|
Avvertenze di configurazione
1. Comunicazione tramite l'interfaccia IE integrata della CPU
- I blocchi funzionali per la comunicazione S7 sulla CPU 317-2 PN/DP opp. CPU315-2 PN/DP vengono forniti insieme con la Standard Library dello STEP 7 V5.3.
- I blocchi di comunicazione USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB12/FB13), GET/PUT (FB14/FB15) della Standard Library girano su tutte le CPU SIMATIC S7-300 con versione FW da 2.x.y (p. es. 6ES7315-2AG10-...).
Questi blocchi di comunicazione sono adatti anche per il CP343-1.
  Figura C2-01
2. Comunicazione tramite un CP343-1
- I blocchi funzionali per la comunicazione con il CP 343-1 si trovano nella libreria SIMATIC_NET_CP.
- I blocchi di comunicazione S7 USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB12/FB13), GET/PUT (FB14/FB15) della SIMATIC_NET_CP Library sono da impiegare con tutte le CPU SIMATIC S7-300 con versione FW 1.x.y (p. es. 6ES7315-2AF03-...). Questi blocchi sono adatti esclusivamente per la comunicazione tramite CP SIMATIC NET-IE.
  Figura C2-02
|