visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione interfaccia PROFINET
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
CPU S7 come PROFINET IO Device
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Si può utilizzare una CPU S7 317-2 PN/DP CPU al posto di una CPU S7-315-2 PN/DP progettata in iMap?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Progettazione dell'interfaccia PN della CPU 31x-2 PN/DP
In quale libreria si trovano gli FB di comunicazione?
Quali affinità opp. differenze ci sono tra le connessioni di comunicazione progettate e la comunicazione Ethernet aperta?
Quali differenze ci sono nella assegnazione dell'indirizzo MAC?
In quale libreria si trovano gli FB di comunicazione?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione

1. Comunicazione tramite l'interfaccia IE integrata della CPU

  • I blocchi funzionali per la comunicazione S7 sulla CPU 317-2 PN/DP opp. CPU315-2 PN/DP vengono forniti insieme con la Standard Library dello STEP 7 V5.3.
  • I blocchi di comunicazione USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB12/FB13), GET/PUT (FB14/FB15) della Standard Library girano su tutte le CPU SIMATIC S7-300 con versione FW da 2.x.y (p. es. 6ES7315-2AG10-...).
    Questi blocchi di comunicazione sono adatti anche per il CP343-1.



Figura C2-01 

2. Comunicazione tramite un CP343-1

  • I blocchi funzionali per la comunicazione con il CP 343-1 si trovano nella libreria SIMATIC_NET_CP.
  • I blocchi di comunicazione S7 USEND/URCV (FB8/FB9), BSEND/BRCV (FB12/FB13), GET/PUT (FB14/FB15) della SIMATIC_NET_CP Library sono da impiegare con tutte le CPU SIMATIC S7-300 con versione FW 1.x.y (p. es. 6ES7315-2AF03-...). Questi blocchi sono adatti esclusivamente per la comunicazione tramite CP SIMATIC NET-IE.


Figura C2-02 


 Articolo con ID:22167389   Data:2006-03-07 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour