Description: Le serveur SQL 2000 SP3 doit être
installé pour pouvoir installer WinCC V6.0 SP3.
L'installation est fournie avec WinCC.
Il y a deux CD différents pour le Serveur SQL : SQL Serveur pour
WinCC V6.0 et Serveur SQL pour WinCC V6.0 SP3. Sur le CD pour WinCC
V6.0, il est marqué "Siemens AG, Copyright 2003" et sur le CD pour
WinCC V6.0 SP3, il est marqué "Siemens AG, Copyright
2004".
Pour installer WinCC V6.0 SP3, assurez-vous d'utiliser le CD
marqué "Siemens AG, Copyright 2004".
|