afficher la liste des articles

LOGO! Soft Comfort -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel 
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ? 
Comment installer LOGO!Soft Comfort ( version inférieure à V5.0 SP3 ) sur Windows Vista ? 
Utilisation de LOGO! Soft Comfort sous Mac OS 10.3 et Java 10.4.2 
Pour quels systèmes d'exploitation LOGO! Soft Comfort est-il libéré ? 
Pourquoi est-ce que dans LOGO! Soft Comfort, les fonctions "Ouvrir..." et "Enregistrer sous..." du menu fichier ne fonctionnent plus après une mise à jour/ mise à niveau du logiciel ? 
Comment réaliser une mise à jour ou une extension de LOGO!Soft Comfort ? 
Quel est la différence entre mise à jour, mise à niveau et extension? 

Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?au début
Nº de référence:
Description
Les rubriques suivantes présentent les logiciels SIMATIC qui peuvent être mis en œuvre sous un système d’exploitation 64 bits. Les produits suivants seront évoqués :

LOGO! Soft Comfort
LOGO! Soft Comfort est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version LOGO! Soft Comfort V7.0.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Les systèmes d’exploitation autorisés avec LOGO! Soft Comfort 25447431
Installation de la mise à jour de LOGO! Soft Comfort sans logiciel LOGO! installé. 17164153
Libération pour LOGO! 12/24RCE, LOGO! 230RCE et LOGO! Soft Comfort V7. 51401590
Tableau 01

STEP 7 Micro/WIN
Le logiciel STEP 7-Micro/WIN est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version STEP 7-Micro/WIN V4.0.9.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quelle version de STEP 7 Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows ? 8675614
Téléchargement de STEP 7 MicroWIN V4.0 SP8 et SP9 58523240
Nouveaux Service Packs disponibles pour STEP 7 MicroWIN V4.0 et S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tableau 02

S7-200 PC Access
S7-200 PC Access est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version S7-200 PC Access V1.0 SP6.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quelle version de STEP 7 Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows? 8675614
Téléchargement de S7-200 PC Access V1.0 SP5 et SP6 58495870
Nouveaux Service Packs disponibles pour STEP 7 MicroWIN V4.0 et S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tableau 03

STEP 7
STEP 7 est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version STEP 7 V5.5 SP1.
La version complète de STEP 7 V5.5 SP1 ou plus est nécessaire pour l'installation. Un service pack ou un update/hotfix ne convient que pour la mise à jour d'une installation existante.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Service Pack 2 pour STEP 7 V5.5 et STEP 7 Professional Edition 2010 57026032
Téléchargement du Service Pack 2 pour STEP 7 V5.5 et STEP 7 Professional 2010 57026339
Outil de Compatibilité -- Systèmes d'exploitation validés pour STEP 7 56699648
Tableau 04

S7 Distributed Safety
S7 Distributed Safety version V5.4 Service Pack 5 et plus est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 Standard Server en version 64 bits.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 disponible pour Téléchargement 37593103
Téléchargement du S7 Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5 37592670
Tableau 05

Motor Starter
Motor Starter ES version 2007 Service Pack 5 et plus est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Libération de livraison pour le logiciel de paramétrage Motor Starter ES 2007 + SP5 61499792
Téléchargement de Motor Starter ES 2007 Premium (14-jours Version d'essai) incluant Service Pack 5 58098734
Compatibilité Windows du logiciel SIRIUS ES pour Motor Starter? 61842339
Tableau 06  

WinCC flexible
WinCC flexible est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version WinCC flexible 2008 SP3.
La version complète de WinCC flexible 2008 SP3 est nécessaire pour l'installation. Un service pack ou un update/hotfix ne convient que pour la mise à jour d'une installation existante.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Avec quoi SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 est-il compatible? 22055368
Libération de livraison: Service Pack 3 pour SIMATIC WinCC flexible 2008 57267466
Update (Hotfix) pour WinCC flexible 2008 Service Pack 3 58860033
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 07

WinCC
WinCC est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version WinCC V7.0 SP3.
La version complète de WinCC V7.0 SP3 est nécessaire pour l'installation. Un service pack ou un update/hotfix ne convient que pour la mise à jour d'une installation existante.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Avec quoi  SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x et V5.x est-il compatible? 21927773
Libération de livraison de SIMATIC WinCC V7.0 SP3 et WinCC V7.0 SP3 ASIA 55987264
Update 2 pour WinCC V7.0 SP3 et WinCC V7.0 SP3 ASIA 60984587
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 08

STEP 7 Basic V10.5
Le logiciel STEP 7 Basic V10.5 n'est validé pour aucun système d’exploitation en version 64 bits.

Note
Davantage d'informations et de notes sur l'installation de STEP 7 Basic V10.5 sont disponibles dans l'article 42100716  

STEP 7 Basic et Professional V11
STEP 7 V11 est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version STEP 7 V11 SP2.
La version complète de STEP 7 V11 SP2 est nécessaire pour l'installation sur un système d’exploitation en version 64 bits. Si une version complète est déjà installée sur un système d’exploitation 32-bits , il est possible d'utiliser l'un des packages suivants pour l'installation sur un système d’exploitation 64-bits :

  • STEP 7 Basic
    STEP7 Basic Single ->
    Floating License Package (6ES7822-0AA01-0YC5)
  • STEP 7 Professional
    Trial DVD STEP 7 Professional V11 SP2 (6ES7822-1AA01-0YA7)

Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quelle version de STEP 7 (TIA portal) est compatible avec quelle version du système d'exploitation Microsoft Windows ? 51120883
Libération de livraison du Service Pack 2 pour STEP 7 V11 56771572
Updates pour STEP 7 V11 SP2 et WinCC V11 SP2 58112582
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 09

WinCC Basic, Comfort, Advanced et Professional V11 (incl. Runtime)
WinCC V11 est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits à partir de la version WinCC V11 SP2.
La version complète de WinCC V11 SP2 est nécessaire pour l'installation sur un système d’exploitation en version 64 bits. Si une version complète est déjà installée sur un système d’exploitation 32-bits, il est possible d'utiliser l'un des packages suivants pour l'installation sur un système d’exploitation 64-bits :

  • WinCC Basic
    WinCC Basic V11 SP2 Single ->
    Floating License Package (6AV2100-0AA01-0AE5)
  • WinCC Comfort/Advanced
    WinCC Comfort/Advanced V11 SP2, TRIAL (6AV2102-0AA01-0AA7)
  • WinCC Professional
    WinCC Professional V11 SP2, TRIAL (6AV2103-0AA01-0AA7)
  • WinCC Runtime Advanced
    WinCC Runtime Advanced Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2104-0XX01-0DU8)
  • WinCC Runtime Professional
    WinCC Runtime Professional Update/Hotfix V11, V11 SP1 ->
    V11 SP2 (6AV2105-0XX01-0DU8)

Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Avec quoi SIMATIC WinCC V11 est-il compatible ? 51694087
Libération de livraison du Service Pack 2 pour WinCC V11 56899318
Updates pour STEP 7 V11 SP2 et WinCC V11 SP2 58112582
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 10

SIMATIC NET
A partir de la version SIMATIC NET DVD V8.1, le fonctionnement est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits.
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Quel CD SIMATIC NET est validé pour quel système d'exploitation Microsoft Windows ? 9859007
Quel SIMATIC NET PROFIBUS PC CP est compatible avec quel système d'exploitation Microsoft Windows ? 22611503
Quel SIMATIC NET Industrial Ethernet PC CP  est compatible avec quel système d'exploitation Microsoft Windows ? 23785421
Libération à la vente et à la livraison de SIMATIC NET DVD V8.2 63098071
Libération à la vente et à la livraison de SIMATIC NET DVD V8.1 52566921
Libération à la vente et à la livraison de SIMATIC NET DVD V8.1 + SP1 et SIMATIC NET CD V7.1 + SP4 57989792
Téléchargement de SIMATIC NET CD V8.0 SP1 HF1 12660737
Outil de Compatibilité 56699648
Tableau 11

STARTER
STARTER V4.3 et plus est validé pour les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 en version 64 bits. Il est impératif de noter la restriction pour Windows Server 2008 R2 dans les libérations de livraisons suivantes. 
Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Libération de livraison pour SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 et SSPs complémentaires 59441514
Libération de livraison pour SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.3 SP1 incl. HF2 et SSPs complémentaires 61585426
Téléchargement de SINAMICS MICROMASTER STARTER 26233208
Tableau 12

Drive ES V5.5
A partir de la version Drive ES Basic V5.5 SP1 le fonctionnement est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits.

Voir aussi les articles suivants : 
Description Article
Libération de livraison pour Drive ES Basic V5.5 SP1 60148716
Listes de compatibilité pour les produits Drive ES 18495518
Tableau 13

Comment installer LOGO!Soft Comfort ( version inférieure à V5.0 SP3 ) sur Windows Vista ?au début
Nº de référence:

Conditions préalables:

  • Support de données avec la version d'origine de LOGO!Soft Comfort
    ( version inférieure à V5.0 SP3 )
  • Une liaison Internet performante

Note:
A partir de la version V5.0 (SP3) du logiciel LOGO!Soft Comfort, toutes les variantes du système d'exploitation Windows Vista (sauf 64 Bits) sont supportées.

Instructions d'installation :
Toutes les versions du logiciel LOGO! Soft Comfort antérieures à V5.0 SP3, nécessitent une mise à jour pour l'installation sous Windows Vista.

Vous trouverez la mise à jour sous le lien suivant :
Mise à jour vers LOGO! Comfort V6

Pour pouvoir garantir une installation sans problème, faites attention au fait que c'est le Setup.exe de la mise à jour téléchargée qui est exécuté dans la vue utilisateur de Windows Vista  et non le Setup de la version d'origine de LOGO!Soft Comfort.
 
Nr. Instructions
1 Exécution du fichier Setup.exe de la mise à jour

( 42 KB )

  • Après avoir téléchargé la mise à jour, exécutez le fichier Setup.exe.
  • Validez votre langue avec "OK" et la procédure d'installation commence.
2 Détermination du chemin du logiciel d'origine

( 56 KB )

  • Installez le support de données avec la version d'origine de LOGO!Soft Comfort dans votre lecteur
  • Sélectionnez le chemin présenté et validez votre choix avec "OK".
    Exemple de chemin :
    \\D:\LOGO!Soft Comfort V3.0\Windows\Tools\Application
  • Le système contrôle si vous possédez LOGO!Soft Comfort, et de quelle version il s'agit.
3 Acceptation du contrat de licence

( 54 KB )

  • Acceptez le contrat de licence
  • Validez avec "Suivant"
4 Sélection du répertoire d'installation

( 39 KB )

  • Sélectionnez l'endroit ou le logiciel LOGO!Soft Comfort doit être installé
  • Validez avec "Suivant" et l'installation commence
  • Maintenant vous disposez de LOGO!Soft Comfort V6.0.
5 Fin de l'installation

( 37 KB )

  • Terminez l'installation par le bouton "Terminer"
  • Vous pouvez maintenant démarrer et travailler avec votre logiciel LOGO!Soft Comfort V6.0.

Utilisation de LOGO! Soft Comfort sous Mac OS 10.3 et Java 10.4.2au début
Nº de référence:

Instructions:
Lors du démarrage deLOGO! Soft Comfort, la fenêtre s'ouvre seulement brièvement. Après quelques secondes celle-ci se referme à nouveau.

Ouvrez LOGO! Soft Comfort par la barre des tâches (vous trouverez le panneau de commande dans Terminal.atp sous applications/utilities).
Lors de l'apparition du message d'erreur: "Segmentation fault" le comportement conduit à un plantage de Java pendant l'ouverture de  LOGO! Soft Comfort.

Actualisez votre système avec l'aide de  l'instruction dans Terminal  "sudo update_prebinding -root' / -force".

Mots-clefs:
Logo, Mac OS, Logo Soft Comfort

Pour quels systèmes d'exploitation LOGO! Soft Comfort est-il libéré ?au début
Nº de référence:

Description :
LOGO! Soft Comfort V7.0 peut tourner sous les systèmes d'exploitation suivants :

  • Windows 98SE
  • Windows NT 4.0
  • Windows ME
  • Windows XP (32-Bit uniquement)
  • Windows 2000
  • Windows Vista (32-Bit uniquement)
  • Windows 7 (32 & 64 Bit)
  • Mac OS X 10.4
  • Mac OS X 10.5
  • Linux (testé avec SUSE Linux 10 SP2 et Kernel 2.6.16)

Note :

  • Windows Vista:
    A partir de la version V5.0 (SP3)  LOGO! Soft Comfort  peut être utilisé sous le système d'exploitation Windows Vista dans toutes ses variantes ( sauf 64 Bit ) .
     
  • Versions LOGO! Soft Comfort plus anciennes:
    Si vous disposez encore d'un ancienne version de LOGO! Soft Comfort, vous pouvez mettre à niveau celle-ci gratuitement sur Internet.
    Vous trouverez la mise à niveau sous le lien suivant :
    http://www.siemens.com/logo-downloads
    Pour procéder à la mise à niveau sans l'ancienne version de  LOGO! Soft Comfort, consultez l'article ID: 17164153.

Mots-clefs :
Logo, compatibilité

Pourquoi est-ce que dans LOGO! Soft Comfort, les fonctions "Ouvrir..." et "Enregistrer sous..." du menu fichier ne fonctionnent plus après une mise à jour/ mise à niveau du logiciel ?au début
Nº de référence:

Description de défaut:
Après une mise à jour/ mise à niveau de LOGO! Soft Comfort par Internet, il peut arriver dans des cas rares, en fonction du PC utilisé ou de sa configuration, une erreur concernant le fichier Application.ini. Le fichier ne sera plus actualisé lors du traitement avec LOGO! Soft Comfort. Cela conduit à ce que le Windows "FileChooser" ne peut plus être ouvert et que les fonctions  "Ouvrir..." et "Enregistrer sous..." du menu fichier ne soient plus disponible. Vous obtenez alors le message d'erreur suivant:


Image 1
 

Remède:
Fermez LOGO! Soft Comfort et insérez dans le fichier Application.ini, qui se trouve dans le chemin .../Documents et réglages/.../.LOGOComfort5 (5=numéro de version), à n'importe quel emplacement la ligne app.laf=javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel. Après un redémarrage de LOGO! Soft Comfort, l'erreur est corrigée, l'application n'est plus en Metal-Look. Vous pouvez à nouveau changer l'apparence par  Outils/Options.../Look and Feel.



Comment réaliser une mise à jour ou une extension de LOGO!Soft Comfort ?au début
Nº de référence:

Instructions:

Mise à jour:
Suivant la version que vous possédez, il y a  à coté de l'achat du CD, plusieurs possibilités pour obtenir une mise à jour (par ex. de V4.0 en V5.0) par Internet:

  1. Le centre de mise à jour offre la possibilité la plus confortable. Pour une mise à jour, vous devez avoir  au moins LOGO!Soft Comfort V3.0 d'installé . Vous trouverez le centre de mise à jour  dans le menu d'aide de LOGO!Soft Comfort. L'installation par le centre de mise à jour sera décrite ci-dessous.
  2. Par la page Internet
    http://www.siemens.com/logo-downloads
    vous pouvez également faire une mise à jour sur la version actuelle. Sélectionnez le lien pour la mise à jour souhaitée et validez ensuite par le bouton en dessous de l'image, pour démarrer l'installation convenant pour votre système d'exploitation (nécessite l'activation de JavaScript). Vous pouvez aussi seulement télécharger l'installation mise à votre disposition pour votre système d'exploitation. Vous trouverez également une notice d'installation sur la page indiquée.

Mise à jour et extensions :
Mise à jour (Services Packs) et extensions (langues) de  LOGO!Soft Comfort peuvent également être installées par le centre de mise à jour. Vous pouvez décider, si vous voulez exécuter tout le processus par le centre de mise à jour  ou si vous souhaitez télécharger la mise à jour/l'extension avant l'installation  sur l'adresse Internet citée ci-dessus.

Notice pour la mise à jour/la mise à niveau/l'extension  par le centre de mise à jour de LOGO!Soft Comfort:
 
Nr. Instructions
1 Ouvrez  le centre de mise à jour.


Image 1

2 Sélectionnez la source pour la mise à jour/la mise à niveau/l'extension .
  • Internet
    Poursuivez avec l'étape 3.
  • Système de fichier
    Vous devez avoir précédemment téléchargé le fichier (.luf)  correspondant à la mise à niveau / l'extension par l'adresse Internet indiquée plus haut. Une mise à jour avec le centre de mise à jour n'est pas possible sur le système de fichiers, mais seulement directement par Internet.
    Poursuivez avec l'étape 4.


Image 2

3 Sous "Adresse", une adresse  par défaut est donnée, qui en règle générale ne doit pas être modifiée. Entrez le cas échéant votre Proxy. Poursuivez avec l'étape 5.


Image 3 

 Info:
Vous pouvez utiliser l'adresse URL  par défaut  seulement pour le  "centre de mise à jour" LOGO!Soft

4 Entrez le chemin, dans lequel la mise à jour/l'extension se trouve.


Image 4

5 Sélectionnez l'actualisation souhaitée. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs actualisations en même temps avec la touche CTRL.


Image 5



Quel est la différence entre mise à jour, mise à niveau et extension?au début
Nº de référence:

Description:
Avec une mise à niveau (Update), l'actualisation du logiciel a lieu dans la même version principale, par ex. de V3.0 en  V3.1 ou de  V4.0 en V4.0.61 (Service Pack). Lorsqu'une mise à niveau (Update) existe, alors celle-ci peut toujours être téléchargé sur Internet.

Avec une mise à jour ( Upgrade),  l'actualisation du logiciel est faite sur une version supérieure  (par ex. V4.0 en V5.0). Une mise à jour (Upgrade)peut aussi bien être téléchargée sur Internet  que aussi être achetée sous forme de CD.

A coté de la mise à niveau (Update) et de lamise à jour ( Upgrade) , il existe encore l'extension.  Le CONT pour la version 3.1 par ex. ou aussi des langues supplémentaires sont typiquement des extensions. Celles-ci peuvent être exclusivement être téléchargées sur Internet.



 ID contribution:22113982   Date:2013-01-23 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
LOGO!Soft Comfort V5.0
aide en ligne LOGO!Soft Comfort V6.0
Bienvenu à LOGO!
COMOS Platform Installation
Manual Collection de COMOS 9.2