|
Explication :
Jusqu’à la version Edition 2005 + HF1 (V6.3) incluse du CD logiciel SIMATIC NET, il était possible de commander le CD logiciel SIMATIC NET séparément en tant qu'Upgrade sans clé de licence, pour effectuer une mise à jour du logiciel SIMATIC NET PC. Les anciennes clés de licence SIMATIC NET étaient alors acceptées par les nouveaux logiciels SIMATIC NET PC, ainsi celles-ci pouvaient être réutilisées.
Avec la version Edition 2006 (V6.4) du CD logiciel SIMATIC NET, le concept de licences a changé. Pour effectuer la mise à jour d’un logiciel SIMATIC NET PC (≤ V6.3) avec licence, le paquet logiciel de mise à jour SIMATIC NET PC adapté est nécessaire. Avec celui-ci, les anciennes clés de licence SIMATIC NET installées ainsi que les logiciels SIMATIC NET peuvent être mis à jour. Vous obtiendrez les références de commande correspondantes pour les paquets de mise à jour du logiciel SIMATIC NET PC dans les articles de libération à la vente et à la livraison des logiciels SIMATIC NET PC:
|
Logiciels SIMATIC NET PC |
Article-ID de la libération à la vente et à la livraison |
|
SIMATIC NET Edition 2006 (V6.4) |
24022149 |
|
SIMATIC NET Edition 2007 (V7.0) |
27011548 |
|
SIMATIC NET Edition 2008 (V7.1) |
31675909 |
|
SIMATIC NET V8.0 |
43264686 |
| SIMATIC NET V8.1 |
52566921 |
| SIMATIC NET V8.2 |
63098071 |
La figure suivante expose graphiquement le concept de licences des logiciels SIMATIC NET PC.

Figure 01
Avec la modification du concept de licences apparue avec l’Edition 2006 du logiciel SIMATIC NET, les nouvelles clés de licence peuvent également être utilisées avec les anciens logiciels SIMATIC NET PC.
Exemple Une clé de licence V7.0 peut être utilisée avec le logiciel SIMATIC NET PC Edition 2006 (V6.4). Cela est possible car la clé de licence V7.0 est plus récente que le logiciel SIMATIC NET PC Edition 2006 (V6.4)
Conséquence A partir de l’Edition 2006 du logiciel SIMATIC NET, de nouvelles clés de licence doivent être utilisées pour faire fonctionner les logiciels SIMATIC NET PC (≥Edition 2006).
A partir de l’Edition 2006, la mise à jour sans droits du logiciel SIMATIC NET PC sera techniquement verrouillée (Installation seule du nouveau CD/DVD logiciel SIMATIC sans l’acquisition d’un paquet de mise à jour).
Remarque
Attention, dans le cas de mise en œuvre du CD logiciel SIMATIC NET 05/2000, les licences adaptées peuvent encore être livrées. Adressez-vous pour cela à votre interlocuteur commercial Siemens. Vous trouverez les références de commande sur la couverture extérieure du CD SIMATIC NET 05/2000.
Dans l’article suivant-ID: 9859007, vous trouverez des informations indiquant les versions du système d’exploitation Windows pour lesquelles les différentes versions des CD’s SIMATIC NET sont libérées et utilisables.
Vous trouverez des informations sur la disponibilité des licences pour les logiciels die SIMATIC NET PC CD 2005 (Version 6.3) dans l’article ID: 24640176.
|