Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- HMI Projektierung erstellen -- Bilder erstellen
Warum wird in der PC-Runtime die Schrift fett angezeigt, obwohl sie gar nicht fett projektiert ist?
Wie kann mit WinCC flexible eine Zeitschaltuhr erstellt werden?
Wie kann eine eigene Bildschirmtastatur für eine WinCC flexible PC Runtime Station erstellt werden?
Wie kann ein ActiveX-Objekt auf dem Projektierungsrechner registriert und anschließend in WinCC flexible eingebunden werden?
Wie wird beim Einsatz von mehreren Panels eine temporäre Bediengeräteverriegelung realisiert?
Wie wird mit einem Schlüsselschalter der Aufruf bestimmter Bilder blockiert bzw. freigegeben?
Wie kann die Tab-Reihenfolge bei WinCC flexible verändert werden?
Wie können auf einem Bediengerät bestimmte Einträge der Systemsteuerung (Control Panel) direkt aus der Runtime gestartet werden?
Wie kann bei Mobile Panels oder beim OP 177B die Funktion "Putzbild" zum Säubern des Touchscreen realisiert werden?
Wie kann die Bildanwahl an einem Windows-basierten Bediengerät mittels Eingabe einer Bildnummer durchgeführt werden?
Wie kann die Bildanwahl an einem Windows-basierten Bediengerät über die Steuerung durchgeführt werden, ohne einen Steuerungsauftrag zu verwenden?
Wie wird eine Bildanwahl an einem Windows-basierten Bediengerät mit WinCC flexible über den Steuerungsauftrag 51 projektiert?
Wie kann bei einem Zeigerinstrument die Anzeige für den Gefahr- und Warnbereich farbig dargestellt werden?
Wie können auf Panels -auf denen das Status/Steuern-Objekt nicht zur Verfügung steht- Variablen beobachtet und gesteuert werden?
Warum wird am Panel die Bildnummer im Bildnummernfach nach dem Hochlauf der CPU nicht richtig angezeigt?
Wie können auf Panels -auf denen das Status/Steuern-Objekt nicht zur Verfügung steht- Variablen beobachtet und gesteuert werden?
Bestellnummer:

Anleitung:
Bei Panels mit kleiner Displaygröße, wie z. B. OP77B und TP170B, steht das Status/Steuern-Objekt nicht zur Verfügung.
Alternativ kann diese Funktionalität über ein selbst projektiertes Bild mit indirekt adressierten Variablen und gemultiplexten Variablen realisiert werden; eine Programmierung in der Steuerung ist hierzu nicht erforderlich. Hinweise zum Multiplexen von Adressen und Variablen finden Sie in den Beiträgen 21808320 und 21807421.

Im Folgenden finden Sie je ein Beispiel für ein OP77B und ein TP170B, die Projektierung steht Ihnen am Ende dieses Beitrags als Download zur Verfügung.

Beispiel: OP77B


Bild 01

Stellen Sie in den rot markierten Feldern die Adresse der zu beobachtenden Variable ein:

  • Datenbereich:
    Ausgangs-Byte (AB), -Wort( AW), -Doppelwort (AD),
    Eingangs-Byte (EB), -Wort (EW), -Doppelwort (ED),
    Merker-Byte (MB), -Wort( MW), -Doppelwort (MD),
    Daten-Byte (DBB), -Wort( DBW), -Doppelwort (DBD)
  • Datenbaustein-Nummer (nur bei DBB / DBW / DBD)
  • Byte / Wort / Doppelwort-Adresse

Im blau markierten Feld können Sie die angewählte Variable beobachten und durch Eingabe eines Wertes steuern.

Beispiel: TP170B


Bild 02

In diesem Beispiel können zwei Variablen unabhängig voneinander beobachtet und gesteuert werden.

Stellen Sie in den rot markierten Feldern die Adresse der zu beobachtenden Variable ein:

  • Datenbereich:
    Ausgangs-Byte (AB), -Wort( AW), -Doppelwort (AD),
    Eingangs-Byte (EB), -Wort (EW), -Doppelwort (ED),
    Merker-Byte (MB), -Wort( MW), -Doppelwort (MD),
    Daten-Byte (DBB), -Wort( DBW), -Doppelwort (DBD)
  • Datenbaustein-Nummer (nur bei DBB / DBW / DBD)
  • Byte- / Wort- / Doppelwort-Adresse.

Im blau markierten Feld können Sie die angewählte Variable beobachten, und durch Eingabe eines Wertes steuern.

Download
Nachfolgender Download enthält je ein WinCC flexible 2004 SP1 Projekt für OP77B und für TP170B mit den oben beschriebenen Funktionen. Sie können die WinCC flexible Projekte beliebig an Ihre Anforderungen anpassen. Kopieren Sie die Datei in ein separates Verzeichnis und entpacken Sie sie im Windows-Explorer. Anschließend können Sie das entpackte Projekt mit WinCC flexible öffnen und bearbeiten.

Anlage1: WinCC_flexible_Status_Steuern.zip ( 3294 KB )

 Beitrags-ID:22073642   Datum:2005-09-16 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour