|
Descrizione
Nella configurazione dell'ambiente Windows è necessario soddisfare diversi requisiti al fine di consentire il funzionamento di stazioni multiple di WinCC. Se le impostazioni necessarie a tale scopo non sono corrette, non è possibile garantire che WinCC funzioni in modalità a stazioni multiple o senza errori.
Procedura
Eseguire le impostazioni dei seguenti punti sui propri computer al fine di soddisfare i requisiti di funzionamento di stazioni multiple.
1. Indirizzamento IP (TCP/IP) L'indirizzamento IP rappresenta la base di una rete logica funzionante. Assicurarsi che i computer da collegare in rete si trovino in una rete fisica e in una rete logica.
Per soddisfare tale condizione, è necessario riflettere su come si intende strutturare la propria rete già al momento dell'assegnazione degli indirizzi IP. Non è possibile che due computer di diverse reti logiche o sottoreti comunichino tra loro se non si utilizza un router.
L'indirizzo di rete e la maschera di sottoretef definiscono l'associazione di un computer ad una rete logica.
Avvertenza
Indirizzo di rete: in questo caso non si intende l'indirizzo IP del computer, ma l'indirizzo della rete, ossia soltanto una parte della stringa di caratteri.
Si distinguono tre classi di indirizzi di rete:
| Classe |
Reti disponibili |
Host disponibili |
Campo |
Esempio di indirizzo di rete nel campo |
Maschera di sottorete standard |
| A |
126 |
16777214 |
1-126 |
5.0.0.0 |
255.0.0.0 |
| B |
16384 |
65534 |
128-191 |
129.10.0.0 |
255.255.0.0 |
| C |
2097151 |
254 |
192-223 |
198.10.20.0 |
255.255.255.0 |
Tabella 1: indirizzi di rete con TCP/IP
Avvertenza su maschere di sottorete e indirizzi IP
Ulteriori informazioni sull'argomento sono riportate nell'articolo con ID: 2073614.
Attenzione
Il campo di 127.X.Y.Z è riservato per test di loop back e comunicazione di interprocesso e non è un indirizzo di rete ammesso.
Esempio di un indirizzo di rete: 142.16.x.y | Rete | Host |
In tale esempio è rappresentato un indirizzo di classe B. Questo si rileva dal campo di indirizzi che va per la classe B da 128 a 191. Le prime due tetradi corrispondono in tal caso all'indirizzo di rete IP.
In caso di indirizzi di rete IP differenti (ad es. 142.16.x.y e 142.11.x.y) è necessario eseguire ulteriori preparazioni per la modalità Client-Server, in quanto in presenza di indirizzi di rete differenti è necessario un router (gateway).
Quando si usano i router, occorre attenersi strettamente alle indicazioni del WinCC Information System riportate nel percorso seguente.
WinCC Installation / Release Notes > WinCC Release Notes > Informazioni sul servizio > Tecnologia di rete e UPS
Avvertenza
È possibile testare il corretto indirizzamento dei computer con il comando ping.
A tale scopo aprire la richiesta di immissione (Start > Esegui > cmd) ed eseguire il comando "ping + indirizzo IP" (ad es. ping 128.0.0.1) per ogni altro computer.
Nel caso non si riceva alcuna risposta, è necessario verificare la completa configurazione e parametrizzazione della rete.
2. Risoluzione del nome Se nella rete non si utilizza alcun servizio DHCP in combinazione con DNS, che esegue questo compito in automatico, è necessario configurare il file "lmhosts" per la risoluzione del nome. Anche se si utilizza un server DNS e WINS, la risoluzione del nome viene eseguita dal sistema.
Il file "lmhosts" si trova in Windows nel seguente percorso.
<Drive>\Windows\system32\drivers\etc\
Aprire il file con l'editor di testo e inserire tutti i computer raggiungibili in rete secondo l'esempio nel file. Cancellare i commenti sopra le voci e salvare quindi le modifiche nel file.
Apportare queste modifiche in tutti i computer.
Avvertenza Per ottimizzareulteriormente la risoluzione del nome in rete, scrivere dopo ogni voce (di default al massimo 100 voci) la parola chiave "#PRE". Le voci contrassegnate da questa parola chiave vengono salvate nella cache già all'avvio del sistema. Alla risoluzione dell'indirizzo IP viene quindi prima letta la cache e poi il file "lmhosts", nel caso non possano essere risolti tutti i nomi dei computer.

Figura 01: il file "lmhosts" dopo la configurazione
Avvertenza
Nelle reti di grandi dimensioni è necessario configurare parallelamente al file "lmhosts" anche il file "hosts" della stessa directory per accelerare la risoluzione del nome.
Una descrizione dettagliata del file "lmhosts" è disponibile nelle seguenti pagine Internet di Microsoft.
Tedesco: http://support.microsoft.com/kb/102725/de
Inglese: http://support.microsoft.com/kb/102725/en
Se le modifiche sono state apportate con successo, è possibile ripetere la verifica con il comando ping.
Aprire la richiesta di immissione (Start > Esegui > cmd) ed eseguire il comando "ping + nome computer" (ad es. ping WINCCPC01) per tutti i computer, che sono stati impostati nell'operazione precedente nel file "lmhosts".
Se si riceve risposta e il nome del computer è stato risolto nel relativo indirizzo IP, il file è configurato correttamente e la risoluzione del nome in rete funziona.
Avvertenza
Tutte le stazioni SIMATIC WinCC devono essere collegate nello stesso gruppo di lavoro o nello stesso dominio.
3. Sistema operativo Nell'articolo con ID 21927773 è specificata la versione di SIMATIC WinCC e il relativo sistema operativo richiesto. (In esso sono specificati anche gli ambienti Client/Server WinCC possibili.)
Assegnazione dei diritti I diritti utente necessari per determinate azioni sono specificate nel WinCC Information System al link seguente.
WinCC Installation / Release Notes > Note per l'installazione > Requisiti per l'installazione > Diritti di accesso nel sistema operativo
Avvertenza Se si installa un update (ex hotfix) o un Service Pack per WinCC, è sempre necessario leggere le Release Notes di tale ampliamento. In certe circostanze i diritti utente richiesti cambiano.
4. Terminal bus
Il terminal bus deve essere configurato nella SIMATIC Shell per la scheda di rete corretta. In caso di impiego di diverse schede di rete sussiste il pericolo che non venga qui selezionata la scheda di rete tramite la quale deve essere eseguita la comunicazione di WinCC.
Avvertenze per la configurazione del terminal bus sono riportate nell'articolo con ID 25437381.
Un altro indicatore per una rete funzionale (possibile raggiungimento degli altri computer) è quando nella SIMATIC Shell possono vedersi in rete i progetti di altri computer.
5. Sequenza delle schede di rete La sequenza delle schede di rete definisce la sequenza in cui i servizi di rete accedono ad esse. È necessario assicurare che la scheda di rete/il collegamento (selezionato come terminal bus) si trovi al primo posto.
L'impostazione si seleziona nel percorso seguente: "Pannello di controllo > Connessioni di rete > Avanzate > Impostazioni avanzate... > Schede e binding".
Se si impiega Windows 7 o Windows Server 2008, è necessario eseguire prima le impostazioni nella finestra dell'Explorer per accedere a tale impostazione.
Passare quindi in Windows Explorer. Visualizzare la barra dei menu tramite "Organizza > Layout". Questa barra dei menu può essere temporaneamente visualizzata anche premendo il tasto "Alt".

Figura 02: visualizzazione della barra di menu in Windows 7 e Microsoft Server 2008
Quindi tramite il Pannello di controllo, selezionare "Reti e Centro condivisione". Nell'area sinistra della finestra è presente il pulsante "Modifica impostazione scheda". Dopo aver premuto il pulsante, procedere come descritto sopra a partire da "Avanzate".
6. Firewall
Per motivi di sicurezza sui computer di un impianto viene spesso installato un firewall. Per il funzionamento con WinCC è abilitato soltanto il firewall di Windows. Se lo si disattiva, è necessario eseguire infine una volta il SIMATIC Security Control e "Impostazioni". Non sono approvati in linea generale nemmeno i filtri delle porte.
Altre informazioni In WinCC Information System sono riportate ulteriori informazioni sui sistemi distribuiti al seguente link: Configurations > Distributed Systems
Se si sta utilizzando la versione WinCC V5 o meno recente, tenere presente anche le avvertenze del documento riportato sotto. In esso sono disponibili anche avvertenze su WINS, DNS e IPX.
WinCC_PCS7_lmhost_e.pdf ( 258 KB )
Attenzione Le funzioni e le soluzioni descritte in questo articolo si limitano prevalentemente alla realizzazione del compito di automazione. Occorre inoltre considerare che, in fase di collegamento in rete della propria apparecchiatura con altre parti dell'impianto, con la rete aziendale o con Internet, è necessario adottare adeguate misure di protezione nell'ambito dell'Industrial Security. Ulteriori informazioni sull'argomento sono riportate in FAQ nell'articolo con ID 50203404.
Ricerca
Configurazione di rete, requisiti di sistema, HOSTS, LMHOSTS, LMHOST, DNS, WINS, indirizzo IP, subnet, sottorete, subnet mask, maschera di sottorete, 70775 , 31385098, Client, Server
|