Nachfolgend erhalten Sie Versionsbezogene Informationen zur Installation von ProAgent unter WinCC flexible.
Anleitung WinCC flexible 2004:
Das Optionspaket SIMATIC WinCC flexible 2004 / ProAgent ist seit der allgemeinen Lieferfreigabe auf den Installations-CDs von WinCC flexible 2004 enthalten.
Das Setup für ProAgent befindet sich auf CD Nr. 2 im Verzeichnis "WinCCflexible > ProAgent" und wird über die Datei "Setup.exe" gestartet.
Hinweis: Mit Freigabe von SP1 liegt das Verzeichnis "ProAgent" direkt im Root-Verzeichnis der CD2.
Anleitung WinCC flexible 2005:
Das Optionspaket SIMATIC WinCC flexible 2005 / ProAgent ist auf den Installations-CDs von WinCC flexible 2005 enthalten.
Die Installation kann zusammen mit der Installation von WinCC flexible 2005 erfolgen, indem bei der Selektion der zu installierenden Programme "WinCC flexible 2005 ProAgent" mit ausgewählt wird (Häkchen setzen).

Bild 01
Um ProAgent nach der Installation von WinCC flexible 2005 nachträglich zu installieren, starten Sie die Datei "Setup.exe" im Verzeichnis "ProAgent" auf der zweiten CD.
Anleitung WinCC flexible 2007 und WinCC flexible 2008:
Die Installation von ProAgent erfolgt zusammen mit der Installation von WinCC flexible 2007 bzw. WinCC flexible 2008.
Während der Installation von WinCC flexible erscheint das Setup-Menü "Programme: Selektion der zu installierenden Programme".
Wählen Sie hier den Punkt "Angepaßte Installation" und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter >".

Bild 02
Im weiteren Verlauf der Installation erscheint das Menü "Die zu installierenden Features auswählen". Wählen Sie hier die Option "ProAgent" an und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter >" - die Installation wird fortgesetzt.
Weitere Einstellungen sind in Bezug auf die Installation von "ProAgent" nicht vorzunehmen.

Bild 03
Nachinstallation von ProAgent:
Sie können die Option "ProAgent" auch nachinstallieren.
Öffnen Sie dazu von der Installations-DVD den Ordner "Disk_1" und starten Sie die Installation über die Funktion "Setup.exe".
Während der Installation von WinCC flexible erscheint das Setup-Menü "Selektion der zu installierenden Programme" (siehe Bild 02).
Wählen Sie hier den Punkt "Angepaßte Installation" und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter >".
Im Menü "SIMATIC WinCC flexible ..." wählen Sie den Punkt "Programm ändern".
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter >".

Bild 04
In dem nachfolgenden Schritt erscheint das Menü "Features wählen: Die zu installierenden Features auswählen" (siehe Bild 03). Wählen Sie hier die Option "ProAgent" an und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter >" - die Installation wird fortgesetzt.
Weitere Einstellungen sind in Bezug auf die Installation von "ProAgent" nicht vorzunehmen.
Hinweis:
Bevor Sie mit der Nachinstallation von ProAgent beginnen, deaktivieren Sie gegebenenfalls in der Taskleiste den "SIMATIC WinCC flexible Start Center". (Rechte Mausklick auf das Symbol -> Exit).
|