Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué disposiciones de seguridad ayudan frente a los accesos no autorizados a sistemas de PC con WinCC flexible?
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Con qué versiones se puede seleccionar el MP377 15" Touch Daylight Readable como panel de operador?
¿Por qué no se pueden seleccionar en el cargador runtime los idiomas instalados en un PC runtime?
¿Porqué, después de la instalación o desinstalación del WinCC flexible, no se dispone de algunas fuentes de caracteres en el STEP 7 Basic V10.5?
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?
¿Por qué no se puede instalar el SQL-Server del WinCC V6.2 o el WinCC V6.2 + SP2 tras la instalación del WinCC flexible 2008?
¿Qué motivos pueden provocar que no se instale correctamente el Microsoft SQL Server 2005 Express o por qué se produce una interrupción al crear o abrir un proyecto de WinCC flexible 2008?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué puede hacer que la instalación se cancele o se impida el correcto arranque del WinCC flexible?
¿Dónde se pueden conseguir los HSP (Hardware Support Packages) para el WinCC flexible?
¿Qué motivo puede haber para que no estén o no se puedan seleccionar todos los idiomas de pantalla?
¿Qué motivos pueden provocar una instalación errónea del MSDE (Microsoft Database Engine)?
¿Qué motivos pueden haber para que no arranque el programa de SETUP de la instalación del WinCC flexible?
¿Cómo se puede resolver el motivo que origina el aviso "Por favor, realice un rearranque antes de instalar programas adicionales"?
¿Cómo se puede desinstalar el WinCC flexible 2004?
¿Cómo se realiza la instalación del ProAgent bajo el SIMATIC WinCC flexible?
¿Por qué ya no se puede arrancar ProTool desde STEP 7 después de haber instalado WinCC flexible?
¿Qué compatibilidad existe entre SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 y 2004?
¿Cómo se instala el WinCC flexible desde el disco duro?
¿Cómo se realiza la instalación del ProAgent bajo el SIMATIC WinCC flexible?
Referencia:

A continuación se dispone de información sobre la instalación del ProAgent bajo el WinCC flexible, en función de cada versión.

Instrucciones para el WinCC flexible 2004:
El paquete opcional SIMATIC WinCC flexible 2004 / ProAgent ya está contenido en el CD de instalación del WinCC flexible 2004, desde su liberación general.
El SETUP para el ProAgent está dentro del CD2, en el directorio "WinCCflexible > ProAgent", y se arranca ejecutando el archivo "Setup.exe".

Advertencia:
Con la liberación del SP1, el directorio "ProAgent" ya cuelga directamente del directorio raíz del CD2.

Instrucciones para el WinCC flexible 2005:
El paquete opcional SIMATIC WinCC flexible 2005 / ProAgent ya está contenido en el CD de instalación del WinCC flexible 2005.

La instalación se puede realizar junto con la instalación del WinCC flexible 2005, para lo cual hay que seleccionar "WinCC flexible 2005 ProAgent" junto con la selección de los programas a instalar activar la casilla de selección).


Figura 01

Para instalar el ProAgent a posteriori, tras la instalación del WinCC flexible 2005 arranque el archivo "Setup.exe" del directorio "ProAgent" en el CD2.

Instrucciones para el WinCC flexible 2007 y WinCC flexible 2008:
La instalación del ProAgent se realiza junto con la instalación del WinCC flexible 2007 o WinCC flexible 2008.

Durante la instalación del WinCC flexible, aparece el menú de SETUP "Programas: Selección de los programas a instalar".
Seleccione aquí el punto "Instalación personalizada" y haga clic en el botón "Siguiente >".


Figura 02

En el siguiente paso de la instalación aparece la opción del menú "Seleccionar las características a instalar". Elija aquí la opción "ProAgent" y haga clic sobre el botón "Siguiente >" - La instalación continúa ahora.
No hay que efectuar otros ajustes en relación con la instalación del "ProAgent". 


Figura 03

Instalación a posteriori del ProAgent:
La opción "ProAgent" también se puede instalar a posteriori.
Para ello, abra la carpeta "Disk_1" desde el DVD de instalación y arranque la instalación con la función "Setup.exe".

Durante la instalación del WinCC flexible, aparece la opción de menú "Selección de los programas a instalar" (consulte la figura 02).
Seleccione aquí el punto "Instalación personalizada" y haga clic en el botón "Siguiente >".

Dentro de la opción del menú "SIMATIC WinCC flexible ...", elija el punto "Modificar programa".
Haga clic a continuación sobre el botón "Siguiente >".


Figura 04

En el siguiente paso de la instalación aparece la opción del menú "Seleccionar las características a instalar" (consulte la figura 03). Elija aquí la opción "ProAgent" y haga clic sobre el botón "Siguiente >" - La instalación continúa ahora.

No hay que efectuar otros ajustes en relación con la instalación del "ProAgent". 

Advertencia:
Antes de comenzar con la instalación a posteriori del ProAgent, desactive la opción "SIMATIC WinCC flexible Start Center" en la barra de herramientas (clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo "-> Exit") en caso de ser necesario.

 Nr. de identificación (ID):22056591   Fecha:2009-02-25