A continuación se dispone de información sobre la instalación del ProAgent bajo el WinCC flexible, en función de cada versión.
Instrucciones para el WinCC flexible 2004:
El paquete opcional SIMATIC WinCC flexible 2004 / ProAgent ya está contenido en el CD de instalación del WinCC flexible 2004, desde su liberación general.
El SETUP para el ProAgent está dentro del CD2, en el directorio "WinCCflexible > ProAgent", y se arranca ejecutando el archivo "Setup.exe".
Advertencia: Con la liberación del SP1, el directorio "ProAgent" ya cuelga directamente del directorio raíz del CD2.
Instrucciones para el WinCC flexible 2005:
El paquete opcional SIMATIC WinCC flexible 2005 / ProAgent ya está contenido en el CD de instalación del WinCC flexible 2005.
La instalación se puede realizar junto con la instalación del WinCC flexible 2005, para lo cual hay que seleccionar "WinCC flexible 2005 ProAgent" junto con la selección de los programas a instalar activar la casilla de selección).

Figura 01
Para instalar el ProAgent a posteriori, tras la instalación del WinCC flexible 2005 arranque el archivo "Setup.exe" del directorio "ProAgent" en el CD2.
Instrucciones para el WinCC flexible 2007 y WinCC flexible 2008:
La instalación del ProAgent se realiza junto con la instalación del WinCC flexible 2007 o WinCC flexible 2008.
Durante la instalación del WinCC flexible, aparece el menú de SETUP "Programas: Selección de los programas a instalar".
Seleccione aquí el punto "Instalación personalizada" y haga clic en el botón "Siguiente >".

Figura 02
En el siguiente paso de la instalación aparece la opción del menú "Seleccionar las características a instalar". Elija aquí la opción "ProAgent" y haga clic sobre el botón "Siguiente >" - La instalación continúa ahora.
No hay que efectuar otros ajustes en relación con la instalación del "ProAgent".

Figura 03
Instalación a posteriori del ProAgent:
La opción "ProAgent" también se puede instalar a posteriori.
Para ello, abra la carpeta "Disk_1" desde el DVD de instalación y arranque la instalación con la función "Setup.exe".
Durante la instalación del WinCC flexible, aparece la opción de menú "Selección de los programas a instalar" (consulte la figura 02).
Seleccione aquí el punto "Instalación personalizada" y haga clic en el botón "Siguiente >".
Dentro de la opción del menú "SIMATIC WinCC flexible ...", elija el punto "Modificar programa".
Haga clic a continuación sobre el botón "Siguiente >".

Figura 04
En el siguiente paso de la instalación aparece la opción del menú "Seleccionar las características a instalar" (consulte la figura 03). Elija aquí la opción "ProAgent" y haga clic sobre el botón "Siguiente >" - La instalación continúa ahora.
No hay que efectuar otros ajustes en relación con la instalación del "ProAgent".
Advertencia:
Antes de comenzar con la instalación a posteriori del ProAgent, desactive la opción "SIMATIC WinCC flexible Start Center" en la barra de herramientas (clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo "-> Exit") en caso de ser necesario.
|