afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Pourquoi n'est-il pas possible sur un PC Runtime de choisir une des langues installées dans le Runtime Loader ?
Pourquoi certaines polices de caractères ne sont-elles plus disponible pour STEP 7 Basic V10.5 après l'installation ou la désinstallation de WinCC flexible ?
Comment faire pour mettre à jour le système d’exploitation (OS-Update) des pupitres opérateurs ?
Pourquoi SQL-Server de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 ne peut-il pas s’installer après l’installation de WinCC flexible 2008 ?
Quelles sont les causes d’une installation infructueuse de Microsoft SQL-Server 2005 Express ? Pourquoi WinCC flexible 2008 se bloque-t-il lors de la création ou l’ouverture d’un projet?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Quelles peuvent être les causes de l'échec de l'installation ou qui empêchent le démarrage de WinCC flexible ?
Où obtenir les HSP (Hardware Support Packages) pour WinCC flexible ?
Quelle peut être la cause, du fait que toutes les langues d'interfaces utilisateurs ne soient pas disponibles ?
Quelles peuvent être les causes d'une installation non réussie de MSDE ( Microsoft Desktop Engine ) ?
Pourquoi, parfois, l'installation de WinCC flexible ne peut-elle pas se lancer ?
Comment peut être éliminée la cause du message "Veuillez redémarrer l'ordinateur avant d'installer d'autres programmes" ?
Comment désinstaller WinCC flexible 2004 ?
Comment se fait l'installation de ProAgent sous SIMATIC WinCC flexible ?
Pourquoi ProTool ne peut-il plus être démarré depuis STEP 7 une fois que WinCC flexible est installé ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 ?
Comment installer WinCC flexible à partir du disque dur ?
WinCC flexible ES -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 ?
Quels logiciels SIMATIC sont libérés pour WinCC Flexible 2005 ASIA ?
Est-ce que les pupitres textes et graphiques (pupitres sous RMOS), qui ont été configurés avec ProTool, peuvent également être configurés avec WinCC flexible ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 ?
Nº de référence:

Outil de Compatibilité
Les compatibilités assurées avec WinCC flexible peuvent être trouvées dans l'Outil de Compatibilité sur notre site Service & Support ou bien dans la liste de compatibilité ci-dessous.
Cet outil a été conçu pour vous aider sur les questions de compatibilité entre les nombreux produits logiciels SIMATIC.

Votre retour d'expérience sur l'Outil de Compatibilité serait fortement apprécié par nos services. C'est pourquoi nous vous remercions de remplir et de nous retourner la fiche de retour d'expérience correspondante.

Le tableau ci-dessous contient le lien d'accès à l'Outil de Compatibilité et celui permettant d'accéder à la fiche de retour d'expérience.

Guide rapide
Pour connaitre les informations de compatibilité souhaitées, il faut d'abord choisir le "composant principal" (WinCC, PCS 7, STEP 7, ...). A ce "composant principal", il faut ensuite ajouter les autres composants (tels que systèmes d'exploitation, scanneurs de virus, autres produits SIMATIC, ...). Une fois que ces composants sont choisis, une liste de compatibilité peut être affichée en cliquant sur le bouton "montrer compatibilité" ("Show compatibility"). Une description détaillée de l'outil est disponible dans le fichier Online_Help.pdf fournit dans la tableau ci-dessous.
 
Contenu

Lien/Téléchargement

Lien vers l'outil de compatibilité:
https://support.automation.siemens.com/kompatool/index.html?lang=fr
Documentation
Online_Hilfe.pdf
Retour d'expérience
Votre retour d'expérience afin d'améliorer l'Outil de compatibilité.

Note de configuration
Le tableau suivant indique les compatibilités ente les différentes versions de SIMATIC WinCC flexible et les systèmes d’exploitation de Microsoft ainsi que les autres composants SIMATIC.
La validation pour les systèmes d'exploitation et Internet Explorer n'est vue que depuis WInCC flexible. Pour tous les autres produits, lisez svp les infos des ReleaseNotes.

Prenez note que tous les systèmes d’exploitation et tous les composants SIMATIC non listés ne sont du point de vue de leurs compatibilités ni testés et ni libérés.

Liste de compatibilité
Vous trouverez la liste de compatibilités dans l'ancien format dans le tableau suivant.
 
Contenu

Lien/Téléchargement

WinCC flexible est compatible avec les versions de produit suivantes :

Liste de compatibilité WinCC flexible

( 119 KB )

Mots-clés étendus
Windows 2000 Professional, XP, Vista, Internet, Explorer, Compatibilité, Vue d’ensemble, Version, Libération, Windows7, Windows Seven, Win7, Compatible, WinAC RTX, SIMATIC Logon, iMAP, ProTool, SIMATIC NET, STEP 7, SIMOTION Scout, STEP 7 Basic V10.5, 41306596, 22055716, 22056585, 26998997, 31592453, 49383047

 ID contribution:22055368   Date:2013-03-26