|
Herramienta de compatibilidad
Las declaraciones de compatibilidad para SIMATIC PCS 7 se pueden consultar en la herramienta de compatibilidad del soporte industrial online.
Se utiliza para las consultas en relación con la compatibilidad de los diferentes productos hardware y software.
La base de datos adjunta se amplía y se mantiene constantemente. Adicionalmente en la herramienta, se pueden descargar de manera centralizada las listas de compatibilidad de cada una de las líneas de producto en forma de archivo Excel.
Nos gustaría recibir su opinión sobre la nueva herramienta de compatibilidad.
Por ello le pedimos rellene el formulario de opinión con sus comentarios.
El enlace a la herramienta de compatibilidad y el formulario de opinión están disponibles en la tabla abajo adjunta.
Instrucciones abreviadas
Para poder consultar las declaraciones de compatibilidad deseadas, como primer paso es necesario decidirse por un "componente principal" (WinCC, PCS 7, STEP 7, ...). Se pueden añadir a continuación otros componentes (como por ejemplo, sistemas operativos, antivirus, otros productos SIMATIC, ...) a estos "componentes principales". Después de haber seleccionado los componentes deseados, las declaraciones de compatibilidad se pueden dejar mostrar pulsando sobre el botón "Mostrar compatibilidad". Una descripción detallada de la herramienta está disponible en el archivo "Online_Hilfe.pdf" de la siguiente tabla.
Indicaciones de configuración
En la siguiente tabla se muestra la compatibilidad entre las diferentes versiones del SIMATIC WinCC flexible y los sistemas operativos de Microsoft, así como otros componentes SIMATIC.
La liberación para el sistema operativo e Internet Explorer sólo es desde el punto de vista del WinCC. Para todos los demás productos, tenga en cuenta las indicaciones dadas en las "Release Notes".
Tenga en cuenta que no todos los componentes SIMATIC y sistemas operativos indicados están comprobados o liberados respecto a su compatibilidad.
Lista de compatibilidad La siguiente tabla muestra la lista de compatibilidad en la forma actual.
ATENCIÓN: Estas listas se han congelado en la versión de marzo 2013 y ya no se actualizarán mas.
| Contenido |
Enlace / Descarga |
| WinCC flexible es compatible con las siguientes versiones de producto:
WinCC flexible - Lista de compatibilidad |
( 122 KB ) |
Conceptos de búsqueda ampliados Windows 2000 Professional, XP, Vista, Internet, Explorer, compatibilidad, resumen, versión, liberación, Windows 7, Windows Siete, Win7, compatible, WinAC RTX, SIMATIC Logon, iMAP, ProTool, SIMATIC NET, STEP 7, SIMOTION Scout, STEP 7 Basic V10.5, 41306596, 22055716, 22056585, 26998997, 31592453, 49383047
|