Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Sicherheitsvorkehrungen helfen gegen unbefugte Zugriffe auf Computersysteme mit WinCC flexible?
Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik
Bei welchen Versionen können Sie das MP377 15" Touch daylight readable als Bediengerät auswählen?
Warum können bei einer PC Runtime im Runtime Loader die installierten Sprachen nicht angewählt werden?
Warum stehen nach der Installation oder Deinstallation von WinCC flexible einige Schriftarten für STEP 7 Basic V10.5 nicht mehr zur Verfügung?
Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden?
Warum lässt sich der SQL-Server von WinCC V6.2 oder WinCC V6.2 SP2 nach der Installation von WinCC flexible 2008 nicht installieren?
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche Microsoft SQL-Server 2005 Express Installation haben bzw. warum kommt es beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible 2008 Projektes zum Abbruch?
Welche Lösungsangebote gibt es, um mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen zu arbeiten?
Welche Ursachen können zu einem Abbruch der Installation führen bzw. verhindern das erfolgreiche Starten von WinCC flexible?
Wo können Sie HSPs (Hardware Support Packages) für WinCC flexible bekommen?
Welche Ursache kann es haben, dass nicht alle Oberflächensprachen zur Verfügung/Auswahl stehen?
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche MSDE-Installation (Microsoft Desktop Engine) haben?
Welche Ursachen können bewirken, dass das Setup-Programm für die Installation von WinCC flexible nicht gestartet wird?
Wie kann die Ursache zur Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" behoben werden?
Wie kann man WinCC flexible 2004 deinstallieren?
Wie erfolgt die Installation von ProAgent unter SIMATIC WinCC flexible?
Warum kann ProTool aus STEP 7 nicht mehr gestartet werden, nachdem WinCC flexible installiert wurde?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 und 2004?
Wie lässt sich WinCC flexible von der Festplatte aus installieren?
WinCC flexible ES -- Produktinformationen -- Kompatibilität prüfen
Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik
Welche Lizenzen benötigen Sie zur Hochrüstung von WinCC flexible 2008 oder von WinCC V7 nach WinCC V11 und innerhalb von WinCC V11?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 und 2004?
Welche SIMATIC Software Produkte sind für SIMATIC WinCC flexible 2005 ASIA freigegeben?
Können zeilen- und grafikorientierte Panels (RMOS-Panels), die mit ProTool projektiert wurden, auch mit WinCC flexible programmiert werden?
Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 und 2004?
Bestellnummer:

Kompatibilitäts-Tool
Die Kompatibilitätsaussagen zu WinCC flexible können Sie dem Kompatibilitäts-Tool des Industry Online Support entnehmen.
Es soll Sie bei Fragen hinsichtlich der Kompatibilität verschiedener Hard- und Softwareprodukte unterstützen.
Die hinterlegte Datenbasis wird ständig gepflegt und erweitert. Zusätzlich können Sie zentral im Tool die Kompatibilitätslisten der einzelnen Produktlinien als Excel-Datei herunterladen.

Zum neuen Kompatibilitäts-Tool möchten wir gerne Ihr Feedback erhalten.
Deshalb bitten wir Sie den Feedback-Bogen auszufüllen.

Den Link zum Kompatibilitäts-Tool und zum Feedback-Bogen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Kurzanleitung
Um die von Ihnen gewünschten Kompatibilitätsaussagen abfragen zu können, ist es notwendig sich im ersten Schritt für eine "Hauptkomponente" (WinCC, PCS 7, STEP 7, ...) zu entscheiden. Zu dieser "Hauptkomponente" können Sie weitere Komponenten (wie z.B. Betriebssysteme, Virenscanner, weitere SIMATIC Produkte, ...) hinzufügen. Nachdem Sie die gewünschten Komponenten ausgewählt haben, können Sie sich durch Betätigen der Schaltfläche "Kompatibilität anzeigen" die Kompatibilitätsaussage anzeigen lassen. Eine detaillierte Beschreibung des Tools finden Sie in der Datei Online_Hilfe.pdf der folgenden Tabelle.
 
Inhalt

Link/Download

Link zum Kompatibilitäts-Tool:
https://support.automation.siemens.com/kompatool/index.html?lang=de
Dokumentation
Online_Hilfe.pdf
Feedback-Bogen
Ihr Feedback zur Weiterentwicklung des Kompatibilitäts-Tools.

Konfigurationshinweis
In der nachfolgenden Tabelle wird die Kompatibilität zwischen den einzelnen SIMATIC WinCC flexible Versionen und den Microsoft Betriebssystemen sowie den anderen SIMATIC-Komponenten aufgezeigt.
Die Freigabe für Betriebssystem und Internet Explorer ist nur aus Sicht von WinCC flexible. Bei allen anderen Produkten beachten Sie bitte die Hinweise der ReleaseNotes.

Beachten Sie, dass alle nicht aufgeführten Betriebssysteme und SIMATIC-Komponenten, in Bezug auf die Kompatibilität, weder getestet noch freigegeben sind.

Kompatibilitätsliste
In der folgenden Tabelle finden Sie die Kompatibilitätsliste in der bisherigen Form.

ACHTUNG Diese Listen sind auf dem Stand April 2013 eingefroren und werden nicht mehr gepflegt.
 
Inhalt

Link/Download

WinCC flexible ist kompatibel mit folgenden Produktversionen:

WinCC flexible Kompatibilitätsliste

( 122 KB )

Ergänzende Suchbegriffe
Windows 2000 Professional, XP, Vista, Internet, Explorer, Verträglichkeit, Übersicht, Version, Freigaben, Windows7, Windows Seven, Win7, kompatibel, WinAC RTX, SIMATIC Logon, iMAP, ProTool, SIMATIC NET, STEP 7, SIMOTION Scout, STEP 7 Basic V10.5, 41306596, 22055716, 22056585, 26998997, 31592453, 49383047

 Beitrags-ID:22055368   Datum:2013-04-30 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour