Konfigurationshinweis: Wird bei einer Ersatzbestellung für einen der nachfolgenden, typgestrichenen Panel PC das jeweilige Nachfolgemodell bestellt, dann ist dieses bei ProTool nicht als Zielgerät auswählbar.
Für 12" und 15" Geräte zeigt die Tabelle die jeweiligen Nachfolgetypen und das entsprechende Zielgerät, das Sie unter ProTool auswählen können.
| Modell -> |
Nachfolgemodell -> |
Nachfolgemodell -> |
Zielgerät unter ProTool |
| Panel PC IL 70 Touch |
Panel PC IL 77 Touch |
Panel PC 577 Touch |
Panel PC IL 70 Touch |
| -- |
Panel PC IL 77 Key |
Panel PC 577 Key |
Panel PC 670 Key |
| Panel PC 670 |
Panel PC 677 |
-- |
Panel PC 670 |
| Panel PC 870 V2 |
Panel PC 877 |
-- |
Panel PC 870 |
Hinweis:
Für 19" Geräte muss als Zielgerät "PC" mit einer Auflösung von 1280*1024 ausgewählt werden.
Suchbegriffe:
Nachfolgegerät, Nachfolgetyp
|