afficher la liste des articles
OS - WinCC -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Pourquoi le message d'erreur de licence "YMAINR9999 manquante" est-il délivré alors que seuls les diagnostics de base non assujettis à licence sont utilisés ?
Comment réaliser un diagnostic complet d'une installation PCS7 ou WinCC ?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Comment installer User Mode Process Dumper pour le diagnostic avec WinCC et PCS7 ?
De quelles informations le Support Technique a-t-il besoin pour répondre aux questions sur PCS7 ?
Pourquoi les paramétrages DCOM du serveur WinCC OPC sont-ils remis à zéro suite à l'activation du Runtime OS ?
Pourquoi le message "Le réseau n'est pas encore prêt" s'affiche-t-il quand un auto-démarrage est configuré sur un OS ?
Pourquoi les Contrôles-ActiveX(OCX) STEP 7 ne sont-ils pas affichés sur les serveurs et les clients OS ?
Pourquoi toutes les icônes de blocs ne sont-elles pas mises à jour lors de la compilation OS ?
Quelles sont les causes des messages système de la technologie de commande de PCS7 et quelles mesures doivent être prises pour y remédier ?
Pourquoi la fenêtre OS Login Box disparaît-elle parfois en arrière-plan ?
Longueur des textes d'alarmes générés par le mapper
Que dois-je faire lorsque le Split Screen Wizard se termine avec une erreur ?
Pourquoi obtiens-je un message d'erreur lors de l'appel d'une vue de boucle d'une Faceplate?
Que signifient les alarmes WinCC "Erreur synchrone AS" et "Erreur asynchrone AS"?
Pourquoi est-ce que l'apparition de la boîte de login n'apparaît sur un client qu'après 3 à 5 minutes, resp. le message "Aucune autorisation de commande" ?
Quelle peut être la cause du non fonctionnement de l'affichage collectif sous SIMATIC PCS 7 en OS Runtime ?
Message d'erreur "Affichage groupé: variable .Eventstate n'existe pas"
Pourquoi apparaît-il des"?????" à la place des champs de texte de l'OS Runtime même si le texte est disponible dans le SIMATIC Manager?
Pourquoi apparait le message 10111001 "la signalisation groupée n'a pas été mise à jour"?
Pourquoi apparaît-il des"?????" à la place des champs de texte de l'OS Runtime même si le texte est disponible dans le SIMATIC Manager?
Nº de référence:

Description:
Les paramètres de langue dans le système (SIMATIC Manager, WinCC) doit être uniforme lors de la compilation de l'OS. Vérifier que l'on a sélectionné la même configuration de langue dans le SIMATIC Manager et WinCC.

Le paramétrage de la langue pour l'affichage dans le SIMATIC Manager se trouve sous "Options > Affichage de la langue". On peut ajouter la langue dont on a besoin et également mettre les paramètres par défaut.  Ouvrir la "librairie des textes" dans le WinCC Explorer dans le but de vérifier les paramètres de la langue. On peut trouver les paramètres de la langue et voir si il n'y a pas d'écarts dans la configuration de la langue.

Plus d'information sur ce sujet la gestion des textes multilingues dans l'aide en ligne de PCS 7 sous le mot clé "Librairies de textes multilingues".
Merci de noter les instructions dans le FAQ-ID 8736660, qui s'applique aussi pour PCS 7 V6.x.


 ID contribution:22029651   Date:2005-11-07