Instructions :
Pour mettre à jour de WinCC V6.0 vers WinCC V6.0 SP3 , il est
indispensable de désinstaller avant toutes les options WinCC V6.0
.
Autrement il pourraît se produire des erreurs et un abandon lors de
la phase de mise à jour vers le SP3 .
Les Options WinCC que WinCC V6.0 utilise ne peuvent pas être
utilisées sur le WinCC V6.0 SP3 . Il existe une nouvelle version
des Options WinCC qui sont valable avec WinCC V6.0 SP3 . Vous
devrez installer ces nouvelles Options juste après avoir fini
l'installation de WinCC V6.0 SP3 .
|