visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Informazioni di prodotto -- Verifica della compatibilità
Avvertenza importante relativa alle Microsoft Patch KB 943459 e KB 971468
Quali licenze sono necessarie per l'aggiornamento da WinCC flexible 2008 o WinCC V7 a WinCC V11, nonché tra versioni diverse di WinCC V11?
Perché gli update di sicurezza KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 di Microsoft non devono essere installati in WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11?
Con cosa è compatibile SIMATIC WinCC V7.x, V6.x e V5.x?
Come è possibile determinare quali patch Microsoft sono installate su un PC?
Informazioni supplementari per il catalogo ST80 relativamente alla comunicazione WinCC
Quale sistema operativo e quale software sono necessari per il SIMATIC WinCC WebNavigator V1.x, V6.x e V7.x?
Qual è la compatibilità delle versioni di SIMATIC WinCC/ProAgent con i sistemi operativi Windows?
Quale Security Patch è richiesta per l'installazione di SIMATIC WinCC V6.0?
Driver del CD SIMATIC NET 07/2001 e WinCC
Avvertenza per l'impiego di WinCC V5.1 con "SIMATIC NET 7/2001 SP4"
Varianti linguistiche di Windows rilasciate per SIMATIC WinCC V5.1
Quale Security Patch è richiesta per l'installazione di SIMATIC WinCC V6.0?
Numero di ordinazione:

Avvertenza di configurazione
Per l'installazione di WinCC V6.0 per i diversi sistemi operativi sono necessarie Security Patch Microsoft Windows. Queste patch vengono allegate al CD di installazione di SIMATIC WinCC e si trovano sul CD MS Tool allegato.
Da WinCC V6.0 SP3 le Microsoft Windows Security Patch si trovano sul DVD "MS ServicePacks & Tools".

Avvertenza
A partire da WinCC V6.2, se non presenti, le Security Patch richieste vengono installate a richiesta durante l'installazione di WinCC.
A partire da WinCC V7.0 le Security Patch richieste vengono installate automaticamente durante l'installazione di WinCC.

Installazione delle Security Patch:
 
N. Procedura
1 Lettura dei requisiti di installazione
  • Inserire il CD di installazione di WinCC nel drive per CD del proprio computer.
    Se non viene eseguita la funzione di autostart, avviare l'applicazione tramite "Start.exe". 
  • Scegliere la voce di menu "Read first". Si apre la Guida in linea di WinCC. Leggere le avvertenze in "Installation Notes > Installation Prerequisites".
  • La voce "Software Requirements for Installation" contiene informazioni su quali hotfix e security patch Microsoft sono necessari per l'installazione di WinCC.

Avvertenza
Per il successivo funzionamento di WinCC si dovrebbe cercare di mantenere sempre aggiornato il computer con l'installazione di WinCC e quindi provvedere all’installazione di hotfix e security patch di Microsoft Windows.

2 Inserimento del CD MS Tools oppure del corrispondente DVD
Per l'installazione di queste patch inserire il CD MS Tools nel drive per CD-ROM del computer.
Se non viene eseguita la funzione di autostart, avviare l'applicazione tramite "Start.exe".
3 Scelta della lingua
Nel menu principale del setup scegliere la voce "Language Selection". Nella finestra di dialogo "Language Selection" scegliere la lingua nella quale il sistema operativo è installato. Confermare la finestra di dialogo con "OK".

Avvertenza
L'installazione di un sistema operativo multilingue ha come base sempre il sistema operativo inglese. In questo caso scegliere la lingua "English".

4 Installazione di Security Patch oppure Hotfix
Nel menu principale scegliere "Install Software".


Bild 01

Scegliere la security patch oppure lo hotfix necessari.


Bild 02

Avvertenza
Se si impiega Windows XP SP2, scegliere la voce "Hotfix Windows XP SP2", per installare KB319740.

5 Conclusione dell'installazione
Chiudere l'installazione della security patch oppure dello hotfix.
Ora è possibile iniziare l'installazione di WinCC, se sono soddisfatti tutti i requisiti per l'installazione di WinCC (vedi Passo 1).

Ricerca
KB319740, KB828741

 Articolo con ID:22016868   Data:2012-06-08 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour