|
Proprietà |
Export/Import di variabili (varexim.exe) |
WinCC Configuration Tool |
|
Breve descrizione |
 ( 20 KB )
Figura 01
Il programma esporta da un progetto aperto in un corrispondente file ASCII tutte le connessioni, tutte le strutture dati e tutte le variabili. Queste poi possono essere importate in un secondo progetto. Il formato ASCII consente una elaborazione dei file con un foglio di calcolo, prima che esso venga nuovamente importato.
Avvertenza
Vengono sempre esportate tutte le variabili del "Tag Manager di WinCC". Non è possibile una selezione di determinate variabili. Nell'import di variabili si può scegliere tra due possibilità:
- Import (vengono importate in WinCC solo quelle variabili che non esistono ancora)
- Import overwrite (vengono importate in WinCC tutte le variabili del file di import).
|
 ( 116 KB )
Figura 02
Il ConfigurationTool offre una possibilità semplice e performante per la progettazione di dati di massa in WinCC. Come interfaccia utente serve Microsoft Excel. Così è possibile creare un progetto WinCC in Microsoft Excel e qui utilizzare i vantaggi offerti dall'operare con Microsoft Excel.
Avvertenza Il Tool offre la possibilità di leggere i dati di progettazione (Data Manager, AlarmLogging, TagLogging e TextLibrary) di un progetto WinCC. I dati possono essere elaborati in modo confortevole in Excel. Si possono riscrivere in WinCC o solo le modifiche oppure tutti i dati. |
|
Spostamento di variabili |
no
Descrizione
Non è possibile associare una variabile ad un altro gruppo opp. connessione. Se una variabile (anche variabile di struttura) viene associata ad un'altra connessione opp. gruppo, prima dell'import dei dati occorre cancellare la corrispondente variabile in WinCC Explorer. Nell'import le variabili vengono poi nuovamente create.
Attenzione! In questo modo rinvii eventualmente esistenti in TagLogging, AlarmLogging opp. TextLibrary vanno perduti. |
si
Descrizione
È possibile associare una variabile ad un altro gruppo opp. connessione, senza prima dover provvedere alla cancellazione di questi. Vengono mantenuti rinvii esistenti in TagLogging, AlarmLogging opp. TextLibrary. |
|
Rinominare variabili |
no
Descrizione Se una variabile deve essere eliminata, questa può essere solamente creata ex novo con un nuovo import di variabile sotto un altro nome. La variabile con il vecchio nome deve poi essere cancellata manualmente.
Attenzione! Rinvii esistenti in TagLogging, AlarmLogging opp. Text Library devono essere corretti manualmente. |
si
Descrizione Esiste la possibilità di rinominare una variabile senza doverla precedentemente cancellare. Rinvii esistenti in TagLogging, AlarmLogging opp. TextLibrary vengono mantenuti. |
|
Controllo di plausibilità |
- Durante l'elaborazione dei dati non viene eseguita alcuna verifica di plausibilità, questa avviene solo durante l'import dei dati.
- Nell'import/export di dati nel file di log vengono depositate informazioni e segnalazione di errore. I contenuti dei file di log possono essere facilmente visualizzati con un clic del mouse.
|
Il Configuration Tool è di supporto già nell'introduzione opp. modifica di dati per evitare introduzioni errate o incomplete. Per questo sono disponibili i seguenti mezzi:
- liste drop-down
- compilazione automatica
- assegnazione univoca dei nomi
- Avvertenze di input
Su ogni pagina di tabella sulla quale si progettano dati è presente una colonna degli errori. In questa, in caso di errore, vengono emessi testi di errore. |
|
Requisiti |
|
- WinCC deve essere tassativamente installato (Se WinCC non è installato, i dati di WinCC possono essere elaborati solo all'interno del WinCC Configuration Tools. Non è poi possibile la lettura dei dati da un progetto esistente opp. la scrittura degli stessi in un progetto WinCC)
- Microsoft Windows 2000/Windows XP
- Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2003
- Internet Explorer 6
|
|
|
|
|
Sull'argomento "WinCC Smart Tools" tenere conto dei seguenti articoli.