Beitragsliste anzeigen
Option Logon -- Entwicklungsumgebung einrichten -- System parametrieren
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie kann bei Einsatz eines Chipkartenlesers beim Ziehen der Chipkarte automatisch ein voreingestellter Benutzer eingeloggt werden?
Warum wird der angemeldete Benutzer nicht zur Runtime angezeigt?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon (ab V1.3) verwendet wird?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon bis zur Version V1.2 SP1 verwendet wird?
Wie kann mit SIMATIC Logon eine Chipkarte konfiguriert werden, mit der man sich an jedem Rechner lokal anmelden kann?
Anmeldefenster SIMATIC Logon im CFC/SFC
Wie kann nach einer einstellbaren Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche ein Benutzerkonto gesperrt werden?
Wie können die von SIMATIC Logon erzeugten Einträge in die passwortgeschützte Datei angezeigt bzw. ausgedruckt oder exportiert werden?
Wie kann die WinCC Logon Box in der OS-Runtime wiederhergestellt werden, wenn SIMATIC Logon auf diesem Rechner installiert ist?
Warum wird ein Benutzer beim Einloggen in WinCC RT der Gruppe "Emergency_Operator" zugewiesen?
Warum ist bei Verwendung von SIMATIC Logon nach dem Start von WinCC RT bereits ein Benutzer angemeldet?
Warum wird bei Verwendung von SIMATIC Logon im WinCC User Administrator nur der eingeloggte Benutzer bei laufender Runtime angezeigt?
Warum funktioniert ein C-Script "PWRTSilentLogin" nur mit WinCC Benutzern, nicht aber mit SIMATIC Logon Benutzern?
Wie kann die WinCC Logon Box in der OS-Runtime wiederhergestellt werden, wenn SIMATIC Logon auf diesem Rechner installiert ist?
Bestellnummer:

Anleitung:
Ab PCS7 V6.1 (WinCC V6.0 SP3) haben Sie die Möglichkeit, im WinCC User Administrator die SIMATIC Logon Box zu aktivieren und zu deaktivieren. Beim Deaktivieren wird automatisch die WinCC Logon Box aktiviert.


Bei allen Versionen vor PCS 7 V6.1 gehen Sie zur Wiederherstellung der WinCC Logon Box folgendermaßen vor:

  • Bei Benutzung der OS-Simulation auf der ES:
    Kopieren Sie die beigefügte Datei "UserAdmin.ini" in den Pfad: WinCC_Projekt\Rechnername\PASS
     
  • Bei direktem Start der OS-Runtime:
    Kopieren Sie die beigefügte Datei "UserAdmin.ini" in den Pfad: WinCC_Projekt\PASS

Anlage T1-1: UserAdmin.zip ( 150 bytes )

Die Datei "UserAdmin.ini" enthält folgende Einträge:

[PassCS]
SimaticLogon=0


 Beitrags-ID:21980608   Datum:2005-08-24 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour