Beitragsliste anzeigen
Option Logon -- Entwicklungsumgebung einrichten -- System parametrieren
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie kann bei Einsatz eines Chipkartenlesers beim Ziehen der Chipkarte automatisch ein voreingestellter Benutzer eingeloggt werden?
Warum wird der angemeldete Benutzer nicht zur Runtime angezeigt?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon (ab V1.3) verwendet wird?
Wie kann zur Runtime ein angemeldeter Benutzer überprüft werden, wenn SIMATIC Logon bis zur Version V1.2 SP1 verwendet wird?
Wie kann mit SIMATIC Logon eine Chipkarte konfiguriert werden, mit der man sich an jedem Rechner lokal anmelden kann?
Anmeldefenster SIMATIC Logon im CFC/SFC
Wie kann nach einer einstellbaren Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche ein Benutzerkonto gesperrt werden?
Wie können die von SIMATIC Logon erzeugten Einträge in die passwortgeschützte Datei angezeigt bzw. ausgedruckt oder exportiert werden?
Wie kann die WinCC Logon Box in der OS-Runtime wiederhergestellt werden, wenn SIMATIC Logon auf diesem Rechner installiert ist?
Warum wird ein Benutzer beim Einloggen in WinCC RT der Gruppe "Emergency_Operator" zugewiesen?
Warum ist bei Verwendung von SIMATIC Logon nach dem Start von WinCC RT bereits ein Benutzer angemeldet?
Warum wird bei Verwendung von SIMATIC Logon im WinCC User Administrator nur der eingeloggte Benutzer bei laufender Runtime angezeigt?
Warum funktioniert ein C-Script "PWRTSilentLogin" nur mit WinCC Benutzern, nicht aber mit SIMATIC Logon Benutzern?
Warum funktioniert ein C-Script "PWRTSilentLogin" nur mit WinCC Benutzern, nicht aber mit SIMATIC Logon Benutzern?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Das C-Script greift auf die im WinCC User Administrator angelegten Benutzer zu.

Ab SIMATIC Logon V1.2 gibt es jedoch die Möglichkeit in SIMATIC Logon, dass beim Abmelden eines eingeloggten Benutzers automatisch ein "Default User" angemeldet wird. Damit kann man sich elegant mit einem Mausklick die Projektierung per Skript ersparen. Detaillierte Informationen zum Einstellen des "Default User" können im Handbuch "SIMATIC Logon" dem Kapitel 5.4.2.3 entnommen werden. Das Handbuch steht unter Beitrags-ID: 34519648 zur Verfügung.

 Beitrags-ID:21979620   Datum:2010-11-03 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour