Guide :
Les Panel PC 877 et 870 V2 peuvent être raccordé à un moniteur VGA externe. Pour utiliser un moniteur VGA, un adaptateur (A5E00254532) est indispensable pour convertir les signaux DVI analogiques en signaux VGA.
Le tableau suivant vous indique la procédure pour activer le mode Dual Display :
| N° |
Procédure |
| 1 |
Pour raccorder le moniteur externe ou l'écran LCD, vous avez deux possibilités :
- Raccordement lorsque l'appareil est hors-tension :
- Raccordez le moniteur ou l'écran LCD via l'adaptateur VGA.
- Pendant le démarrage, une image est affichée sur les deux écrans
- Raccordement lorsque l'appareil est sous-tension :
- Raccordez le moniteur ou l'écran LCD via l'adaptateur VGA.
|
| 2 |
Vous devez ensuite activer l'écran externe dans le pilote graphique. Pour cela, ouvrez les "Propriétés de l'affichage" dans le Panneau de configuration
- via "démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Affichage"
|
| 3 |
Note pour les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows 2000 :
Vous ouvrez également le menu "Panneau de configuration"
- via "démarrer > Panneau de configuration"
(avec un menu démarrer pour accès rapide aux programmes sous Windows XP).
- via "démarrer > Paramètres > Panneau de configuration"
(avec un menu démarrer classique comme dans les anciennes versions de Windows, par exemple Windows 2000).
Dans le menu pour le Panneau de configuration sous Windows XP, il existe deux affichages différents : l'affichage classique et l'affichage des catégories. Si vous avez choisi l'affichage des catégories, vous avez alors deux possibilités pour ouvrir la boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage" :
- basculez d'abord dans l'affichage classique et ouvrez la boîte "Propriétés de l'affichage" :
"Basculer vers l'affichage classique > Affichage",
- depuis l'affichage des catégories, ouvrez la boîte "Propriétés de l'affichage" :
"Apparence et thèmes > Affichage".
Panel_PC_877_ext_Display_01_th_d.gif)  figure 01
|
| 4 |
Dans la boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage", sélectionnez l'onglet "Paramètres" et cliquez sur le bouton "avancé". Vous ouvrez alors la boîte de dialogue "Digital Flat Panel". |
| 5 |
Dans la boîte "Digital Flat Panel", sélectionnez l'onglet "S3Display". Vous avez alors deux possibilités sous "Périphériques d'affichage",
- CRT (écran externe) et
- LCD (écran interne).
|
| 6 |
Pour activer les deux écrans, cliquez sur "CRT" dans "Périphériques d'affichage" et validez ensuite avec OK.
Panel_PC_877_ext_Display_02_th.gif)  figure 02
Après validation avec OK, les deux écrans sont activés. |
| 7 |
Le mode Dual Display impose les restrictions suivantes :
- L'écran externe doit être activé sous Windows lorsque :
- c'est la première fois qu'il est raccordé,
- aucun écran externe n'était raccordé au démarrage mais qu'il a été raccordé pendant le démarrage.
- La résolution maximale est limitée par l'écran ayant la plus faible performance.
- En mode Dual Display, la fréquence de rafraîchissement du moniteur ne peut pas être réglée.
|
|