Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
El indicador de avisos sigue activo a pesar de que el estado del contador es �0�
¿Cómo se arranca un archivo de sonido a través de un Script dentro del WinCC flexible PC Runtime?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede averiguar en el WinCC flexible el número de bit para la "Dirección de activación", el bit "Escribir variable de acuse", así como el bit "Leer variable de acuse" en la creación de los avisos tipo bit?
¿Qué pasos de configuración hay que realizar en el SIMOTION SCOUT y el WinCC flexible para que se muestren los avisos Alarm_S y las alarmas tecnológicas dentro del WinCC flexible Runtime?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos ALARM_S / ALARM_D con valores de proceso (los denominados valores de seguimiento) en equipos de servicio con WinCC flexible?
¿Cómo se puede evaluar la tecla ACK de un panel de servicio táctil, con ayuda del WinCC flexible?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos de error del sistema de un SIMATIC S7-300 / 400 en el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden mostrar o modificar en la configuración los avisos de sistema del SIMATIC WinCC flexible?
¿Cómo se pueden realizar en el WinCC flexible los ajustes estándar para las ventanas de avisos del ProTool?
¿Cómo se pueden acusar los avisos de error en el WinCC flexible, a través de PLC?
¿Por qué no se imprimen los avisos en la impresora de avisos?
¿Por qué no se muestra la "señalización de avisos" en primer plano, sino que lo tapan los objetos de imagen?
¿Por qué no se muestra ningún aviso del buffer de diagnóstico S7, en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede visualizar el buffer de diagnóstico en el WinCC flexible?
¿Qué ajustes hay que realizar para mostrar los eventos de aviso a partir de un determinado instante definido?
¿Cómo se pueden crear avisos con textos externos en el WinCC flexible como datos masivos, y tratarlos y manejarlos con Excel?
¿Cómo se pueden crear avisos con textos externos en el WinCC flexible como datos masivos, y tratarlos y manejarlos con Excel?
Referencia:

Instrucciones:
Para importar textos de aviso externos en un proyecto de WinCC flexible, proceda de la siguiente manera:  

  • Aclaraciones para el WinCC flexible 2004/2005/2007:
    Los nuevos avisos no se pueden crear directamente con la importación. Sólo se pueden importar los textos de aviso que ya estén disponible en un lenguaje fuente. Los textos de aviso nuevos se pueden importar cuando existe el proyecto destino "Textos tontos (Dummy)", el cual se sobrescribe al realizar dicha importación.
  • Aclaraciones para el WinCC flexible 2008:
    Con ayuda del WinCC flexible 2008, también se puede utilizar el comportamiento arriba descrito. Sin embargo, los textos de aviso a partir del WinCC flexible 2008 también se pueden importar sin los textos "tontos". Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 32947964.

Punto de partida:
Importar textos de aviso con ayuda de la interfase Exportar / Importar para traducir textos del proyecto.

Condiciones:
La opción es sólo válida cuando los textos de aviso se tienen que importar sin variables de proceso (campos de salida en los textos de aviso).
 
Procedimiento
1 Descarga de las librerías
Se dispone de la descarga de las librerías adecuadas para cada versión del WinCC Flexible.
  • Descargue en el PC de configuración el archivo ZIP correspondiente, el cual está dispone a continuación como librería comprimida.

Download de las diferentes librerías:

DiscreteAlarms2004.zip ( 3525 KB )
Para el WinCC flexible 2004

DiscreteAlarms2005.zip ( 3623 KB )
Para el WinCC flexible 2005

DiscreteAlarms2005_SP1.zip ( 3663 KB )
Para el WinCC flexible 2005 + SP1

DiscreteAlarms2005_SP1HF7.zip ( 3508 KB )
Para el WinCC flexible 2005 + SP1 + HF7

DiscreteAlarms2007.zip ( 3920 KB )
A partir del WinCC flexible 2007

Advertencia:
Con el WinCC flexible 2008 también se puede utilizar la librería "DiscreteAlarms2007.zip". Al abrir la librería, se realiza una conversión automática.

  • Descomprima en el Windows Explorer el archivo correspondiente (la librería comprimida, por ejemplo DiscreteAlarms2005.zip) y guárdela. Cada una de estas librerías contiene 3 objetos de aviso con 1000, 2000 ó 4000 avisos tipo bit en alemán (Alemania) e inglés (EEUU).
2 Apertura del proyecto y la librería
  • Abra el proyecto en el WinCC flexible.
  • Abra la librería correspondiente(por ejemplo, DiscreteAlarms2005) en la ventana de herramientas del WinCC flexible .
    Aquí se muestran 3 objetos de aviso con 1000, 2000 ó 4000 avisos tipo bit.
  • Inserte el objeto de aviso deseado en el proyecto deseado, desde la librería, utilizando la opción "Proyecto -> Equipo de servicio -> Avisos -> Avisos tipo bit".
    Con esto se insertan los avisos nuevos.


Figura 01

3 Exportación de los textos de aviso
Exporte los textos de aviso con ayuda de la opción "Herramientas -> Textos -> Exportar" y los siguientes ajustes:
  • Idioma fuente "Alemán" (o "Inglés")
  • Idioma destino (por ejemplo) "Estonio"

Para evitar conflictos, hay que elegir un directorio vacío como directorio destino.

El idioma destino se utiliza en este caso como "idioma de intercambio" temporal, que sólo se utiliza para la importación / exportación de avisos (por ejemplo, el estonio).
Como "idioma de intercambio", se puede elegir cualquier otro idioma diferente al estonio, pero ninguno que se necesite realmente en el proyecto. En el proceso de exportación, se copia por defecto el texto fuente en el archivo de exportación, en la columna del idioma destino (segunda columna).


Figura 02

4 Importación de textos
Importe el archivo exportado (inmediatamente sin modificaciones) con ayuda de la opción "Herramientas -> Textos -> Importar".

De esta forma, se crea un segundo idioma "Estonio" en el proyecto del WinCC flexible, que también contiene los textos de aviso Dummy (idioma de intercambio temporal).  


Figura 03

5 Exportación de los textos de aviso
Exporte los textos de aviso con ayuda de la opción "Herramientas -> Textos -> Exportar", esta vez con unos ajustes diferentes para los idiomas:
  • Idioma fuente (por ejemplo) "Estonio"
  • Idioma destino "Alemán"  (o "Inglés")

Para evitar conflictos, hay que elegir un directorio vacío como directorio destino.


Figura 04

6 Apertura de la tabla de EXCEL exportada
  • Abra el archivo exportado "Message.xls", por ejemplo con Microsoft Excel
  • Sobrescriba (edite, copie, etc.) en la segunda columna ("B") los textos de aviso con los deseados.
    ¡Las 4 primeras líneas y la columna A no las modifique!

Advertencia:
Hay que mantener obligatoriamente la siguiente sintaxis / formato:
"<texto> el mensaje de aviso </texto>"!


Figura 05

7 Inserción del formateo
Para facilitar la entrada de los textos en la columna "B", se puede prescindir de la sintaxis / formato a la hora de realizar la entrada. Existen 2 posibilidades para insertar el formato:

Posibilidad 1:
El formato prescrito se puede indicar en EXCEL a través del formato de las celdas. Al insertar los textos de aviso, la sintaxis se inserta automáticamente.

  • Seleccione las celdas correspondientes.
  • Haga clic en la barra de menú de EXCEL sobre la opción "Formato -> Celdas...".
  • Seleccione la opción "Definida por el usuario" en el registro "Contar".
  • En el campo de entrada "Tipo", indique la cadena de formato ""<texto>"@"</texto>"".
  • Haga clic ahora en "OK".
  • Inserte otros textos de aviso dentro de las celdas formateadas de la hoja de cálculo, en caso necesario.


Figura 06

Posibilidad 2:
Con ayuda de la siguiente plantilla de EXCEL "Format_Conversion_V1_3" (dentro del archivo "Format_Conversion_V1_3.zip", anexo 1), la sintaxis / el formato se puede insertar automáticamente a continuación.

Inserte primero su aviso de texto, dentro de la columna "B" de la hoja de EXCEL "Messages.xls". La sintaxis / formato indicado "<text> Su aviso de texto </text>" se puede ignorar en la siguiente utilización de la plantilla de Excel.
A continuación, ejecute la función "Format_Conversion_V1_3" disponible en la plantilla.
El formato necesario se realiza automáticamente en la lista de EXCEL "Messages.xls".
Las instrucciones precisas al respecto están disponibles en la plantilla de Excel "Format_Conversion_V1_3".

Anexo 1: Format_Conversion_V1_3.zip ( 15 KB )

8 Importación del archivo de EXCEL elaborado
Importe el archivo modificado en el WinCC flexible con ayuda de la opción "Herramientas -> Textos -> Importar".


Figura 07

Los textos de aviso modificados y los textos de ayuda correspondientes ya están disponibles ahora en el proyecto del WinCC flexible: 


Figura 08

Conceptos de búsqueda:
Avisos tipo bit, avisos analógicos

 Nr. de identificación (ID):21976672   Fecha:2009-01-20