Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible Optionen -- Produktinformationen -- WinCC flexible /Sm@rtService (Fernwartung)
Welche Möglichkeiten gibt es einen Screenshot in WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime oder bei Panels zu realisieren?
Wie lassen sich von WinCC flexible RT oder einem Panel exportierte csv-Archivdateien am PC graphisch darstellen?
Wie kann der Email-Versand bei einer Meldung der HMI-Station mit einem PC simuliert bzw. realisiert werden?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Welche Möglichkeiten gibt es, um ein WinCC flexible Runtime-System (Panel/PC) über das Internet (WAN) Fernwarten zu können?
Verbindung zum SIMATIC WinCC flexible Sm@rtServer geht verloren (bei aktivem Bildschirmschoner oder "Computer sperren")
Warum sind unter den "Internet Settings" der SIMATIC Bediengeräte (nur Windows CE-Geräte) nicht alle Register sichtbar?
Warum erscheint bei WinCC flexible 2004/2005 beim Versuch sich per HTML-Viewer auf das MiniWeb zu verbinden die Meldung "under construction"?
Warum wird nach dem Aufruf des Sm@rtClient nur eine leere Seite im Internet Explorer angezeigt?
Wie können E-Mails von einem Windows CE-Panel oder PC mit SIMATIC WinCC flexible versendet werden?
Wie werden von einer SIMATIC WinCC flexible HMI-Station Kurznachrichten (SMS) an ein Mobiltelefon versendet?
Warum erscheint bei WinCC flexible 2004/2005 beim Versuch sich per HTML-Viewer auf das MiniWeb zu verbinden die Meldung "under construction"?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Die Meldung "under construction" kann unter anderem dann angezeigt werden, wenn auf Ihrem PC der "Internet Information Service (IIS)" installiert ist.

Wird beispielsweise der "WinCC Web Navigator Server" verwendet, dann erscheint, wenn die Funktion "Sm@rt Service" gestartet wird und der "IIS" aktiv ist, die Meldung "under construction".
Die Ursache liegt darin, dass beide Service Dienste, der Dienst IIS und Sm@rt Service, auf den Port 80 zugreifen.

Fallbeispiel für mögliche Fehlermeldungen:
 
Nr.  
1 "IIS" ist aktiv:
  • "IIS" ist aktiv und es wird versucht, die Funktion "Sm@rt Service" zu starten.
    Es erscheint die Meldung "under construction".


Bild 01

2 Sm@rt Service ist aktiv:
  • Sm@rt Service ist aktiv und es wird versucht, den "IIS" zu starten.
    Es erscheint die Meldung "Unerwarteter Fehler 0x8ffe2740".


Bild 02

Abhilfe:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten dieses Verhalten zu lösen.

Hinweis:
Die beschriebenen Einstellungen beziehen sich auf das Betriebssystem Microsoft Windows XP.
 
Nr. Kontrolle "IIS" aktiv / nicht aktiv:
1

Kontrollieren Sie, ob beim installierten Internet Information Service (IIS) der Dienst ausgeführt wird.

  • "Start > Programme > Verwaltung > Internet-Informationsdienste" 
  • Die Ansicht "Verwaltung" können Sie hinzufügen über
    "Start > Einstellungen > Taskleiste und Startmenü". 
    Wechseln Sie über das Register "Startmenü > Schaltfläche "Anpassen"" in die
    "Erweiterten Startmenüoptionen". Wählen Sie "Verwaltung anzeigen" an.


Bild 03

"IIS" aktiv:

Bild 04

"IIS" nicht aktiv:

Bild 05

Hinweis:
Zum Deaktivieren bzw. Aktivieren des IIS markieren Sie die "Standardwebsite" (Default Web Site).
Über die "rechte Maustaste" können Sie nun den IIS starten bzw. beenden.
Sollten Sie ein Embeddeb Betriebssystem verwenden funktioniert diese Möglichkeit nicht. Um den Dienst zu deaktivieren müssen Sie unter "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste > Internet Information Service" die Einstellungen ändern.

 
Nr. Ändern des Ports für den IIS:
1

Sie können die Port-Adresse für den IIS wie folgt ändern.

  • "Start > Programme > Verwaltung > Internet-Informationsdienste" 
  • Die Ansicht "Verwaltung" können Sie hinzufügen über
    "Start > Einstellungen > Taskleiste und Startmenü". 
    Wechseln Sie über das Register "Startmenü > Schaltfläche "Anpassen" in die
    "Erweiterten Startmenüoptionen". Wählen Sie "Verwaltung anzeigen" an.
  • Öffnen Sie den Ordner "Website" und lassen Sie sich die Eigenschaften der "Standardwebsite" (Default Web Site) anzeigen.
  • In dem Unterverzeichnis "Website" > "TCP-Anschluss" können Sie die Port-Adresse ändern.


Bild 06

 
Nr. Deinstallation des IIS:
1

Kontrollieren Sie, ob Sie die Windows-Komponente "Internet Information Service" (IIS) installiert ist.

  • "Start >Einstellungen > Systemsteuerung > Software".
  • Betätigen Sie die Schaltfläche "Windows Komponenten hinzufügen/entfernen".
  • Ist im folgenden Dialogfenster der Internet-Informationsdienste (IIS) angewählt?

Wenn Sie den Internet Information Services (IIS) nicht benötigen, können Sie das Häkchen neben dem "Inter Information Services (IIS)" entfernen.
Betätigen Sie anschließend die Taste "Weiter >", das Programm wird deinstalliert.


Bild 07

Wenn Sie den Internet Information Services (IIS) wieder benötigen, setzen Sie das Optionskästchen bei "Inter Information Services (IIS)".
Betätigen Sie anschließend die Taste "Weiter >" das Programm wird installiert.

Hinweis:
Eventuell ist zur Installation des IIS die Microsoft Windows XP CD erforderlich.


 Beitrags-ID:21975526   Datum:2009-03-20 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour