|
Informations de configuration : A coté de la variante qui permet de charger un programme S7-200 dans un automate qui est intégrée à un réseau, des programmes utilisateurs peuvent aussi être transféré dans des CPUs qui ne sont pas dans le même réseau.
Les possibilités suivantes sont à votre disposition :
Transfert de programme par un module EEPROM Le programme S7-200 est enregistré sur un module EEPROM et celui-ci sera installé dans le module CPU cible. Il faut faire attention ici, qu'un module mémoire écrit par la CPU source ne peut pas être lu par toutes les CPU S7-200. Les facteurs suivants sont à prendre en considération :
-
Type de CPU
- Version de CPU
- Capacité mémoire de l'EEPROM
- Données EEPROM (Taille du programme et des données utilisateur)
La matrice suivante vous montre les compatibilités des composants disponibles :
Memory_Cartridge_Compatibility_Matrix_e.pdf ( 15 KB )
Transfert de programme par modem
Le programme S7-200 peut être transféré dans l'automate avec une liaison Modem (fonction téléservice) par le réseau téléphonique ou le réseau radio GSM. Les trois types de modem suivants sont disponible pour ce mode de transfert :
- Module modem
- Modem analogique
- Modem radio
Le module Modem S7-200 EM241 est connecté directement à la CPU S7-200. Le module Modem utilise la ligne téléphonique comme médium de transfert. Vous trouverez dans la contribution 21960971 les CPUs SIMATIC S7-200s sur lesquelles l'EM 241peut être utilisé.
Le modem analogique est connecté à la CPU S7-200 par un câble RS-232/ PPI multi-maîtres. Le Modem analogique utilise la ligne téléphonique comme médium de transfert. Vous trouverez des informations détaillées sur ce thème dans le paragraphe "Utilisation d'un modem téléphonique avec le câble RS-232/ PPI multi-maîtres" du chapitre "Communication via un réseau" des S7-200 manuel système avec le numéro de référence 6ES7298-8FA24-8AH0 (contribution ID: 1109582).
Le modem radio est connecté à la CPU S7-200 par un câble RS-232/ PPI multi-maîtres. Le Modem Radio utilise le réseau radio GSM comme médium de transfert. Vous trouverez des informations détaillées sur ce thème dans le paragraphe "Utilisation d'un modem radio avec le câble RS-232/ PPI multi-maîtres" du chapitre "Communication via un réseau" des S7-200 manuel système avec le numéro de référence 6ES7298-8FA24-8AH0 (contribution ID: 1109582).
Note: Beaucoup de modem supportent aussi bienla communication 10-Bits que aussi la communication 11-Bits. Il faut faire attention avec cela que la variante de communication utilisée par le modem soit aussi réglée sur la CPU S7-200. Les modems sont préréglés d'usine pour la communication 10-Bits.
Les CPUs S7-21X supportent seulement des modems avec une communication 11-Bits. Vous trouverez des informations complémentaires sur la communication 10-Bits ou 11-Bits et pour l'initialisation d'une liaison modem dans l'aide en ligne de STEP 7 - Micro/WIN.
Transfert de programme par le fichier projet Les fichiers projets sont enregistrés par STEP 7 Micro/WIN. Ce fichier est transmis à un PC local avec STEP 7 Micro/WIN et de là, chargé dans l'automate. Du coté du PC récepteur, une version de STEP 7 Micro/WIN est nécessaire, qui la même ou une version supérieure que celle du PC émetteur.
Transfert de programme par l'installation d'une CPU déjà chargée La CPU S7-200 est installée sur le réseau local avec le programme S7-200 déjà chargé. Les entrées-sorties des modèles CPU 224, CPU 224XP et CPU 226 sont équipées avec des borniers de raccordements embrochables, qui peuvent être connectés et déconnectés rapidement et qui rendent un changement de CPU nettement plus simple.
Note:
Si un programme S7-200 chargé dans une CPU S7-200 de nouvelle génération (≥ V2.0) est transféré dans une CPU S7-200 d'ancienne génération (< V2.0), alors cela peut échouer. Les CPU S7-200s d'anciennes génération possèdent un jeu d'instruction plus restreint que les CPUs de nouvelles génération.
Mots-clefs: Échange de données, data exchange, matrice de compatibilité, cartouche mémoire
|