Mostrar lista de artículos
WinCC -- Configurar Tag Logging -- Archivar Tag Logging
¿Cómo se puede guardar un valor cada 1,5 horas, empezando por medianoche?
¿Qué influencia tiene en el WinCC la histéresis en el archivo de un valor de proceso ,cuando se ha ajustado la opción "Archivar sólo al modificarse", dependiendo de si se ha indicado de forma absoluta o de forma porcentual?
¿Cómo se puede guardar una variable de proceso sólo en determinados instantes de tiempo (de forma acíclica)?
¿Cómo se guardan valores de proceso en una base de datos y visualizarlos en el modo Runtime, utilizando en modo de recogida "Al modificarse"?
¿Cómo se puede archivar un valor de proceso sólo al modificarse?
¿Cuál es el significado del modo de recogida para una variable de archivo en el WinCC Tag Logging?
¿Cómo se pueden archivar bits individuales de una palabra en el WinCC?
¿Cómo se puede ajustar en WinCC qué variable se deben archivar en el Tag Logging "Fast" (rápido) y cual en el Tag Logging "Slow" (lento)?
¿Cómo se puede liberar el archivar por medio de una acción?
¿Dónde se guardan en el WinCC los datos transferidos por el módulo AR_SEND (SFB37)?
¿Cómo se guarda el valor medio de una variable de proceso dentro de un archivo de valores de proceso?
¿Cómo se puede guardar un valor cada 1,5 horas, empezando por medianoche?
Referencia:

Instrucciones:
Para conseguir la función deseada, realice los siguientes ajustes:
 
Procedimiento
1

Abra el editor de Tag Logging en el WinCC Explorer haciendo doble clic sobre él. Inserte un nuevo temporizador en "Tiempos" con los ajustes mostrados en la figura 1.


Figura 1

2

Seleccione en "Archivos" el correspondiente archivo de valores de medida y, dentro de él, la variable deseada. A continuación, abra el menú contextual de la variable haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre ella, y elija el diálogo "Propiedades".

3 Modifique el ciclo del nuevo temporizador insertado, en el registro "Variable de archivo" (figura 3)


Figura 2

Advertencia:
A partir del WinCC V6.2, bajo el path "Trabajar con WinCC -> Archivo de valores de proceso -> Fundamentos sobre el archivo de valores de proceso -> Métodos de archivo -> Ciclos y eventos" del sistema de información del WinCC, se dispone de explicaciones importantes sobre el ciclo de recogida y de archivo. Por esos motivos, el ciclo de recogida debe elegirse adecuadamente inferior al ciclo de archivo. El ciclo de archivo siempre tiene que ser 4 veces superior al ciclo de recogida.

4 Guarde las modificaciones y cierre el editor de Tag Logging.

 Nr. de identificación (ID):21954222   Fecha:2008-11-04