Descrizione Quando si utilizza il sistema operativo Windows Server 2003 SP1 o SP2, possono verificarsi in casi isolati blocchi sui client OS, se due client accedono (uno dopo l'altro) alla stessa pagina runtime (*.pdl). Durante questi blocchi, l'operatività dei client OS presenta dei problemi (viene visualizzata una clessidra).
L'errore che porta a questo comportamento è riscontrabile nel Kerberos ticket handling del sistema operativo Windows Server 2003.
Microsoft ha aggiornato la KB 943459 per Windows Server 2003 SP2 con la KB 971468 (anch'essa disponibile tramite WSUS).
Per ulteriori informazioni sulle Microsoft Patch, consultare gli articoli:
"Per quali Microsoft Security Patch è stata testata la compatibilità con SIMATIC WinCC?" nell'articolo con ID: 18752994
"Per quali Microsoft Security Patch è stata testata la compatibilità con SIMATIC PCS 7?" nell'articolo con ID: 18490004
Nei collegamenti riportati di seguito Microsoft rende disponibile una correzione delle KB 943459 e KB 971468.
Si consiglia pertanto di installare quanto prima le Microsoft Patch KB 943459 e KB971468.
Avvertenze per l'installazione Dopo l'installazione di questo hotfix, è necessario riavviare il computer.
Prima del riavvio, chiudere tutte le applicazioni SIMATIC.
Avvertenza
Con la patch KB 943459 viene modificata nel registro la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters OplockBreakWait modifiziert. Il tempo di 35 secondi impostato per default nel parametro OplockBreakWait non deve essere modificato.
Quali licenze sono necessarie per l'aggiornamento da WinCC flexible 2008 o WinCC V7 a WinCC V11, nonché tra versioni diverse di WinCC V11?
Descrizione Se sul proprio computer è installato WinCC flexible o WinCC V7.0 RT, è necessaria una licenza per l'upgrade o per il PowerPack.
La seguenti tabelle riportano le diverse possibilità di aggiornamento della licenza.
Se sul proprio computer non è stata ancora installata alcuna versione di WinCC flexible o WinCC V7.0 RT, è necessaria la licenza completa per WinCC V11 Engineering, WinCC Runtime Advanced V11 o WinCC Runtime Professional V11.
Aggiornamento da WinCC flexible 2008 (ES e RT) a WinCC V11 (ad esempio da WinCC flexible 2008 Advanced a WinCC V11 Advanced).
Avvertenza
Le versioni precedenti a WinCC flexible 2008 devono essere aggiornate a questa versione.
Aggiornamento da WinCC V7 Runtime a WinCC Runtime Professional V11 (ad esempio da WinCC V7.0 Runtime 8k PowerTags a WinCC V11 Professional Runtime 8k PowerTags)
Ulteriori informazioni sull'aggiornamento di STEP 7 Per informazioni sull'aggiornamento di STEP 7, consultare l'articolo con ID 57775228.
TIA Portal Readiness Check Tool Con TIA Portal Readiness Check Tool è possibile verificare in modo semplice se l'hardware contenuto nei progetti è supportato da TIA Portal.
Ulteriori informazioni a riguardo sono riportate nell'articolo con ID 60162195.
Ricerca complementare Numero di ordinazione, MLFB, TIA Portal, migrazione, aggiornamento, upgrade, versione successiva, conversione, sostituzione, modifica, license key, autorizzazione, chiave di licenza
Perché gli update di sicurezza KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 di Microsoft non devono essere installati in WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11?
Descrizione L'installazione di un aggiornamento di sicurezza KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 di Microsoft provoca un impiego massiccio di risorse (aumento di Handle) in WinCC Runtime (OS Runtime, WinCC Runtime Professional V11). Questo impiego di risorse può causare l'arresto di WinCC Runtime.
Si raccomanda vivamente di non effettuare l'installazione di un aggiornamento di sicurezza KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 di Microsoft.
Informazioni dettagliate relative a questi aggiornamenti di sicurezza sono disponibili in Microsoft nei link:
Un rimedio è indicato nelle FAQ seguenti al numero KB corrispondente.
Avvertenza
Consultare anche gli articoli
"Per quali Microsoft Security Patch è stata testata la compatibilità con SIMATIC WinCC?" nell'articolo con ID: 18752994 e
"Per quali Microsoft Security Patch è stata testata la compatibilità con SIMATIC PCS 7?" nell'articolo con ID: 18490004.
Con cosa è compatibile SIMATIC WinCC V7.x, V6.x e V5.x?
Tool di compatibilità
Il tool di compatibilità nel sito Service & Support o la lista di compatibilità riportata più avanti contengono indicazioni sulla compatibilità con WinCC.
È concepito per garantire supporto in caso di domande relative alla compatibilità di diversi prodotti software SIMATIC.
Su questo nuovo tool gradiremmo ricevere il vostro feedback.
Pertanto vi preghiamo di compilare l'apposito modulo.
Il link al tool di compatibilità e al modulo di feedback è riportato nella tabella seguente.
Guida rapida Per ricevere le informazioni sulla compatibilità richieste, è necessario scegliere innanzitutto un "componente principale" (WinCC, PCS 7, STEP 7 ...). A questo "componente principale" è poi possibile aggiungere altri componenti (ad es. sistemi operativi, antivirus, altri prodotti SIMATIC ...). Dopo aver scelto i componenti desiderati, premendo il pulsante "Visualizza compatibilità" è possibile visualizzare le informazioni sulla compatibilità. Una descrizione dettagliata dello strumento è riportata nel file Online_Help.pdf della tabella seguente.
Attenzione
L'approvazione del sistema operativo e di Internet Explorer si riferisce esclusivamente a WinCC. Per tutti gli altri prodotti, valgono le informazioni riportate nelle "Release Notes".
Per ogni versione osservare le corrispondenti "Note per l'installazione" e "Release Notes", in particolare i requisiti software per il sistema operativo Microsoft e i relativi Microsoft Security Patches. Ulteriori informazioni sui Microsoft Security Patches sono riportate nell'articolo con ID: 18752994
SIMATIC WinCC V7.x è compatibile con le seguenti versioni del prodotto.
Per WinCC V7.x è approvato solo l'utilizzo delle opzioni WinCC disponibili su DVD, assieme alla versione base di WinCC.
Avvertenze su WinCC
È ammesso il caricamento di Hotfixes e Security Patches di Microsoft Windows, questo però non vale per i Service Pack del sistema operativo, per il cui impiego con SIMATIC WinCC è richiesta un'approvazione esplicita. WinCC V6 non è eseguibile su un embedded PC.
WinCC non è compatibile verso il basso. Questo significa che non è possibile utilizzare un progetto WinCC, che ad esempio è stato creato con la versione WinCC V6.0 SP4, con una versione precedente di WinCC (WinCC V6.0 SP3 e precedenti).
WinCC in generale è compatibile verso l'alto. Questo significa, ad esempio che se è stato eseguito l'upgrade di WinCC V6.0 a WinCC V6.0 SP4, è possibile utilizzare anche il proprio progetto WinCC V6.0 con la versione WinCC V6.0 SP4. Consultare al riguardo il capitolo "Migrazione" nella Guida in linea di WinCC.
Avvertenze su costellazioni WinCC-Client e WinCC-Server
Per i sistemi WinCC Client-Server ci sono determinate interdipendenze tra le versioni del sistema operativo Windows e le versioni di WinCC. Tenere conto delle note riportate nel sistema di informazioni di WinCC al percorso: Note per l'installazione > Requisiti per l'installazione > Requisiti software per l'installazione. Qui sono riportate anche avvertenze relative ai sistemi single-user WinCC.
Con WinCC V7.0 si può utilizzare un server WinCC anche con Windows XP. Questo server WinCC può essere utilizzato al massimo con 3 client. Il funzionamento di WinCC V7.0 con Windows XP come server è permesso solo senza l'impiego di opzioni (ad es. ridondanza). Considerare anche che in questo caso non è consentito alcun intervento di engineering sui client WinCC.
Per il server WinCC e per i client WinCC devono essere installate le stesse versioni dei Service Pack per Windows NT 4.0 e Windows 2000.
Per il server WinCC eseguire una pura installazione di Windows NT 4.0 o Windows 2000 senza opzioni come "Domain Controller" o "Active Directories". Questo è dovuto agli elevati requisiti in termini di performance e di spazio di memoria.
Assicurarsi che i sistemi operativi in una configurazione client-server WinCC siano omogenei con WinCC V5.x.
Questo significa che se si utilizza il lato server di WinCC ad esempio con un server Windows 2000, sul client WinCC deve essere installato anche Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server o Windows 2000 Advanced Server.
Avvertenze su pcAnywhere (WinCC versione < V7.0)
A differenza di PCS 7, il software pcAnywhere non è fornito con WinCC.
La versione Host di pcAnywhere deve essere installata su una stazione WinCC, se tale stazione WinCC deve essere controllata a distanza da un'altra stazione PC con pcAnywhere.
L'altra stazione PC che controlla in remoto la stazione WinCC necessita della versione Remote di pcAnywhere per il controllo remoto. Per questo è richiesta la versione completa di pcAnywhere.
Se si desidera impiegare la versione completa di pcAnywhere della ditta Symantec, occorre procurarsi questo software.
La versione completa di pcAnywhere non è approvata su sistemi WinCC.
Assicurasi di installare pcAnywhere prima di WinCC.
Avvertenze sull'impiego di scanner antivirus su stazioni WinCC
Disattivare il firewall integrato oppure non installarlo.
Non eseguire scansioni manuali o temporizzate nella modalità Runtime.
Nella scansione automatica monitorare solo il traffico di dati in entrata.
Eseguire la scansione solo di driver locali.
Attivare la scansione e-mail solo su stazioni di engineering WinCC.
Disattivare la visualizzazione dei messaggi di dialogo.
Altre informazioni importanti, relative anche a software di terzi, sono disponibili nelle "Release Notes" di WinCC e nella Guida online di WinCC al seguente indirizzo.
A partire da WinCC V7.0: "Sistema di informazione WinCC > Lavorare con WinCC > Lavorare con progetti > Effettuare le impostazioni per runtime > Influsso di applicazioni esterne su Runtime".
A partire da WinCC V6.0 SP3: "Sistema di informazione WinCC > Lavorare con WinCC > Lavorare con progetti > Attivazione del progetto > Impostazione per Runtime > Applicazioni esterne".
Avvertenze per l'utilizzo di Smart Tools in WinCC
Come installare WinCC Smart Tools? Articolo con ID: 10880206
Quali Smart Tools sono disponibili per WinCC (breve descrizione)? Articolo con ID: 13681075
Avvertenze per l'utilizzo di OPC in WinCC Nella guida di WinCC sono riportate avvertenze generali su OPC, come funzionalità, specifiche OPC e compatibilità. Inoltre la guida della rispettiva versione WinCC descrive in modo dettagliato quali server OPC sono disponibili, quali requisiti sono necessari per il funzionamento, come vengono utilizzati i server OPC e fornisce esempi di progettazione nonché avvertenze per la messa in funzione. Anche la rispettiva versione di WinCC contiene una descrizione precisa dell'uso di WinCC come OPC Client.
Le informazioni sono disponibili nel WinCC Information System seguendo il percorso:
WinCC Information System > Tools > OPC - Open Connectivity
Ulteriori informazioni, ad es. sulla programmazione di un OPC Client con Visual Basic e/o C, sono riportate nei manuali della rispettiva specifica OPC in www.opcfoundation.org
Attenzione Per WinCC-OPC-Server sono necessarie le seguenti licenze:
WinCC-OPC-Server
Licenza WinCC
WinCC-OPC-DA-Server
Licenza WinCC Runtime (licenza WinCC RT o WinCC RC)
Descrizione Microsoft offre la possibilità di determinare quali sono le patch installate su un PC tramite WMI.
Cosa sono WMI e WMIC? WMI è l'abbreviazione di "Windows Management Instrumentation".
WMIC (Windows Management Instrumentation Command Line) è un'estensione di WMI che ne consente l'uso con più interfacce della riga di comando e file script per l'elaborazione di batch.
Nel menu Start di Windows, selezionare la voce "Esegui" e digitare il comando "cmd" (versione italiana).
Nel menu Start di Windows, selezionare la voce "Run" e digitare il comando "cmd" (versione inglese).
Figura 01
2
Nella finestra MS-DOS che si apre, digitare il seguente comando: wmic qfe list full /format:htable >C:\Temp\hotfixes.htm
Figura 02
Questo comando crea un elenco HTM indicante le patch Microsoft Windows installate.
3
Selezionando il percorso indicato (nell'esempio, C:\Temp), si trova il file hotfixes.htm.
Il file contiene l'elenco di tutte le patch Microsoft Windows installate sul SIMATIC PC.
Figura 03
4
Per trovare patch specifiche nell'elenco, utilizzare il comando Search.
Descrizione
A completamento del catalogo ST80 in allegato si trovano informazioni supplementari per WinCC V7.0 SP1, V6.2 SP3, V6.0 SP4 e V6.0 SP2. Queste informazioni si riferiscono ai componenti della comunicazione, alla loro compatibilità e ai dati di ordinazione per le versioni sopra indicate di WinCC.
Avvertenza di configurazione:
I requisiti per l'hardware e il sistema operativo del WinCC Web Navigator sono riportati nella Guida WinCC Web Navigator in "Start > SIMATIC > WinCC > Web Navigator > Web Navigator Information System > Contents > Requirements > Hardware and Software".
Se il server viene utilizzato come computer stand-alone ed è installato come server solo a causa del WinCC/Web Navigator client, provvedere ad un'installazione personalizzata di Microsoft Windows NT 4.0 e non installare l'opzione "Domain Controller".
Microsoft Internet Information Server (IIS)
In Microsoft Windows 2000 l'IIS è contenuto nel CD. In Microsoft Windows 2000 Server viene installato automaticamente. Nel caso di Microsoft Windows 2000 Professional è necessario installare successivamente l'IIS tramite "Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Programmi > Installazione componenti di Windows".
In Microsoft Windows NT 4.0 l'IIS può essere installato successivamente mediante il CD Option Pack in 5 lingue in dotazione.
Se il server viene utilizzato come computer stand-alone ed è installato come server solo a causa del WinCC/Web Navigator client, provvedere ad un'installazione personalizzata di Microsoft Windows 2000 e non installare le opzioni "File Transfer Protocol (FTP)-Server" e il servizio SMTP (SMTP Service).
Avvertenze per WinCC WebClientV6.x e V7.x:
È necessario disabilitare il firewall Windows in Windows XP SP2 su Web Clients con il sistema di base WinCC V6.0 SP3, V6.0 SP4 o WinCC File Server.
L'utilizzo della tecnologia MSI nell'installazione del Web Client comporta il ricorso al servizio "MS-Installer" sul computer di destinazione. Questo però non è disponibile in Windows NT V4.0. Il servizio può essere installato mediante il file "instmsiw.exe" sul CD del prodotto "Web Navigator".
Accesso ad Intranet / Internet o connessione TCP/IP al Web-Server
Avvertenze per WinCC WebServerV6.x e V7.x:
È necessario disabilitare il firewall Windows in Windows XP SP2 sui computer con il sistema base WinCC V6.0 SP3, V6.0 SP4 o WinCC File Server.
Per utilizzare più di 3 client, è necessario installare la versione server Windows 2000 Server o Windows Server 2003, poiché la versione workstation è limitata a tre client.
Accesso ad Intranet / Internet o connessione TCP/IP al Web-Client
Microsoft Internet Information Server (IIS):
In Microsoft Windows 2000 l'IIS è contenuto nel CD. In Microsoft Windows 2000 Server viene installato automaticamente. Nel caso di Microsoft Windows 2000 Professional è necessario installare successivamente l'IIS tramite "Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Programmi > Installazione componenti di Windows".
Nel caso di Microsoft Windows XP, è necessario installare successivamente l'IIS tramite "Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Installazione applicazioni > Installazione componenti di Windows".
In Microsoft Windows Vista l'IIS è già installato. Per attivarlo procedere con "Start > Pannello di controllo > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows > Internet Information Services". Dettagli sulle impostazioni sono disponibili nel WinCC Information System sotto "Options > WinCC/WebNavigator > WinCC/WebNavigator Installation Notes > Installation of the WinCC/Web Navigator Server > Installation of the Internet Information Service (IIS)".
Per Microsoft Windows 7 l'IIS è già installato. È necessario attivarlo mediante "Start > Pannello di controllo > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows > Internet Information Services". Dettagli sulle impostazioni sono disponibili nel WinCC Information System sotto "Note per l'installazione > Requisiti per l'installazione > Requisiti software per l'installazione > Windows 7 e Windows Server 2008: Microsoft Internet Information Server (IIS)".
Se si desidera pubblicare le informazioni in un'Intranet, sono necessari i seguenti elementi:
-
un computer compatibile con la rete e una connessione LAN (LAN = Local Area Network).
-
Un sistema per la risoluzione del nome, che risolva il nome del computer in indirizzi IP (IP = Internet Protocol). Questa operazione non è obbligatoria, consente però agli utenti di utilizzare "nomi alias" anziché indirizzi IP per la connessione con il proprio server.
Se si desidera pubblicare le informazioni in Internet, sono necessari i seguenti elementi:
-
una connessione Internet e un indirizzo IP del proprio Internet service provider (ISP). È possibile pubblicare in Internet solo se si dispone di una connessione con Internet, fornita dall'Internet service provider.
-
Una scheda di rete che è indicata per la connessione con Internet.
-
Una registrazione DNS (DNS = Domain Name System) per il proprio indirizzo IP. Questa operazione non è obbligatoria, consente però agli utenti di utilizzare "nomi alias" anziché indirizzi IP per la connessione con il proprio server.
Se il server viene utilizzato come computer stand-alone ed è installato come server solo a causa del WinCC/Web Navigator client, provvedere ad un'installazione personalizzata di Windows 2000. Installare le opzioni "File Transfer Protocol (FTP)-Server" e il servizio SMTP.
Ricerca:
Requisiti di sistema, hardware e software, 24842694, 8719041, 13682280, 19195356, 19236782, 17233440, 19196010, 22065702, 23991658
Qual è la compatibilità delle versioni di SIMATIC WinCC/ProAgent con i sistemi operativi Windows?
Avvertenza di configurazione
Per l'installazione di WinCC V6.0 per i diversi sistemi operativi sono necessarie Security Patch Microsoft Windows. Queste patch vengono allegate al CD di installazione di SIMATIC WinCC e si trovano sul CD MS Tool allegato.
Da WinCC V6.0 SP3 le Microsoft Windows Security Patch si trovano sul DVD "MS ServicePacks & Tools".
Avvertenza
A partire da WinCC V6.2, se non presenti, le Security Patch richieste vengono installate a richiesta durante l'installazione di WinCC.
A partire da WinCC V7.0 le Security Patch richieste vengono installate automaticamente durante l'installazione di WinCC.
Installazione delle Security Patch:
N.
Procedura
1
Lettura dei requisiti di installazione
Inserire il CD di installazione di WinCC nel drive per CD del proprio computer.
Se non viene eseguita la funzione di autostart, avviare l'applicazione tramite "Start.exe".
Scegliere la voce di menu "Read first". Si apre la Guida in linea di WinCC. Leggere le avvertenze in "Installation Notes > Installation Prerequisites".
La voce "Software Requirements for Installation" contiene informazioni su quali hotfix e security patch Microsoft sono necessari per l'installazione di WinCC.
Avvertenza Per il successivo funzionamento di WinCC si dovrebbe cercare di mantenere sempre aggiornato il computer con l'installazione di WinCC e quindi provvedere all’installazione di hotfix e security patch di Microsoft Windows.
2
Inserimento del CD MS Tools oppure del corrispondente DVD
Per l'installazione di queste patch inserire il CD MS Tools nel drive per CD-ROM del computer.
Se non viene eseguita la funzione di autostart, avviare l'applicazione tramite "Start.exe".
3
Scelta della lingua
Nel menu principale del setup scegliere la voce "Language Selection". Nella finestra di dialogo "Language Selection" scegliere la lingua nella quale il sistema operativo è installato. Confermare la finestra di dialogo con "OK".
Avvertenza L'installazione di un sistema operativo multilingue ha come base sempre il sistema operativo inglese. In questo caso scegliere la lingua "English".
4
Installazione di Security Patch oppure Hotfix
Nel menu principale scegliere "Install Software".
Bild 01
Scegliere la security patch oppure lo hotfix necessari.
Bild 02
Avvertenza
Se si impiega Windows XP SP2, scegliere la voce "Hotfix Windows XP SP2", per installare KB319740.
5
Conclusione dell'installazione
Chiudere l'installazione della security patch oppure dello hotfix.
Ora è possibile iniziare l'installazione di WinCC, se sono soddisfatti tutti i requisiti per l'installazione di WinCC (vedi Passo 1).
DOMANDA
A cosa occorre fare attenzione nell'impiego di SIMATIC WinCC V5.1
con il software del CD "SIMATIC NET 07/2001 SP4"?
RISPOSTA
Se si impiega WinCC V5.1 insieme con il CD "SIMATIC NET 07/2001
SP4" e la stazione "SIMATIC PC" contiene un'applicazione WinCC,
allora, prima del caricamento oppure l'import della configurazione,
occorre avere eseguito i seguenti passi.
Mandare in esecuzione con un doppio clic il
file "WinCC_for_Stationmanager.reg".
Il file si trova delle directory di installazione SIMATIC NET
(cioè di norma sotto
C:\Programmi\SIEMENS\SIMATIC.NET\statmgr).
Riavviare poi il computer.
Avviare il programma "Configuratore
componenti".
Selezionare la riga con l'indice che indica
dov'è installata l'applicazione WinCC.
Premere il pulsante "Aggiungi" e
scegliere la "ApplicazioneWinCC".
Caricare nuovamente il progetto.
Avvertenza
Il "CD SIMATIC NET 07/2001" da SP1 è rilasciato per versioni di
WinCC a partire da V5.1.
Se sul computer era già presente il "Software SIMATIC NET PC V6.0"
da SP1 e WinCC V5.1 opp. più vecchio e WinCC viene successivamente
disinstallato, occorre installare nuovamente "SIMATIC NET PC
Software V6.0".
Varianti linguistiche di Windows rilasciate per SIMATIC WinCC V5.1
DOMANDA
Quali varianti linguistiche di Windows sono rilasciate per SIMATIC
WinCC V5.1?
RISPOSTA
WinCC V5.1 è adatto per le lingue tedesca, inglese, francese,
italiana e spagnola.
Come sistema operativo sono rilasciati Windows NT 4.0 e Windows
2000 nelle seguenti lingue:
tedesco
inglese
francese
italiano
spagnolo
Inoltre è possibile utilizzare Windows 2000 MUI con il
corrispondente LanguagePack per le lingue sopra citate.
I Service Pack di Windows rilasciati per WinCC V5.1 si trovano
nell'articolo con ID: 1139080.
Avvertenza
Per WinCC V5.1 ASIA tenere conto delle informazioni contenute
nell'articolo con ID: 15093581.