|
Tool di compatibilità
Il tool di compatibilità nel sito Service & Support o la lista di compatibilità riportata più avanti contengono indicazioni sulla compatibilità con WinCC.
È concepito per garantire supporto in caso di domande relative alla compatibilità di diversi prodotti software SIMATIC.
Su questo nuovo tool gradiremmo ricevere il vostro feedback.
Pertanto vi preghiamo di compilare l'apposito modulo.
Il link al tool di compatibilità e al modulo di feedback è riportato nella tabella seguente.
Guida rapida Per ricevere le informazioni sulla compatibilità richieste, è necessario scegliere innanzitutto un "componente principale" (WinCC, PCS 7, STEP 7 ...). A questo "componente principale" è poi possibile aggiungere altri componenti (ad es. sistemi operativi, antivirus, altri prodotti SIMATIC ...). Dopo aver scelto i componenti desiderati, premendo il pulsante "Visualizza compatibilità" è possibile visualizzare le informazioni sulla compatibilità. Una descrizione dettagliata dello strumento è riportata nel file Online_Help.pdf della tabella seguente.
Avvertenze sul prodotto
Attenzione
L'approvazione del sistema operativo e di Internet Explorer si riferisce esclusivamente a WinCC. Per tutti gli altri prodotti, valgono le informazioni riportate nelle "Release Notes".
Per ogni versione osservare le corrispondenti "Note per l'installazione" e "Release Notes", in particolare i requisiti software per il sistema operativo Microsoft e i relativi Microsoft Security Patches. Ulteriori informazioni sui Microsoft Security Patches sono riportate nell'articolo con ID: 18752994
SIMATIC WinCC V7.x è compatibile con le seguenti versioni del prodotto.
Per WinCC V7.x è approvato solo l'utilizzo delle opzioni WinCC disponibili su DVD, assieme alla versione base di WinCC.
Avvertenze su WinCC
- È ammesso il caricamento di Hotfixes e Security Patches di Microsoft Windows, questo però non vale per i Service Pack del sistema operativo, per il cui impiego con SIMATIC WinCC è richiesta un'approvazione esplicita. WinCC V6 non è eseguibile su un embedded PC.
- WinCC non è compatibile verso il basso. Questo significa che non è possibile utilizzare un progetto WinCC, che ad esempio è stato creato con la versione WinCC V6.0 SP4, con una versione precedente di WinCC (WinCC V6.0 SP3 e precedenti).
- WinCC in generale è compatibile verso l'alto. Questo significa, ad esempio che se è stato eseguito l'upgrade di WinCC V6.0 a WinCC V6.0 SP4, è possibile utilizzare anche il proprio progetto WinCC V6.0 con la versione WinCC V6.0 SP4. Consultare al riguardo il capitolo "Migrazione" nella Guida in linea di WinCC.
Avvertenze su costellazioni WinCC-Client e WinCC-Server
- Per i sistemi WinCC Client-Server ci sono determinate interdipendenze tra le versioni del sistema operativo Windows e le versioni di WinCC. Tenere conto delle note riportate nel sistema di informazioni di WinCC al percorso: Note per l'installazione > Requisiti per l'installazione > Requisiti software per l'installazione. Qui sono riportate anche avvertenze relative ai sistemi single-user WinCC.
- Con WinCC V7.0 si può utilizzare un server WinCC anche con Windows XP. Questo server WinCC può essere utilizzato al massimo con 3 client. Il funzionamento di WinCC V7.0 con Windows XP come server è permesso solo senza l'impiego di opzioni (ad es. ridondanza). Considerare anche che in questo caso non è consentito alcun intervento di engineering sui client WinCC.
- Per il server WinCC e per i client WinCC devono essere installate le stesse versioni dei Service Pack per Windows NT 4.0 e Windows 2000.
- Per il server WinCC eseguire una pura installazione di Windows NT 4.0 o Windows 2000 senza opzioni come "Domain Controller" o "Active Directories". Questo è dovuto agli elevati requisiti in termini di performance e di spazio di memoria.
- Assicurarsi che i sistemi operativi in una configurazione client-server WinCC siano omogenei con WinCC V5.x.
Questo significa che se si utilizza il lato server di WinCC ad esempio con un server Windows 2000, sul client WinCC deve essere installato anche Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server o Windows 2000 Advanced Server.
Avvertenze su pcAnywhere (WinCC versione < V7.0)
- A differenza di PCS 7, il software pcAnywhere non è fornito con WinCC.
- La versione Host di pcAnywhere deve essere installata su una stazione WinCC, se tale stazione WinCC deve essere controllata a distanza da un'altra stazione PC con pcAnywhere.
- L'altra stazione PC che controlla in remoto la stazione WinCC necessita della versione Remote di pcAnywhere per il controllo remoto. Per questo è richiesta la versione completa di pcAnywhere.
Se si desidera impiegare la versione completa di pcAnywhere della ditta Symantec, occorre procurarsi questo software.
- La versione completa di pcAnywhere non è approvata su sistemi WinCC.
Assicurasi di installare pcAnywhere prima di WinCC.
Avvertenze sull'impiego di scanner antivirus su stazioni WinCC
- Disattivare il firewall integrato oppure non installarlo.
- Non eseguire scansioni manuali o temporizzate nella modalità Runtime.
- Nella scansione automatica monitorare solo il traffico di dati in entrata.
- Eseguire la scansione solo di driver locali.
- Attivare la scansione e-mail solo su stazioni di engineering WinCC.
- Disattivare la visualizzazione dei messaggi di dialogo.
Altre informazioni importanti, relative anche a software di terzi, sono disponibili nelle "Release Notes" di WinCC e nella Guida online di WinCC al seguente indirizzo.
A partire da WinCC V7.0: "Sistema di informazione WinCC > Lavorare con WinCC > Lavorare con progetti > Effettuare le impostazioni per runtime > Influsso di applicazioni esterne su Runtime".
A partire da WinCC V6.0 SP3: "Sistema di informazione WinCC > Lavorare con WinCC > Lavorare con progetti > Attivazione del progetto > Impostazione per Runtime > Applicazioni esterne".
Avvertenze per l'utilizzo di Smart Tools in WinCC
Come installare WinCC Smart Tools? Articolo con ID: 10880206
Quali Smart Tools sono disponibili per WinCC (breve descrizione)? Articolo con ID: 13681075
Avvertenze per l'utilizzo di OPC in WinCC Nella guida di WinCC sono riportate avvertenze generali su OPC, come funzionalità, specifiche OPC e compatibilità. Inoltre la guida della rispettiva versione WinCC descrive in modo dettagliato quali server OPC sono disponibili, quali requisiti sono necessari per il funzionamento, come vengono utilizzati i server OPC e fornisce esempi di progettazione nonché avvertenze per la messa in funzione. Anche la rispettiva versione di WinCC contiene una descrizione precisa dell'uso di WinCC come OPC Client.
Le informazioni sono disponibili nel WinCC Information System seguendo il percorso:
WinCC Information System > Tools > OPC - Open Connectivity
Ulteriori informazioni, ad es. sulla programmazione di un OPC Client con Visual Basic e/o C, sono riportate nei manuali della rispettiva specifica OPC in www.opcfoundation.org
Attenzione Per WinCC-OPC-Server sono necessarie le seguenti licenze:
| WinCC-OPC-Server |
Licenza WinCC |
| WinCC-OPC-DA-Server |
Licenza WinCC Runtime (licenza WinCC RT o WinCC RC) |
| WinCC-OPC-HDA-Server, WinCC-OPC-A&E-Server, WinCC-OPC-XML-DA |
Licenza WinCC Connectivity Pack |
| WinCC-OPC-DA-Server, WinCC-OPC-HDA-Server, WinCC-OPC-A&E-Server |
Licenza WinCC Connectivity Station |
Liste di compatibilità La tabella seguente riporta le liste di compatibilità nella forma attuale.
| Contenuto |
Link/Download |
| SIMATIC WinCC V7.0 è compatibile con le seguenti versioni del prodotto:
Lista di compatibilità WinCC V7.0 |
( 124 KB ) |
| SIMATIC WinCC V6.2 è compatibile con le seguenti versioni del prodotto:
Lista di compatibilità WinCC V6.2 |
( 80 KB ) |
| SIMATIC WinCC V6.0 è compatibile con le seguenti versioni del prodotto:
Lista di compatibilità WinCC V6.0 |
( 80 KB ) |
| SIMATIC WinCC V5.x è compatibile con le seguenti versioni del prodotto:
Lista di compatibilità WinCC V5.x |
( 74 KB ) |
Ricerca complementare
Internet Explorer, IE, Step7, S7, SIMATIC NET, WebNavigator, ProAgent, WinBDE, migrazione, upgrade, 21927667, 15227707, 24122009, 33912473, 8795716, 11703924, 49382338, assistenza remota, comando remoto, software supplementare, software di terzi, diagnosi remota, SmartTools, prerequisiti di sistema, condizioni di comunicazione, GMP, Pharma, Life Science, validazione, FDA 21 CFR Part 11
|