Mostrar lista de artículos
ProTool -- Creación de la configuración HMI -- Cargar y probar configuración
¿Qué ajustes hay que realizar para transferir un proyecto de WinCC flexible o ProTool a través del TeleService Adapter IE?
Transferencia del archivo Runtime del ProTool/Pro (*.fwd) desde el PC de configuración al PC de visualización con ayuda del ProTool/Pro RT Loader
Vuelta automática al modo de transferencia serie en el panel, al terminar de forma errónea la transferencia del proyecto con el ProTool V6.0 + SP1
¿Cómo se puede transferir un proyecto de ProTool a un panel basado en Windows, a través de MPI/PROFIBUS?
¿Cómo se puede conectar un OP3 al PC de configuración, para realizar la transferencia serie de la configuración?
¿Cuál es la disposición de pines para el cable adaptador 6XV1440 – 2DE32 (TTY/V24)?
¿Cuál es la disposición de pines para el cable de conexión TD/OP <-> CP521 SI (V24)?
¿Cuál es la disposición de pines del cable serie para la transferencia de la configuración a un equipo basado en Windows?
¿Cómo se puede cargar un proyecto en el equipo de servicio, con ayuda del ProTool?
¿Cómo se puede configurar en el ProTool/Pro la comunicación entre un equipo basado en Windows y una estación S7, a través de Routing?
¿Por qué se interrumpe el enlace durante la transferencia serie de un proyecto con el ProTool a un OP
¿Por qué no se puede transferir la configuración desde un PC a un panel de operador basado en Windows CE?
Utilización de los puertos COM (a partir del 3) para la transferencia serie del proyecto del ProTool desde el PC al panel
¿Cuál es la disposición de pines para el cable adaptador 6XV1440 – 2DE32 (TTY/V24)?
Referencia:

Instrucciones:
La disposición de pines para el cable de conexión 6XV1440-2DE32 es la siguiente. 

Conector 1: Conector Sub D macho de 15 pines, V24/TTY activo
Conector 2: Conector Sub D macho de 55 pines, V24/TTY

Advertencia:
Ésta y el resto de disposición de pines de los cables está disponible en el manual "Comunicación SIMATIC HMI", capítulo "Disposición de las interfases", página del Customer Support con número ID 1137086 


Figura 1   
 

 Nr. de identificación (ID):21925289   Fecha:2005-09-06