Instrucciones: Los paneles basados en Windows de SIMATIC HMI no disponen de interfase TTY (20 mA), la cual es necesaria para conectarlos con un PLC SIMATIC S5.
Excepción:
El equipo de servicio MP 370 dispone de una interfase TTY. Además, en la BIOS de los Panel PC se puede conmutar la interfase entre V24 y TTY.
En el resto de equipos basados en Windows, para realizar la conexión a un SIMATIC S5 se necesita un adaptador (9 pines hembra por un lado y 25 pines macho por el otro) y un cable conversor RS232/TTY.
Advertencia:
En algunos equipos de servicio, ya no se dispone del driver AS511 para conectar con un control SIMATIC S5.
La información actual sobre los equipos que soportan el driver AS511 está disponible en la ayuda Online del WinCC flexible y el ProTool, en el manual de cada equipo de servicio, en el manual de comunicación y en el catálogo ST80.
A continuación, se ve un extracto de la ayuda Online del WinCC flexible.
  Figura 01
Existen 2 variantes posibles:
Variante 1: Para una longitud máxima de 3,2 metros
Cable convertidor TTY/RS232 de Siemens y un adaptador (9 pines hembra por un lado y 25 pines macho por el otro).

Figura 02
|
Material / Descripción |
Número de referencia |
Suministrador |
|
Cable conversor Siemens TTY/RS232
PLC 15 pines / PC 25 pines |
6ES5 734-1BD20 |
Siemens AG |
|
Adaptador (conector de 9 pines hembra con conector de 25 pines macho) |
982075-14 |
Conrad Elektronik www.conrad.de |
Variante 2: Para una longitud máxima de 1000 metros
Convertidor ELV TTY/RS232.
  Figura 03
|
Material / Descripción |
Número de referencia |
Suministrador |
|
ELV AT- Cable adaptador con conector Sub-B de 9 pines hembra y conector Sub-D de 25 pines macho |
68-078-86 |
ELV
www.elv.de |
|
ELV V - Conversor de interfase 24-20 mA, equipo ya terminado.
Las instrucciones para que el propio usuario haga el cable y su descripción se pueden descargar en formato PDF en las páginas del suministrador. |
68-176-10 |
Advertencia:
Para la conexión del convertidor de interfase ELV al SIMATIC S5, se necesita un cable adaptador (Cable adaptador Sub-D de 25 pines y en el lado del S5 uno Sub-D de 15 pines) con la siguiente disposición de pines:
|
Convertidor de interfase ELV
Conector Sub-D de 25 pines |
|
PLC / IP / CP
Conector Sub-D de 15 pines |
|
Señal |
Pin |
|
Pin |
Señal |
|
+ 20 mA |
11 |
< Puente del pin 11 al pin 18 > |
|
|
|
Emisor + |
18 |
< Puente del pin 18 al pin 11 > |
|
|
|
Emisor - |
21 |
< con > |
9 |
TTY IN + |
|
GND |
13 |
< con > |
2 |
TTY IN - |
|
+ 20 mA |
12 |
< con > |
6 |
TTY OUT + |
|
Receptor + |
9 |
< con > |
7 |
TTY OUT - |
|
Receptor - |
10 |
< Puente del pin 10 al pin 14 > |
|
|
|
GND |
14 |
< Puente del pin 14 al pin 10 > |
|
|
Información adicional:
| Conexión de un panel basado en Windows a una IM308C (SIMATIC S5) a través de PROFIBUS DP |
Número ID:
17053153 |
| Conexión de un panel basado en Windows a un SIMATIC S5 (CP 5431) a través de PROFIBUS DP |
Número ID:
16640044 |
| Qué modificaciones de programa hay que realizar en un control S5 cuando un equipo de servicio gráfico o de líneas con acoplamiento PROFIBUS se cambia por un equipo de servicio basado en Windows |
Número ID:
21688871 |
| Manual de comunicación para el WinCC flexible |
Número ID:
18797552 |
| Manual de comunicación para el ProTool |
Número ID:
1405528 |
|