Description : Si vous utilisez le bloc FB58
(Régulateur PID de Température ) et que vous souhaitez optimiser
les paramètres du régulateur , alors vous devez utiliser une table
de variables (VAT) si vous êtes avec le STEP 7 V5.3 SP2 . Vous
déclenchez l'optimisation via la table de Variables (VAT) et
aussi le forçage et la visualisation des valeurs du régulateur
.
Pour de plus amples Informations veuillez consulter le manuel
technique "Régulation PID de Température ", au Chapitre
"Optimisation du régulateur " et qui est disponible dans le
répertoire \SIEMENS\STEP7\S7MANUAL\S7TMPCOA
L'Optimisation utilisant un traceur de courbes est de nouveau
possible si vous installez le STEP 7 V5.3 SP3 ( 21953245
).
|