Description: Une vue des alarmes est configurée
dans le modèle pour afficher les messages systèmes et les
messages de fonctionnement. Lorsqu'un message apparaît, il est
affiché dans la vue courante sans être en avant-plan. La vue des
alarmes reste en arrière-plan et les messages ne peuvent pas être
lus correctement car ils se chevauchent avec les autres objets.
Ce que l'on souhaite, c'est que la zone pour les messages soit dans
la vue courante en avant-plan (indépendamment de la vue
actuellement affichée).
Remède : Plutôt qu'une vue des alarmes,
configurez une fenêtre alarmes dans le modèle avec
l'option "Affichage automatique".
 ( 69 KB )
Figure 01
|