Archivage de projet et migration
Wenn Sie ein WinCC flexible Projekt archivieren möchten, können Sie den Umfang bzw. die Dateigröße deutlich reduzieren, indem Sie nur die nachfolgend aufgeführten Projektdateien archivieren. Beachten Sie auch die Hinweise am Ende des Beitrages zur Migration von WinCC flexible Projekten (öffnen eines WinCC flexible Projektes, dass auf eine Vorgängerversion beruht).
Lorsque vous souhaitez archiver un projet WinCC flexible, vous pouvez réduire notablement le volume et la taille du fichier d'archive en archivant seulement les fichiers du projet listés ci-dessous. Tenez compte des remarques figurant à la fin de cet article à propos de la migration des projets Win CC flexible ( ouverture d'un projet WinCC flexible créé avec une version antérieure ).
| N° |
Archivage de projet sous WinCC flexible 2007 et WinCC flexible 2008 |
| 1 |
Projet autonome ( un projet WinCC flexible qui n'est pas intégré dans un projet STEP 7 )
Démarrez WinCC flexible ES et archivez le projet via le menu "Projet > Archiver...". Pendant la procédure d'archivage, le projet ne doit pas être ouvert.
Dans le fichier zip ainsi créé ne se trouvent que les deux fichiers nécessaires pour la régénération de votre projet - "Project.hmi" et "Project_log.LDF".
Lorsque vous désarchivez le projet et le rouvrez, les fichiers effacés auparavant sont recréés automatiquement lors de la procédure de génération.
  Figure 01
|
| 2 |
WinCC flexible intégré dans STEP 7 Dans le cas d'un projet intégré à STEP 7, veuillez utiliser la méthode d'archivage du SIMATIC Manager (Fichier > Archiver...).
A partir de la version V5.4 SP2 de STEP 7, les fichiers WinCC flexible sont automatiquement limités à ceux nécessaires à la régénération de votre projet.
Lorsque vous désarchivez le projet puis l'ouvrez, les fichiers effacés auparavant sont recréés automatiquement lors de la procédure de génération.
Si vous utilisez STEP 7 V5.4 + SP1, veuillez consulter les informations sur "Archivage de projet sous WinCC flexible 2005 SP1, Point 2". |
| N° |
Archivage de projet sous WinCC flexible 2005 SP1 |
| 1 |
Projet autonome ( un projet WinCC flexible qui n'est pas intégré dans un projet STEP 7 )
Si uniquement le projet WinCC flexible doit être archivé, sans les informations de compilation différentielle, les deux fichiers suivants sont nécessaires.
- ProjectName.hmi
- ProjectName_log.ldf
Vous retrouvez ces fichiers dans le répertoire du projet correspondant.
Lorsque vous ré-ouvrez le projet, les fichiers effacés auparavant sont recréés automatiquement lors de la procédure de génération.
Vous trouverez, à "l'annexe 1", le codage des fichiers WinCC flexible à l'aide d'une configuration exemple.
Annexe 1: Project_Data_2005.zip ( 11 KB )
|
| 2 |
WinCC flexible intégré dans STEP 7 La procédure dépend de la version de STEP 7 :
Jusqu'à STEP 7 V5.4 SP1
Si le projet WinCC flexible intégré dans STEP 7 doit être archivé sans les informations de compilation différentielle, vous pouvez effacer les fichiers suivants.
- tous les fichiers avec le nom "Project_n_{{..............................}}.data"
par exemple -> PROJECT_1_{{9f58e235-cb6e-40eb-829f-e23350eedaca}}.data
- Project_n.Device_1.fwx
par exemple -> PROJECT_1.SIMATIC HMI Station(1).fwx
Les fichiers se trouvent dans le répertoire du projet STEP 7 sous
- "HmiES > Devicename_n >"
par exemple "HmiES > PROJECT_1 >"
  Figure 02
Archivez ensuite votre projet STEP 7 selon la procédure habituelle.
Lorsque vous ré-ouvrez le projet, les fichiers effacés auparavant sont recréés automatiquement lors de la procédure de génération.
A partir de STEP 7 V5.4 SP2 A partir de la version V5.4 SP2 de STEP 7, vous pouvez utiliser la méthode d'archivage du SIMATIC Manager (Fichier > Archiver...).
Les fichiers WinCC flexible sont automatiquement limités à ceux nécessaires à la régénération de votre projet.
Lorsque vous désarchivez le projet puis l'ouvrez, les fichiers effacés auparavant sont recréés automatiquement lors de la procédure de génération. |
| N° |
Archivage de projet sous WinCC flexible 2004 / 2005 |
| 1 |
Projet autonome ( un projet WinCC flexible qui n'est pas intégré dans un projet STEP 7 )
Si uniquement le projet WinCC flexible doit être archivé, sans les informations de compilation différentielle, les fichiers suivants sont nécessaires.
- ProjectName.hmi
- ProjectName_log.ldf
Vous retrouvez ces fichiers dans le répertoire du projet correspondant.
Lorsque vous ré-ouvrez le projet, les fichiers effacés auparavant sont recréés automatiquement lors de la procédure de génération.
Vous trouverez, à "l'annexe 2", le codage des fichiers WinCC flexible à l'aide d'une configuration exemple.
Annexe 2: Project_Data_2004.zip ( 11 KB )
|
| 2 |
WinCC flexible intégré dans STEP 7 Si le projet WinCC flexible intégré dans STEP 7 doit être archivé sans les informations de compilation différentielle, seuls les fichiers suivants de WinCC flexible sont nécessaires.
- GuidId.bin
- GuidTp.bin
- IdGuid.bin
- ProjectName.devices
- ProjectName.hmi
- ProjectName_log.ldf
Les fichiers se trouvent dans le répertoire de votre projet STEP 7 sous
- "HmiES > Devicename_n >"
par exemple "HmiES > PROJECT_1 >"
  Figure 03
Lorsque vous ré-ouvrez le projet, les fichiers effacés auparavant sont recréés automatiquement lors de la procédure de génération. |
Informations sur la migration Ouvrir un projet WinCC flexible qui se base sur une version antérieure.
Lorsque vous ouvrez un projet WinCC flexible ES avec une version plus récente de WinCC flexible ES, un message d'avertissement est affiché vous indiquant que le projet en cours d'ouverture a été créé avec une version antérieure de WinCC flexible Version.
  Figure 04
Après avoir acquitté le message avec le bouton "OK", WinCC flexible créé automatiquement un "fichier backup". Ce fichier se trouve dans le même répertoire de projet que le reste de la configuration.
Vous pouvez reconnaître le fichier Backup d'après les noms suivants "Projectname.backup.hmi" et "Projectname.backup_log.LDF".
Exemple
MP370_Touch.backup.hmi, MP370_Touch.backup_log.LDF
Vous pouvez archiver ces fichiers à un autre emplacement. Ils ne sont pas indispensables pour la configuration actuelle de WinCC flexible.
Mots-clefs:
Archivage de projet, fichier projet
|