visualizza l'elenco degli articoli
WinCC flexible ES -- Lavoro con progetti -- Creazione, edit, archiviazione e copia di progetti
Quali articoli sono disponibili in Internet per la migrazione in STEP 7 V11 e WinCC V11 (TIA Portal)?
Come si può attivare la protezione da accesso per un progetto STEP7 e come si può predisporre un utente come elaboratore di progetto?
Come si può utilizzare per più controllori la stessa progettazione di un pannello di servizio WinCC flexible?
Quali sono le soluzioni offerte per lavorare con versioni diverse di WinCC flexible?
Quali problemi possono sorgere se con un progetto WinCC flexible non è presente il "file log.LDF"?
Come si possono memorizzare progetti/librerie WinCC flexible come progetti/librerie nel formato di una versione precedente di WinCC flexible?
Come si possono cancellare da un progetto WinCC flexible le variabili opp. gli oggetti non utilizzati?
Quali possibilità ci sono per copiare pagine da un progetto creato WinCC flexible in un altro progetto WinCC flexible?
Copia, a livello di file, di progetti HMI integrati in SIMATIC STEP 7
Come si può aprire rapidamente un progetto di WinCC 2005 integrato in STEP7?
Come viene eseguita in WinCC flexible una archiviazione di progetto e quali file sono necessari?
Come è possibile eseguire il ritrasferimento di progetti di un pannello operatore e cosa si deve considerare?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Come viene eseguita in WinCC flexible una archiviazione di progetto e quali file sono necessari?
Numero di ordinazione:

Archiviazione di progetto e migrazione
Se si vuole archiviare un progetto WinCC flexible, si può ridurre notevolmente l'impegno oppure la dimensione del file archiviando solo i file di progetto elencati nel seguito. Tenere conto anche delle avvertenze alla fine dell'articolo sulla migrazione di progetti WinCC flexible (apertura di un progetto WinCC flexible che si basa su una versione precedente).

N.

Archiviazione di progetto sotto WinCC flexible 2007 e WinCC flexible 2008

1

Progetto stand alone (un progetto WinCC flexible non integrato in STEP 7)
Avviare WinCC flexible ES ed archiviare il progetto tramite il comando di menù "Progetto > Archivia...". Il progetto da archiviare durante l'archiviazione non può essere aperto.
Nel file .Zip creato si trovano solo i file necessari per il ripristino del progetto - "Project.hmi" e "Project_log.LDF".
Se si scompatta il progetto e lo si apre nuovamente, dopo l’esecuzione della generazione i file precedentemente cancellati vengono nuovamente generati automaticamente.


Figura 01

2

WinCC flexible integrato in STEP 7
Con un progetto integrato in STEP7 utilizzare i metodi di scompattazione del SIMATIC Manager (File > Archivia...).
Da STEP 7 Versione V5.4 SP2 i file WinCC flexible vengono ridotti automaticamente ai file necessari per il ripristino del progetto.

Dopo una nuova apertura del progetto ed esecuzione della generazione i file precedentemente cancellati vengono nuovamente generati automaticamente.

Se si utilizza STEP 7 V5.4 + SP1, leggere le informazioni relative alla "Archiviazione di progetto sotto  WinCC flexible 2005 SP1, Punto 2".

 

N.

Archiviazione di progetto sotto WinCC flexible 2005 SP1 

1

Progetto stand alone (un progetto WinCC flexible non integrato in STEP 7)
Se si deve solo archiviare il progetto WinCC flexible senza informazioni sulla compilazione delle differenze, allora sono necessari solo i seguenti file.

  • ProjectName.hmi
  • ProjectName_log.ldf

I file si trovano nella corrispondente directory di progetto.

Dopo una nuova apertura del progetto ed esecuzione della generazione i file precedentemente cancellati vengono nuovamente generati automaticamente.

Nello "Allegato 1" si trova una ripartizione dei file WinCC flexible sulla base di una progettazione di esempio.

Allegato 1: Project_Data_2005.zip ( 11 KB ) ( 11 KB )

2

WinCC flexible integrato in STEP 7
Il modo di procedere dipende dalla versione dello STEP 7.

Fino a STEP 7 V5.4 SP1
Se si deve solo archiviare il progetto WinCC flexible integrato in STEP7 senza informazioni sulla compilazione delle differenze, allora si possono cancellare i seguenti file.

  • Tutti i file con il nome "Project_n_{{..............................}}.data"
    p. es. -> PROJECT_1_{{9f58e235-cb6e-40eb-829f-e23350eedaca}}.data
  • Project_n.Device_1.fwx
    p. es.
    -> PROJECT_1.SIMATIC HMI Station(1).fwx

I file si trovano nella directory di progetto STEP7 sotto

  • "HmiES > Devicename_n >"
    p. es.
    "HmiES > PROJECT_1 >"


Figura 02

Poi archiviare il progetto STEP7 come di consueto.

Dopo una nuova apertura della progettazione ed esecuzione della generazione i file precedentemente cancellati vengono nuovamente generati.

Da STEP 7 V5.4 SP2
Dallo STEP 7 Versione V5.4 SP2 si può utilizzare il metodo di archiviazione del SIMATIC Manager (File > Archivia...).
I file WinCC flexible vengono automaticamente ridotti ai file necessari per il ripristino del progetto.

Dopo una nuova apertura della progettazione ed esecuzione della generazione i file precedentemente cancellati vengono nuovamente generati.

 

N.

Archiviazione di progetto sotto WinCC flexible 2004 / 2005

1

Progetto stand alone (un progetto WinCC flexible non integrato in STEP 7)
Se si deve solo archiviare il progetto WinCC flexible senza informazioni sulla compilazione delle differenze, allora sono necessari solo i seguenti file.

  • ProjectName.hmi
  • ProjectName_log.ldf

I file si trovano nella corrispondente directory di progetto.

Dopo una nuova apertura del progetto ed esecuzione della generazione i file precedentemente cancellati vengono nuovamente generati automaticamente.

Nell'allegato "Allegato 2" si trova la ripartizione dei file WinCC flexible sulla base di una progettazione di esempio.

Allegato 2: Project_Data_2004.zip ( 11 KB ) ( 11 KB )

2

WinCC flexible integrato in STEP 7
Se si deve archiviare il progetto WinCC flexible integrato in STEP7 senza informazioni sulla compilazione delle differenze, allora sono necessari solo i seguenti file di WinCC flexible.

  • GuidId.bin
  • GuidTp.bin
  • IdGuid.bin
  • ProjectName.devices
  • ProjectName.hmi
  • ProjectName_log.ldf

I file si trovano nella directory di progetto STEP7 sotto

  • "HmiES > Devicename_n >"
    p. es.
    "HmiES > PROJECT_1 >" 


Figura 03

Dopo una nuova apertura della progettazione ed esecuzione della generazione i file precedentemente cancellati vengono nuovamente generati.

Avvertenze per la migrazione
Aprire un progetto WinCC flexible creato con una versione precedente.
Se un progetto WinCC flexible ES viene aperto con una versione più recente di WinCC flexible ES, durante l'operazione di apertura viene visualizzata una segnalazione di avvertimento che il progetto da aprire è stato creato con una versione precedente di WinCC flexible.


Figura 04

Dopo aver confermato la segnalazione con il tasto "OK", WinCC flexible crea automaticamente un "file di backup". Il file si trova nella stessa directory di progetto in cui si trova la restante progettazione.
Si può riconoscere il file di backup creato dal nome "NomeProgetto.backup.hmi" così come "NomeProgetto.backup_log.LDF".

Esempio
MP370_Touch.backup.hmi, MP370_Touch.backup_log.LDF
Questi file possono essere archiviati in un'altra posizione. Essi non sono necessari per la progettazione attuale di WinCC flexible.

Ricerca
Archiviazione di progetti, file di progetto

 Articolo con ID:21896449   Data:2009-06-05 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour