|
Descripción Este FAQ muestra los paneles de operador con sus interfases asociadas. También ofrece una lista de los medios de almacenamiento externos que se pueden usar.
Imágenes de los medios de almacenamiento

Fig. 01: Multi Media Card (MMC)

Fig. 02: Secure Digital memory card (SD)

Fig. 03: Compact Flash card (CF)

Fig. 04: Adaptador de tarjeta PC con tarjeta CF

Fig. 05: USB stick
Tabla de los medios de almacenamiento liberados
| Medios de almacenamiento liberados |
Número de referencia |
| Multi Media CARD |
6AV6 671-1CB00-0AX2 |
| Secure Digital Memory CARD 256 MB |
6AV6 671-8XB10-0AX0 |
| Secure Digital Memory CARD 512 MB |
6AV6 671-8XB10-0AX1 |
| Secure Digital Memory CARD 2 GB |
6AV2 181-8XP00-0AX0 |
| PC Card Adapter und Compact Flash CARD |
6AV6 574-2AC00-2AF1 |
| Compact Flash CARD |
6AV6 574-2AC00-2AA1 |
| USB-Sticks 512 MB |
6ES7 648-0DC20-0AA0 |
| USB-Sticks 1 GB |
6ES7 648-0DC30-0AA0 |
| USB-Sticks 2 GB |
6ES7 648-0DC40-0AA0 |
| USB-Sticks 8 GB |
6ES7 648-0DC50-0AA0 |
Información
- La funcionalidad se garantiza siempre y cuando se utilicen las tarjetas de memoria y USB sticks probados y liberados por Siemens.
- Las tarjetas de memoria y USB sticks de Siemens se encuentran disponibles en el catálogo ST80, dentro del capítulo titulado "Accesorios HMI".
- Las MMCs también se pueden usar en paneles de operador con ranura SD.
- La capacidad de almacenamiento de las tarjetas de memoria y de los USB sticks puede cambiar con los nuevos productos de los fabricantes del chip.
- Las MMCs para los controladores S7-300/400 no se pueden usar en los paneles de operador.
- No hay diferencia entre las conexiones USB. No hay ninguna garantía de que la "tarjeta de almacenamiento USB" o la "tarjeta de almacenamiento USB2" se vayan a asignar a un stick.
Tabla de asignación para los paneles de operador e interfases asociadas La tabla de asignación del panel de operador y las interfases asociadas se da en los ficheros PDF adjuntos. La tabla de asignación indica también qué paneles de operador permiten trabajar con USB sticks y con qué capacidad se puede trabajar con el medio de almacenamiento.
21847868_HMI_Panels_Slots_e.pdf ( 78 KB )
Información sobre paneles Se pueden usar las siguientes tarjetas de memoria para un OP gráfico:
| Tarjeta de memoria |
Nº de referencia |
Mbytes |
| SIMATIC S5, MEMORY CARD |
6ES5 374-2FP21 |
8 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7 952-1KL00-0AA0 |
2 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7 952-1KM00-0AA0 |
4 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7 952-1KP00-0AA0 |
8 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7 952-1KS00-0AA0 |
16 |
| Tarjeta RAM |
6AV1 903-0BB01 |
1 |
| Tarjeta RAM |
6AV1 903-0BC01 |
2 |
Palabras clave
tarjeta de memoria MMC, tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria CF, Universal Serial Bus, unidad Flash, MMC-SD combi slot, tarjeta de memoria MMC, tarjeta de memoria CF, tarjeta PC, interfaz USB, almacenamiento de datos, copia de seguridad de datos, WinCC flexible 2008, exportación externa de datos, tarjeta de memoria SD
|