Beitragsliste anzeigen
S7-300 Speicherkarten -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Geräte dürfen Sie zum Auslesen, Löschen oder Beschreiben einer SIMATIC MMC außerhalb einer CPU verwenden?
Wie formatiere bzw. rücksetzte Sie eine MMC (MicroMemoryCard) für SIMATIC S7-300 CPUs?
Warum funktioniert der SFC 54 "RD_DPARM" in den neuen S7-300 CPU mit MMC nicht?
Wie können Sie ein Etikett für eine MicroMemoryCard erstellen?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.5 das Auslesen der Identifikationsdaten (z.B. die Seriennummer der MMC) mit der SFC 51?
Welche Punkte sind beim Handling der Micro Memory Cards zu beachten?
Warum sehe ich die mit der SFC84 in einen "unlinked" Ziel-DB übertragenen Werte nicht, obwohl die SFC84 keinen Fehler anzeigt (RET_VAL = W#16#000)?
Welche Memorycards können Sie bei einer S7-300 CPU einsetzen?
Was bewirkt die STEP 7-Funktion "RAM nach ROM kopieren"?
Wie können Sie die Daten auf einer MMC (MicroMemoryCard) löschen?
Wie können Sie auf der MC/MMC auch andere Dateien speichern, die mit zum Projekt oder zur Anlage gehören?
Wie funktioniert das Kopieren des Anwenderprogramms vom Ladespeicher in den Arbeitsspeicher ohne PG bei einer S7-300 CPU mit MC-Slot?
Wie reagiert die CPU 31x/31xC/C7, wenn während des Speicherns ein MMC-Defekt auftritt?
Welche Geräte dürfen Sie zum Auslesen, Löschen oder Beschreiben einer SIMATIC MMC außerhalb einer CPU verwenden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Die SIMATIC Micro Memory Card (MMC) der S7-300 CPUs dürfen außerhalb der CPU nur mit den folgenden Geräten ausgelesen oder beschrieben werden:

  • SIMATIC Field PG
  • SIMATIC Power PG
  • USB-Prommer (Bestellnummer 6ES7792-0AA00-0XA0).

Mit Hilfe dieser Geräte können Sie im SIMATIC Manager eine MMC zum Auslesen bzw. Beschreiben öffnen oder deren Inhalt löschen.


Bild 01

Hinweis
Verwenden Sie die MMC weder für SIMATIC-fremde Zwecke, noch formatieren Sie sie mit einem Fremdgerät. Sie überschreiben dadurch möglicherweise die interne Struktur der MMC, die nicht wiederhergestellt werden kann. In diesem Fall wird die MMC in einer SIMATIC S7-300 CPU nicht mehr erkannt/akzeptiert und kann mit SIMATIC Geräten nicht mehr verwendet werden.

Weitere Informationen zur Handhabung der MMC finden Sie im Handbuch "Automatisierungssystem S7-300, Aufbauen CPU31xC und CPU 31x" unter Beitrags-ID 13008499.

 Beitrags-ID:21829579   Datum:2010-02-26 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour