afficher la liste des articles
S7-200 Pupitres -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ?
Peut-on utiliser un TD200(C) dans un projet créé avec une ancienne version de Micro/WIN ?
TP070 - Effacement
Remise du TD200C sur les paramètres par défaut d'usine (menu standard et clavier standard)
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion simultanées de plusieurs afficheurs de texte TD100/200(C) sur une CPU SIMATIC S7-200 ?
Dans quels cas, les modules d'extension ou le TD 200 (C) peuvent-ils perdre leur paramétrage ?
S7-200 Operator Panel -- Informations sur les produits -- Contrôle de compatibilité
Quels sont les réglages à faire pour connecter un pupitre opérateur avec WinCC flexible sur un S7 200 via PROFIBUS DP?
Peut-on utiliser un TD200(C) dans un projet créé avec une ancienne version de Micro/WIN ?
STEP 7-Micro/WIN -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?
Peut-on utiliser un TD200(C) dans un projet créé avec une ancienne version de Micro/WIN ?
Quelle configuration est nécessaire pour utiliser le "PC Adapter USB" avec MicroWin et le S7-200 ?
Quelle version de STEP 7-Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows ?
Peut-on utiliser un TD200(C) dans un projet créé avec une ancienne version de Micro/WIN ?
Nº de référence:


Infos de configuration :
Les nouveaux afficheurs de textes TD 200 (à partir de V3.0) proposent de nouvelles fonctionnalités, par exemple des menus utilisateurs hiérarchisés, ils sont cependant compatibles avec les projets créés pour les anciennes versions de TD 200 (avant le TD 200 V3.0, il n'y avait que les messages sur bits dans la CPU S7-200 qui étaient pris en charge). Vous pouvez mettre en place un nouveau TD 200 ou TD 200C avec la configuration TD existante sans modifier le programme de la CPU S7-200. L'assistant TD 200  vous indique quelle version de TD 200 (C) vous pouvez éditer avec l'ensemble de leurs fonctionnalités avec votre version de Micro/WIN.


Figure 1

Si vous souhaitez éditer une nouvelle version du TD 200(C) alors que votre version de Micro/WIN ne la connaît pas, c'est également possible. Vous serez simplement limité aux fonctionnalités connues par la version de votre Micro/WIN.


 ID contribution:21811902   Date:2005-08-31