Indicaciones de configuración:
Pueden aparecer problemas de SETUP durante la instalación del WinCC flexible, que tienen su origen por ejemplo en ajustes inconsistentes del sistema operativo.
Ejemplo:
Aviso de fallo: "1608: No se puede crear la instancia del InstallDriver".
El SETUP no arranca con este fallo.
Esto puede ser debido a diferentes ajustes del sistema operativo.
Una configuración DCOM errónea provoca un conflicto del InstallShield en determinadas circunstancias, de forma que el programa de SETUP no arranca.
La información sobre el tema "Installshield" está disponible en : http://consumer.installshield.com
En esta página, también se dispone de instrucciones de cómo realizar modificaciones en la configuración DCOM. Además, se puede insertar un número de error en "Search Consumer Central" (por ejemplo, el número de error mostrado en el PC, 1608). De esta forma, tras una búsqueda con éxito, se muestra el posible motivo del error correspondiente.
Vista de la página de Internet "consumer.installshield.com" (Stand 18.05.2005):
- Introducción del número de error "1608":
  Figura 01
- Vista del resultado de la búsqueda:
  Figura 02
- Vista "Advertencia y posible motivo" del número de error 1608:
  Figura 03
|