afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
Quelles mesures de sécurité aident contre l’accès non autorisé aux ordinateurs sur lesquels WinCC flexible est installé ?
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Pourquoi n'est-il pas possible sur un PC Runtime de choisir une des langues installées dans le Runtime Loader ?
Pourquoi certaines polices de caractères ne sont-elles plus disponible pour STEP 7 Basic V10.5 après l'installation ou la désinstallation de WinCC flexible ?
Comment faire pour mettre à jour le système d’exploitation (OS-Update) des pupitres opérateurs ?
Pourquoi SQL-Server de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 ne peut-il pas s’installer après l’installation de WinCC flexible 2008 ?
Quelles sont les causes d’une installation infructueuse de Microsoft SQL-Server 2005 Express ? Pourquoi WinCC flexible 2008 se bloque-t-il lors de la création ou l’ouverture d’un projet?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Quelles peuvent être les causes de l'échec de l'installation ou qui empêchent le démarrage de WinCC flexible ?
Où obtenir les HSP (Hardware Support Packages) pour WinCC flexible ?
Quelle peut être la cause, du fait que toutes les langues d'interfaces utilisateurs ne soient pas disponibles ?
Quelles peuvent être les causes d'une installation non réussie de MSDE ( Microsoft Desktop Engine ) ?
Pourquoi, parfois, l'installation de WinCC flexible ne peut-elle pas se lancer ?
Comment peut être éliminée la cause du message "Veuillez redémarrer l'ordinateur avant d'installer d'autres programmes" ?
Comment désinstaller WinCC flexible 2004 ?
Comment se fait l'installation de ProAgent sous SIMATIC WinCC flexible ?
Pourquoi ProTool ne peut-il plus être démarré depuis STEP 7 une fois que WinCC flexible est installé ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 ?
Comment installer WinCC flexible à partir du disque dur ?
Pourquoi, parfois, l'installation de WinCC flexible ne peut-elle pas se lancer ?
Nº de référence:


Information de configuration :
Pendant l'installation de WinCC flexible, il peut arriver des problèmes de Setup, qui peuvent être dû à des réglages incohérents du système d'exploitation. 

Exemple :
Message d'erreur : "1608: Instance de InstallDriver ne peut pas être.".
Dans ce cas, le Setup ne démarre pas.
Cela peut être dû à différents réglages du système d'exploitation.
Un mauvais réglage de DCOM peut provoquer des conflits dans certains cas avec InstallShield empêchant le démarrage du Setup.

Vous trouverez des informations sur le sujet "installshield" à l'adresse : http://consumer.installshield.com

A cette adresse, vous trouverez également des guides pour, par exemple, configurer le DCOM. Vous pouvez également indiquer un numéro d'erreur sous "Search Consumer Central" (par exemple le numéro d'erreur affiché sur votre PC 1608). Vous obtiendrez alors les causes possibles d'un tel message.

Vue d'ensemble de la page "consumer.installshield.com" (au 18.05.2005) :

  • Saisie du numéro d'erreur "1608" :


Figure 01 

  • Vue sur les résultats de la recherche : 


Figure 02

  • Vue "Infos et causes possibles" du numéro d'erreur 1608 : 


Figure 03


 ID contribution:21809835   Date:2005-08-17