visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Comunicazione verso S7, utilizzo di AR_SEND veloce
Come si può con SFB37 (AR_SEND) realizzare una archiviazione comandata dal processo per variabili di processo in WinCC?
Come si utilizza il SFB37 (AR_SEND), per archiviare valori di processo in archivi del WinCC Tag Logging con controllo del processo?
Come si possono ottenere in WinCC Tag Logging cicli di archiviazione inferiori a 500 ms?
Come si può riconoscere che WinCC ha ricevuto dati da AR_SEND (SFB37)?
Dove vengono archiviati i dati che vengono trasferiti da AR_SEND (SFB37)?
Come si può garantire che le variabili in AR_SEND (SFB37) abbiano lo stesso time stamp?
WinCC -- Progettazione di Tag Logging -- Archiviazione di Tag Logging
È possibile memorizzare un valore ogni ora e mezza, cominciando da mezzanotte?
Qual influsso ha l'isteresi nella archiviazione di un valore di processo con l'impostazione "Archivia solo in caso di modifica", in funzione del fatto che essa sia indicata in assoluto opp. in percentuale?
Come si può archiviare una variabile di processo solo in determinati istanti (in modo aciclico)?
Come vengono archiviati nella banca dati e come vengono visualizzati nella runtime i valori di processo nel caso di impiego del tipo di rilevamento "solo in caso di modifica"??
Come si può archiviare un valore di processo solo in caso di modifica?
Quale significato ha il tipo di rilevamento di una variabile d’archivio in WinCC Tag Logging?
Come si possono archiviare in WinCC i singoli bit di una parola?
Come si può definire in WinCC quali variabili di archivio vengono memorizzate in TagLogging Fast e quali in Tag Logging Slow?
Come si può abilitare l'archiviazione con una azione?
Dove vengono archiviati i dati che vengono trasferiti da AR_SEND (SFB37)?
Come viene memorizzato il valore medio di una variabile di processo nell'archivio dei valori di processo?
Dove vengono archiviati i dati che vengono trasferiti da AR_SEND (SFB37)?
Numero di ordinazione:


Guida
Valori di processo che vengono trasferiti tramite il blocco AR_SEND, vengono memorizzati nell'archivio WinCC "TagLogging Fast". Ulteriori informazioni si trovano nel WinCC Information System (WinCC Online help) sotto la voce "Memorizzazione di valori di processo". 


 Articolo con ID:21738144   Data:2005-11-07 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour