FRAGE:
Ich vermute einen Defekt an meinem TP27.
Wie stoße ich einen Hardwaretest an?
ANTWORT:
Drücken Sie sofort nach Einschalten der Stromversorgung in
die Mitte des Touch-Bildschirm.
Ihnen wird ein schwarz hinterlegtes Bild mit der
Überschrift TP27 v1.02 Color 1MB Flash/2MB DRAM
und der Frage Hardware-Test starten? angezeigt.
Zum Starten des Hardwaretests drücken Sie den
grünen (OK) Pushbuttons (mit dem roten (NEIN) Pushbutton
können sie das Menü wieder verlassen)
Nachdem Sie den grünen Pushbutton betätigt
haben, wird Ihnen die folgende Übersicht angezeigt:
- DRAM
- EPROM
- SRAM
- EEPROM
- FLASH
- Card
- IF 1
- Brightness -/+
- IF 2
- Touch
- Display
- Watchdog
- RTC/Battery
- (Testentry)
- Relais on/off
- Speaker on/off/red.
- Kontrast -/+
Berühren Sie den oder die Bereiche, die sie
testen wollen.
|