visualizza l'elenco degli articoli
Benestare alla fornitura: PA/VF/LF DK ERTEC 400 PN IO V1.0
Riassunto Documento Internet

E' da ora fornibile il kit di sviluppo DK ERTEC 400 PN IO V1.0.


Documento Internet Riassunto

 

Descrizione del prodotto

 

Con l'aiuto del kit di sviluppo DK ERTEC 400 PN IO possono essere sviluppate e testate applicazioni software e hardware PROFINET utilizzando l'ASIC ERTEC 400.


Ill kit di sviluppo rende accessibile la tecnologia PROFINET ai costruttori di apparecchiature ed agli utenti. I centri d'integrazione (per i contatti vedere sotto) in Europa ed in USA offrono supporto telefonico gratuito agli sviluppatori ed integratori.  I centri d'integrazione portano a termine il lavoro di sviluppo per l'hardware ed il software; pure il supporto in loco fa parte dell'offerta dei centri d'integrazione. 

 

Nella versione V1.0 è supportata la proprietà Real-Time (RT) del PROFINET. La successiva versione del DK ERTEC 400 PN IO supporterà anche la proprietà Isochronous Real-Time (IRT).

 

Applicazione

 

La vasta gamma di componenti hardware e software tutti combinati armoniosamente tra di loro, riduce in modo considerevole i costi di sviluppo delle apparecchiature PROFINET IO (come PROFINET IO Device), come p. es. le apparecchiature di campo.

Il kit di sviluppo offre come base un ambiente di sviluppo funzionale, su cui lo sviluppatore può implementare le sue speciali esigenze hardware e software. 
La documentazione, in tedesco ed in inglese, si trova sul CD.

 

Dati tecnici

 

Hardware incluso:


· CP 1616;
Scheda PC per il funzionamento come PROFINET IO Controller del partner di test
· ERTEC 400 Evaluation Board;
Evaluation Board con il ASIC ERTEC 400 come ambiente di test per l'applicazione specifica dell'utente 
· ERTEC 400 ASICs;
Il pacchetto include già 10 ERTEC 400 ASICs per lo sviluppo hardware delle specifiche dell'utente 
· FastConnect;
Sono anche inclusi connettori FastConnect, cavi e Stripping Tool per poter assemblare senza difficoltà i cavi Industrial Ethernet.

 

Software incluso:


· PROFINET IO-Controller, software di esempio;
Software di test e simulazione sotto Windows XP per uso su PC
· PROFINET IO-Device, software di esempio;
Programma di esempio come PROFINET IO-Device basato sull'ERTEC 400
· DK-16xx PN IO;
Kit di sviluppo per il CP 1616 per il funzionamento sotto Linux o per il porting su altri sistemi operativi su base PC.  

 

Ambiente del sistema operativo 

 

Il kit di sviluppo è impiegabile in questa versione solo insieme al sistema operativo VxWorks 5.5.1 della ditta Wind River. Il kit di sviluppo è un CD d'installazione della Wind River, questa offre all'utente una licenza di valutazione di 30 giorni; passato questo tempo è possibile acquistare una licenza completa, a speciali condizioni, dalla Wind River.

Attenzione: la versione completa della licenza della Wind River comprende anche i diritti di una licenza Runtime per le apparecchiature ERTEC su base PROFINET. Questo vuol dire che non è necessario pagare alcun ulteriore diritto di licenza Runtime per VxWorks.

L'ordinazione delle licenze Wind River avviene direttamente tra cliente e Wind River.

 

Licenza di produzione 

 

Il kit di sviluppo comprende una licenza di sviluppo, che dà il diritto all'utente di sviluppare e testare apparecchiature PROFINET IO su base ERTEC 400. Inoltre, per la produzione in serie di apparecchiature è necessario acquistare una licenza di produzione per ogni linea di prodotto. Questa licenza di produzione è compresa nel "PROFINET IO Development Kit" che ha il numero di ordinazione 6ES7195-3BC00-0YA0.

 

 Varie 

 

Per informazioni dettagliate sull'ERTEC 400 e sul DK ERTEC 400 PN IO consultare il seguente sito Internet: http://cache.automation.siemens.com/dnl/TUyOTgxAAAA_21640983_HB/DK_ERTEC400_Liesmich.pdf.

Maggiori informazioni si trovano al sito http://www.automation.siemens.com/profinet/html_00/produkte/ertec_400.htm.

Manuali ed informazioni tecniche dell'ERTEC 400 e del DK ERTEC 400 PN IO si trovano al sito Internet: http://www.ad.siemens.de/csi/pnio-doc (tedesco) e http://www.ad.siemens.de/csi_en/pnio-doc (inglese).

  

 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio partner Siemens presso la filiale di competenza. 

http://www3.ad.siemens.de/partner/index.asp

 


 Articolo con ID:21677408   Data:2005-08-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour