Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Cargar y probar configuración
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC flexible sin el software de configuración a un panel de operador (Pack&Go)?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué ajustes se han de realizar en el RT Loader para transferir un fichero de WinCC flexible Runtime desde el ordenador de configuración hasta un PC de visualización?
¿Qué ajustes hay que realizar para transferir un proyecto de WinCC flexible o ProTool a través del TeleService Adapter IE?
¿Qué motivos pueden provocar que la descarga del proyecto no funcione vía Teleservice?
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de MPI/PROFIBUS?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel, utilizando una transferencia serie?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se pueden simular las teclas de función de los diferentes equipos de visualización y servicio basados en Windows, a través de las teclas del PC?
¿Qué cable se puede utilizar para la transferencia de datos entre un Micro-Panel y el PC de configuración?
¿Por qué no se puede simular en un PC el Runtime para un OP73 / OP73micro / TP177A / TP177micro / OP77A, con WinCC flexible 2004?
¿Qué motivos pueden provocar que la descarga del proyecto no funcione vía Teleservice?
Referencia:


Indicación de configuración:
En la transmisión de la configuración, se necesita tener un flujo constante de datos. Este debe conseguir también una determinada velocidad, la cual es comprobada antes de la transmisión.
Si los criterios no se cumplen, no se crea ningún enlace con el panel. Además, el enlace tiene que ser muy estable. En las conexiones distantes, por ejemplo en las conexiones con el extranjero, es frecuente que ésta no sea estable.

Advertencia:
Generalmente, hay que evitar la descarga de proyectos a través de Teleservice cuando se utiliza la comunicación GSM.

Motivo técnico:
La transmisión, por ejemplo al extranjero, se crea a través del servicio Roaming. Esto significa que el enlace se crea a través de varios servidores. Dependiendo del número de servidores, los protocolos enviados se ralentizan. Si un protocolo no se acusa dentro de un determinado tiempo Timeout, no se puede crear ningún enlace con el panel.

Por el contrario, en el STEP 7 se recibe un aviso durante la transferencia cuando el enlace se interrumpe. Después de que se haya creado de nuevo el enlace, la transferencia puede volver a funcionar de nuevo desde donde antes se había interrumpido.


 Nr. de identificación (ID):21668150   Fecha:2005-06-13