Beitragsliste anzeigen
3RW30 Sanftstarter: Verhalten des Sanftstarters bei Einsatz eines Wartungsschalters
Bestellnummer:

FRAGE:

Was passiert wenn nach dem Motorhochlauf und Überbrückung der Thyristoren der eingesetzte 3-polige Wartungsschalter geöffnet wird, das Signal an Klemme IN weiterhin ansteht und dann der Wartungsschalter wieder geschlossen wird?



ANTWORT:

Der Sanftstarter 3RW30..-.AA.., 3RW30..-.AB..,  3RW30..-.CB.. hat keine Phasenausfallerkennung. Er erfasst folglich keinen Fehler und schaltet nicht ab, wenn der Wartungsschalter geöffnet wird. Wird der Schalter wieder geschlossen, führt der Motor einen Direktstart durch, da die Überbrückungsrelais noch geschlossen sind. Es muss steuerungsseitig, dafür gesorgt werden, dass der ""Ein-Befehl"" weggenommen wird, damit erneut ""sanft"" gestartet werden kann, wenn der Wartungsschalter betätigt wird.

 

 Beitrags-ID:21655660   Datum:2012-03-01 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
3RW30 Sanftstarter: Wie lange bra ...
SIPAN 34 - Leitfähigkeitsmessein ...
3RW30 Sanftstarter: Ein-Befehl v ...
SINAMICS G110D
SIPAN 34 - Gelöster Sauerstoff
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour