Beitragsliste anzeigen
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Welche DP-Slaves können Sie mittels der Funktion CiR (Configuration in RUN) an ein PROFIBUS DP-Mastersystem hinzufügen und entfernen und welche Konfigurationsänderungen sind zulässig?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Netzübergänge und Netzkomponenten und zur Sicherheit in Netzwerken?
Master / Slave (SIMOVERT) Kommunikation am DP-Profibus
CP443-5 Extended urlöschen über NCM S7 PROFIBUS-Diagnose
CP 443-5 Extended; Überladen einer Projektierung bei hohem Mengengerüst
Inkonsistente Systemdaten bei Entfernung der Vernetzung eines PROFIBUS-DP-Master-Systems
Was ist zu beachten, wenn Sie einen CP342-5 als DP-Master projektieren und warum ist es notwendig die Funktionen FC1 "DP_SEND" und FC2 "DP_RECV" im Anwenderprogramm der CPU aufzurufen, um Daten zu übertragen?
Warum fehlen im Hardwarekatalog teilweise neuere Versionenbezeichnungen von SIMATIC NET Baugruppen?
CP 342-5 -- Wie kann ich die PROFIBUS-Adresse oder die Betriebsart des CP 342-5 im laufenden Betrieb ändern?
CP 342-5 -- Wie kann ich die PROFIBUS-Adresse oder die Betriebsart des CP 342-5 im laufenden Betrieb ändern?
Bestellnummer:

Anleitung:
Wenn es sich bei der Baugruppe um den CP 342-5 (MLFB: 6GK7 342-5DA02-0XE0) / CP 342-5 FO (MLFB: 6GK7 342-5DF00-0XE0) handelt, kann vom Anwenderprogramm der CPU aus die PROFIBUS-Adresse sowie die Betriebsart der Baugruppe geändert werden.

Lösung:
Durch das Schreiben des Datensatzes 3 mit Hilfe des SFC 58 kann eine Umprojektierung der Baugruppe aus dem Anwenderprogramm der CPU heraus durchgeführt werden.

Der Datensatz ist aus den folgenden 3 Bytes aufgebaut:
 
Paramter Format Wertebereich Bedeutung
Ctrl-Type Byte 0, 1 0: keine Änderung 
1: Änderung ermöglichen
Betriebsart Byte 0 .. 3 0: kein DP
1: DP-Master
2: passiver DP-Slave
3: aktiver DP-Slave
PROFIBUS-Adresse Byte 0 .. HSA Neue Adresse der Baugruppe am PROFIBUS
Ctrl-Type: Nur wenn dieses Byte auf "1" gesetzt ist, wird eine Änderung der Betriebsart und / oder der PROFIBUS-Adresse der Baugruppe durchgeführt.
Betriebsart: Angabe der neuen Betriebsart, in der die Baugruppe betrieben werden soll.
PROFIBUS-Adresse: Angabe der neuen PROFIBUS-Adresse. Die Adresse kann zwischen 0 und der durch die Projektierung festgelegten HSA liegen.

Beispiel:
Ein Beispiel für den Aufruf des SFC 58 (Datensatz schreiben) finden sie in Bild T7-01. Den Aufbau des DB 45 aus dem Parameter RECORD ist in Bild T7-02 erklärt.


Bild 01: Beispiel SFC 58  
 


Bild 02: Beispiel DB 45 
 

Achtung:

  • Die Baugruppe kann nur in der Betriebsart DP-Master betrieben werden, wenn sie auch in der Hardwarekonfiguration als DP-Master projektiert wurde.
  • Bei Angabe einer ungültigen Betriebsart (>3) oder einer ungültigen PROFIBUS-Adresse (> HSA) wird keine Änderung durchgeführt. Der SFC 58 meldet jedoch keinen Fehler an das Anwenderprogramm zurück.
  • Die Änderung bleibt erhalten, bis Netz AUS/EIN an der Station oder eine erneute Umprojektierung mit Hilfe des Datensatzes 3 erfolgt.
    Nach Netz AUS/EIN übernimmt der CP wieder die projektierte Betriebsart und PROFIBUS-Adresse (Default).

Historie
Beitrags-ID 2383552 wurde integriert und als eigenständiger FAQ gelöscht

 Beitrags-ID:21625812   Datum:2005-05-24 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour