Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Creación de imagen
¿Por qué se muestran en el PC Runtime los caracteres en negrita, a pesar de que no se han configurado así?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se puede crear un teclado de pantalla propio en una estación del WinCC flexible PC Runtime?
¿Cómo se puede registrar un objeto ActiveX en el PC de configuración e insertarlo a continuación en el WinCC flexible?
¿Cómo se implementa un bloqueo temporal del equipo de servicio, si se utilizan varios paneles?
¿Cómo se bloquea o libera la llamada a determinadas imágenes con ayuda de un interruptor tipo llave?
¿Cómo se puede modificar la secuencia de tabulación en el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
¿Cómo se puede realizar la selección de una imagen en un equipo basado en Windows, mediante la indicación de su número de imagen?
¿Cómo se puede seleccionar una imagen en un equipo de servicio basado en Windows desde un control, sin utilizar un servicio de control?
¿Cómo se selecciona una imagen en un equipo de servicio basado en Windows con WinCC flexible, a través del servicio de control 51?
¿Cómo se puede mostrar con colores el área de aviso y el área de peligro, en un instrumento de señalización?
¿Cómo se pueden visualizar y forzar variables en paneles que no dispongan del objeto "Estado/Forzar"?
¿Por qué no se muestra correctamente el número de imagen en el buzón de números de imagen, después de un arranque de la CPU?
¿Por qué no se muestra correctamente el número de imagen en el buzón de números de imagen, después de un arranque de la CPU?
Referencia:

Actualización del buzón de números de imagen en el arranque de la CPU

Posiblemente, se hayan desconectado el PLC y el equipo de servicio – y se hayan vuelto a conectar simultáneamente. En este caso, algunos equipos de servicio ya están "Online" antes de que e PLC pase a "RUN" (por ejemplo, con el OP 77B).
Debido a este retardo de tiempo del PLC, el buzón de números de imagen del puntero de área posee los números de imagen antiguos, los cuales se escribieron en el buzón antes de desconectar el panel.

Motivo:
El módulo de datos configurado para el puntero de área "Números de imagen" es remanente.
Si el equipo de servicio ya ha arrancado y aparece la pantalla de inicio, el control (PLC) no reconoce un cambio de las palabras de datos porque el PLC todavía se encuentra arrancando. Por eso, se mantiene el número de imagen antiguo en el control y no se muestra el número de imagen correcto "actual".

Remedio:
Se dispone de las siguientes posibilidades para resolver este comportamiento.

  1. Aumente el tiempo de retardo del arranque (en el panel de control), desde "Panel de control -> Transferir -> Directorios > Wait [segundos.:]".
  2. La CPU escribe, durante el arranque, el número de la pantalla de inicio en el DB.
  3. La CPU reconoce con ayuda del bit de vida si se dispone del panel, y después del “arranque” realiza una selección de imagen definida.

Conceptos de búsqueda:
Equipos basados en Windows

 Nr. de identificación (ID):21606138   Fecha:2009-01-12