Nel seguito si trovano le avvertenze di progettazione di base per la creazione di una connessione TCP.
Le regole per la realizzazione di una connessione
- Una connessione viene creata in modo attivo da una stazione. La stazione partner allora deve creare la connessione in modo passivo.
- Sul lato S5-il tipo di stesura della connessione è collegato al tipo di job:
Send = stesura di connessione attiva
Receive = stesura di connessione passiva
- Il tipo di stesura della connessione (attivo opp. passivo), nel caso di impiego di 2 job su una connessione ("Numero dei job 1 di 2") viene determinato dal primo job. Nel nostro esempio il primo job è "send", per cui la connessione viene stesa dall'S5-in modo attivo.
- Il tipo di stesura della connessione non ha alcuna influenza sui job.
Regole delle porte
Le possibilità di impostazione dipendono dalla scelta di una connessione specificata o non specificata.
Regole delle porte per una connessione TCP specificata
Nel registro Indirizzi vengono visualizzate le informazioni importanti, locali e remote, proposte di valori. C'è la possibilità di impostare le singole porte individualmente.
- Porte
Le porte opp. gli indirizzi delle porte definiscono il punto di accesso al programma applicativo all'interno della stazione/CPU. Essi devono essere univoci all'interno della stazione/CPU!
|
Indirizzi delle porte |
Applicazione/Avvertenza |
|
0 |
da assegnare fisso; non può essere modificato! |
|
1..1024 |
assegnare in modo standard; non dovrebbe essere utilizzata (well known ports) |
|
da 2000... |
area utilizzata da NCM, nel quale ogni volta viene ricercato e assegnato un indirizzo di libero di porta. |
Regole delle porte per una connessione TCP non specificata
- Connessione ad una "Stazione di terzi" in un altro progetto
Si può indicare l'indirizzo IP remoto e la porta per una qualsiasi stazione di destinazione. La stazione di destinazione può trovarsi all'interno opp. all'esterno del progetto STEP7 attuale.
- Connessione FTP
Se nel registro "Generale" è stata scelta l'opzione "Utilizza per protocollo FTP", gli indirizzi sono già assegnati in modo fisso (porta del partner = 21).
Avvertenza
Le regole delle porte si trovano anche quando ci si trova nella scheda di registro Indirizzi nel dialogo "Proprietà - Connessione TCP" e si preme F1 per aprire la Guida in linea.
Numero di interfaccia (SSNR)
- Il numero di interfaccia del CP viene assegnato nel tool di configurazione del CP1430 "SINEC NCM COM 1430 TCP" nella maschera (Editazione > CP Init).
- In tutti i blocchi di comunicazione delle CPU (FB120, FB121, FB125, FB126, FB127) lo SSNR deve essere indicato come parametro.
- Il numero di interfaccia deve essere sempre divisibile per 4 (0, 4, 8, 16, ...).
SEND (FB120) e RECEIVE (FB121), SEND_A (FB126) e RECV_A (FB127, SYNCHRON (FB125))
- Le indicazioni QLAE e ZLAE sono indicazioni a parole (QLAE = 0,10 Trasmissione di > 10; ZLAE = 0,10 Ricezione di > 10 parole).
- I parametri PAFE e ANZW sono parametri di uscita. Essi servono per la diagnostica e la sorveglianza dei job. Ulteriori informazioni si trovano nei manuali relativi al CP.
- Il numero di job (ANR) specifica la connessione creata nel CP
- I blocchi devono essere richiamati in modo assoluto - p. es. SPA FB120.
Confronto dei PLC con i blocchi funzionali SYNCHRON, SEND, RECEIVE
|
|
SYNCHRON |
SEND |
RECEIVE |
SEND_ALL |
RECEIVE_ALL |
|
S5-115 |
FB249 |
FB244 |
FB245 |
FB244* |
FB245* |
|
S5-135 |
FB125 |
FB120 |
FB121 |
FB126 |
FB127 |
|
S5-155 |
FB125 |
FB120 |
FB121 |
FB126 |
FB127 |
* Il parametro "A-NR" deve essere indicato con "0,0".
Ricerca
2XV9450-1AU03
|