visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Dove si trovano informazioni sulla riproducibilità di interrupt su ritardo e a tempo per gli IM151-8 e IM154-8?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dove si trovano informazioni sulle direttive di configurazione di una stazione ET 200S?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFINET IO-Device?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFIBUS DP-Slave?
TeleService con ET200S (IM151-CPU) e TS Adapter
Per un Motorstarter ET 200S può essere utilizzata una funzione Quickstop?
Parametrizzazione ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite il modulo dell'elettronica 2AI TC HF
Come si possono nella HW Config raccogliere gli indirizzi della ET200S IM151-1 HF (Compattazione indirizzi)?
IM 151-7 CPU: trasportare programmi con indirizzi compattati
Come si possono riunire i vari indirizzi dell'ET 200S (compattazione di indirizzi)?
Quali unità dell'ET 200S supportano la funzione Option handling?
Quali condizioni al contorno occorre rispettare nella progettazione di moduli ET200S?
Quali interdipendenze si devono prendere in considerazione tra moduli di periferia e moduli di interfaccia nella progettazione di un ET200S?
Come è possibile utilizzare i moduli pneumatici della ditta Bürkert nel sistema di periferia decentrato ET 200S?
Come si può evitare che il LED di errore sul bus si accenda sullo Interface modul IM 151 nell'impiego del modulo di riserva?
Come si può evitare che il LED di errore sul bus si accenda sullo Interface modul IM 151 nell'impiego del modulo di riserva?
Numero di ordinazione:


Il LED di Errore sul bus sullo Interface modul si accende in questo caso perché il master DP attende la presenza di moduli diversi da quelli presenti. In caso di moduli guasti o di parametrizzazione errata questo comportamento può essere desiderabile.

I moduli di riserva vengono impiegati se un impianto deve essere successivamente ampliato con determinate funzioni. Viene perciò parametrizzata la configurazione finale dell'impianto e, al posto dei moduli di ingresso/uscita, vengono però innestati moduli di riserva. Affinché nella Configurazione hardware vengano riservati i necessari indirizzi è presente la funzione "Handling delle opzioni".

Istruzioni
Nella progettazione dell'handling delle opzioni procedere nel modo seguente.
 

N.

Progettazione dell'handling delle opzioni

1

Progettare la stazione ET200S come sarà nella sua versione ampliata

2

Andare nelle Proprietà oggetto dello slave ET200S.


Figura 01 

3

Qui si può scegliere su quali moduli si vuole attivare la funzione "Handling delle opzioni".


Figura 02 

4

Passare ora nelle proprietà oggetto del Powermodul.


Figura 03 

5

Qui attivare anche l'handling delle opzioni.


Figura 04 

 

Avvertenza
Se nell'estrazione di un modulo di I/O, la stazione ET200S deve continuare a restare nello scambio dati ciclico, nelle proprietà oggetto della stazione DP occorre scegliere l'opzione "Funzionamento con Configurazione prevista <> Configurazione attuale". Se questa opzione non è stata selezionata, all'estrazione di un modulo l'intera stazione va fuori servizio (incluso il richiamo di OB 86 nel master DP).

Informazioni ulteriori sullo handling delle opzioni si trovano nel manuale "Sistema di periferia decentralizzata ET200S". Questo manuale si trova nell'articolo con ID: 1144348

 

 Articolo con ID:21407118   Data:2006-06-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour