afficher la liste des articles
ProTool -- Création d'un projet HMI -- Chargement et test de configuration
Quels paramétrages faut-il entreprendre afin qu'un projet Protool ou WinCC flexible puisse être transféré par l'adaptateur Teleservice IE ?
Transfert du fichier Runtime de ProTool/Pro (*.fwd) de l'ordinateur de configuration vers le PC de visualisation avec ProTool/Pro RT Loader
Retour automatique au mode de transfert série après l'échec d'un transfert de projet avec ProTool V6.0 SP1
ProTool Lite - Erreur lors du transfert d'un projet
Comment charger un projet Protool via MPI/PROFIBUS dans un pupitre sous Windows ?
Comment raccorde t-on un OP3 en liaison série pour transférer la configuration du projet sur un PC ?
Quel est le schéma de cablage du câble adapteur de référence 6XV1440 - 2DE32 (TTY/V24)?
Quel est le schéma de cablage du câble série pour le transfert de la configuration d'un pupitre opérateur à base de RMOS ?
Comment faire un câble d'extension MPI pour un OP3 ?
Quel est le schéma de cablage pour le câble de liaison entre un TD/OP <-> CP521 SI (V24)?
Quel est le câblage du câble série utilisé pour le transfert de la configuration vers un pupitre sur base Windows ?
Comment faire pour charger un projet sur les pupitre opérateur panel avec ProTool ?
Comment configurer avec ProTool/Pro la communication par routage entre un pupitre opérateur basé sous Windows et une station S7 ?
Pourquoi y a t-il une interruption de la connexion lors du transfert en liaison série d'un projet vers un OP avec ProTool ?
Pourquoi est-ce que je ne peux pas transférer ma configuration depuis le PC sur le Panel basé sous Windows CE ?
Utiliser des interfaces séries à partir du COM3 pour le transfert de projet Protool du PC vers le Panel
Quel est le câblage du câble série utilisé pour le transfert de la configuration vers un pupitre sur base Windows ?
Nº de référence:


Instructions :
Pour raccorder une PC/PG sur le port  COM1- ou  COM2 vers la l'interface RS232 d'un pupitre à base Windows , vous devez utiliser un câble série RS232 aussi appelé "Câble Null-Modem". Dans l'image ci dessous , vous trouverez le schéma de câblage du câble RS232 de référence 6ES7 901-1BF00-0XA0, qui est utilisé en tant que "Câble Null-Modem" . De même ce câble série peut être utilisé pour le transfert de configuration Protool vers un appareil sur base Windows .

Notes :

  1. Si vous utilisez un câble de type 6ES7 901-1BF00-0XA0 , vous êtes garantis que ce câble respecte les préconisations EMC nécessaires . Si par contre vous utilisez un câble différent , il n'y a pas de garantie et vous l'utilisez à vos propres risques .  
  2. Veuillez noter que vous devez obligatoirement utilisez des connecteurs avec des capots métalliques . Le blindage devra être raccordé à chaque côté du connecteurs sur une surface large avec le capot métallique .

Document 1 à charger: Nullmodem-Kabel_e.pdf ( 33 KB )   



 ID contribution:21401061   Date:2005-09-02