Anleitung: Sie führen den Bildwechsel am OP aus, indem Sie durch Tastendruck ein Bit in der Steuerung setzen. Abhängig vom Zustand dieses Bits wird dann ein AG-Auftrag Bildwechsel durchgeführt oder nicht. Dieser Vorgang dauert relativ lange, da der Schnittstellenbereich erst gepollt wird, um überhaupt zu erkennen, dass ein AG-Auftrag ausgeführt werden soll.
Abhilfe:
Wenn Sie den Basistakt in ProTool reduzieren, verkürzen Sie die Reaktionszeit erheblich (der Schnittstellenbereich wird häufiger gepollt).
Gleichzeitig reduzieren Sie auch durch eine Verkürzung des Basistaktes die Pollzeit aller Variablen / Bereichszeiger und belasten somit die Kommunikation unnötig. Dies vermeiden Sie, indem Sie die Pollzeiten der anderen Variablen entsprechend erhöhen, um die ursprüngliche Belastung der Kommunikation wieder herzustellen.
Suchbegriffe:
Performance
|