|
PREGUNTA: ¿Cúales son las ventajas de instalar ProTool
integrado en STEP 7?
RESPUESTA: Con ProTool se puede escoger entre la
opción "ProTool integrado en STEP 7" o "ProTool sin integración".
Se puede activar o desactivar la integración en STEP 7 a través del
programa de ejecución de ProTool (Inicio > SIMATIC >
ProToolCS > ProTool Setup) o en ProTool a través de "Archivo
> ProTool Integración en STEP 7".
Ventajas de la opción ProTool integrado en STEP 7:
- Se puede usar el Administrador SIMATIC como
herramienta principal para la creación, edición y gestión de los
objetos de ProTool.
- En ProTool, los parámetros de comunicación en
el cuadro de diálogo "Controles" se toman de la configuración de
hardware de STEP 7. Éstos contienen todas las redes disponibles
(MPI, PROFIBUS, ETHERNET), sus parámetros de bus, así como todos
los interlocutores de comunicación conectados. La selección de una
red y de un interlocutor de comunicación supone la asignación
automática de unos parámetros de red y de dirección.
Fig. 1: Conexión de un OP con red
- Cuando se modifica la configuración de
hardware en STEP 7, los parámetros se actualizan de forma
automática en ProTool. Se ruega comprobar si la conexión con el OP
es correcta - después de haber finalizado con las modificaciones en
la configuración de hardware de STEP 7.
- Después de la conexión del OP a un control,
ésto se tendrá en cuenta a la hora de calcular los parámetros de
bus en el NETPRO ("períodos de bus").
- Se asigna un nombre simbólico sólo una vez en
la tabla de símbolos de STEP 7, y después se puede usar en STEP 7 y
en ProTool. Para esto, se ha de asignar un nombre a un bloque de
datos en la tabla de símbolos, para que se pueda ofrecer un símbolo
para este DB en ProTool.
Fig. 2: Tabla de símbolos en STEP 7
- Cuando se configuran variables (tags)
y punteros de área, se puede acceder directamente a los símbolos de
STEP 7 desde ProTool. En el cuadro de diálogo de la variable,
seleccionar el símbolo de STEP 7 con el que se desea vincular la
variable. La dirección absoluta de la variable se introducirá de
forma automática en los campos de dirección.
Fig. 3: Direccionamiento simbólico
- ProTool admite los mensajes ALARM_S que se
hayan configurado en SIMATIC STEP 7. Estos se pueden visualizar en
el OP (menú de ProTool: "Sistema de destino > Mensajes >
Ajustes").
Fig. 4: Activar los mensajes ALARM_S
|